Arrow Electronics Components Online

下一代透析系统:精准肾疗的互联平台

医疗与健康30 6月 2025
医用透析机的特写镜头,显示可见的管道和过滤组件
查看所有文章

根据CDC的数据,2000年至2019年间,美国报告的终末期肾病病例数量增加了41.8%*。鉴于人口老龄化以及糖尿病和高血压发病率的上升,这一趋势可能会持续。目前,对终末期肾病(ESRD)有两种主要治疗方法:肾移植或透析。在本案例研究中,我们将重点探讨透析,研究现代系统如何利用先进的电源、通讯、电机控制、传感、音频和处理技术来改善患者治疗效果。

概述

透析系统是一种体外医疗设备,用于支持肾功能严重受损或丧失功能的患者,通过模拟肾脏功能来清除废物、平衡电解质和调节体液。这些系统通过将患者体内的血液转移到一个受控的机器环境中,在那里通过过滤膜去除代谢废物和多余的液体,并用平衡的电解质溶液(透析液)替代。

透析系统的主要类型包括血液透析 (HD)、腹膜透析 (PD) 和连续肾脏替代治疗 (CRRT)。HD 是最常用的模式,需要外部透析器以及高精度的血液和透析液流量控制。PD 利用人体自身的腹膜,更适合居家连续治疗。CRRT 通常用于重症监护病房 (ICU),为血流动力学不稳定的患者提供缓慢且连续的过滤功能。现代透析机是全自动化的,内置传感器、执行器、控制模块和流体回路,以确保精确的治疗输送、液体平衡和患者安全。所有类型的透析都必须符合 ISO 8637 系列、IEC 60601-2-16 和相关的风险与质量管理标准中规定的性能和安全标准。

An infographic comparing three dialysis therapy types: Hemodialysis (HD), Peritoneal Dialysis (PD), and Continuous Renal Replacement Therapy (CRRT)

图 1:透析系统分类

操作原理

透析过程由三个主要的物理原理控制:扩散、超滤和渗透。在HD系统中,患者的血液通过一个装在透析器中的半透膜被泵送,其中溶质(如尿素、肌酐、钾)通过扩散沿着浓度梯度从血液中移动到透析液中。超滤通过在膜两侧产生压力梯度来去除水分。在PD系统中,透析液被灌注到腹腔中,腹膜充当过滤表面。透析液中的葡萄糖或艾考糊精产生渗透梯度,从血液中吸引液体。

系统框图(图2)通过使用闭环BLDC血泵、精确控制的步进式肝素泵以及配备温度和电导率传感器的透析液循环系统来展示这些机制。HD系统的血流速率操作范围为200–500 mL/min,透析液流速范围为500–800 mL/min,并保持透析液温度在35–39°C之间。透析器和透析液的性能必须符合ISO 23500-5中关于化学和微生物限值的要求,并且安全性要求需符合IEC 60601-2-16规定,该标准管理HD和PD设备的具体功能。

A detailed block diagram illustrating the components and workflow of a dialysis system

图 2:血液透析系统的系统框图

关键组件

透析系统是复杂的多模式设备,由血液和透析液泵、超滤控制器、压力传感器、温度调节器、气泡检测器、肝素输注系统、空气捕集器和流量调节器组成。透析器,也称为人工肾,使用高渗透性膜(例如,聚砜、聚醚砜),其表面积范围为 0.8 至 2.5 平方米。图 2 描述了体外回路,包括动脉和静脉压力传感器、BLDC 驱动的血液泵、步进电机驱动的肝素泵、空气捕集传感器以及透析器进出口管线。

Two individuals are seated in a medical clinic receiving dialysis treatment

此外,透析液系统包括混合阀、电导率和温度传感器,以及独立的BLDC透析液泵。系统还包含一个通过GPIO、ADC、PWM/DAC、RTC、闪存和蓝牙低功耗(BLE)/Wi-Fi模块进行接口的MCU/MPU模块,其控制整个装置并确保安全的实时反馈。

AC-DC 转换器将交流电源转换为稳定的直流电压,然后通过 DC-DC 调节器进一步调节以提供不同的电压等级(例如 12V、24V 或 48V)。针对便携应用,系统支持通过锂离子电源(2,000 mAh – 10,000 mAh)进行电池操作,确保 4 至 12 小时不间断使用。此外,PMIC(电源管理 IC)负责电源分配、电池充电、电压调节和能效优化,从而提升系统性能和寿命。PMIC 还支持 USB Type-C 连接,以实现高效充电和电力传输,确保在各种医疗环境中无缝运行。显示模块通常由支持 LVDS/MIPI 接口的 LCD 或 OLED 触摸屏组成,分辨率至少为 128 × 64 像素,保证清晰的数据可视化。系统由高性能 MCU/MPU 驱动(例如 ARM Cortex-M4 或 Cortex-M7,100–400 MHz),负责执行算法、处理传感器反馈并确保安全协议。实时时钟(RTC)模块保持时间精度,而集成的存储单元(128 KB–2 MB)记录历史数据。

为了实现远程监控并与医院网络集成,该系统包括 BLE、WiFi (IEEE 802.11) 和用于实时透析跟踪的仪表板/应用界面。天线通信模块确保在 2.4 GHz 和 5 GHz 频段的稳定传输。数据安全性遵循 HIPAA(健康保险流通与责任法案)和 IEC 80001-1(将医疗设备纳入 IT 网络的风险管理)规定。一些高级型号配备 NFC(近场通信)以便快速设备配对,并支持 USB Type-C 接口,用于无缝数据记录和固件更新。

当前技术趋势

透析系统正越来越多地集成先进电子技术、连接功能和智能化软件。IoT技术实现了BLE、Wi-Fi和NBIoT连接,能够进行远程监控、治疗记录和基于云的分析。嵌入式控制器通常使用32位ARM Cortex-M或Cortex-A处理器,并配备安全闪存、实时操作系统以及用于传感器集成的模拟前端(AFEs)。审查的框图通过展示无线模块(BLE/Wi-Fi)、数据仪表板和音频/视频警报系统,突显出这一趋势,支持实时监控和警报。基于PMIC的电源调节以及用于RTC的纽扣电池备份被整合以提高可靠性。现在还引入了基于AI的算法,用于预测分析,比如检测血压下降或透析中的低血压。

监管框架如IEC 62304规范软件开发生命周期,而ISO 62366则确保可用性工程以实现安全的人机交互。处理或通过网络传输患者数据的设备还需符合美国的HIPAA和欧盟的GDPR法规,以确保数据安全和隐私。边缘计算和机器学习模型正日益嵌入以实现决策支持和剂量调整自动化。

应用

透析系统被广泛应用于多种临床环境中。HD主要在医院和门诊中心进行,通常每周进行三次,每次持续3–5小时。PD通常在家中使用,为患者提供更大的自主性,每天交换时间为4–6小时(CAPD),或通过夜间周期(APD)进行。在重症监护中,CRRT更为常用,其操作为持续性,持续24–72小时,血流速率较低(约100–200 mL/min),以避免心血管压力。此类环境中的设备必须能够在10–40°C的环境条件下可靠运行,且液体压力调节需低于600 mmHg。

系统框图展示了其适用于医院和远程使用的特点,包括触摸显示屏、视听报警、无线远程接口以及内置的消毒/混合机制。对于远程应用和家庭使用,设备必须包含自动消毒、触屏界面、安全的数据记录以及云同步功能。这些系统必须符合 IEC 60601-1 的电气安全标准、ISO 13485 的质量管理体系要求,以及 IEC 60601-1-8 关于医疗报警安全性与有效性的标准。

未来发展方向

透析的未来集中于个性化、便携性和自动化。研究人员正在推进可穿戴透析技术,例如 WAK(可穿戴人工肾),它使用吸附剂技术进行透析液再生,从而实现移动性和连续治疗。生物人工肾正在开发中,通过结合活性肾细胞与合成膜,旨在完全取代基于机器的透析。AI驱动的闭环控制系统正被集成,用以根据生命体征和血液化学传感器的反馈实时调整治疗参数。通过系统框图可以看到,现代架构已经开始集成丰富传感器的反馈回路、模块化电子和支持云的仪表板,这些都构成了预测性和自主透析的基础模块。

监管策略正在不断发展,以涵盖这些技术,其中包括 FDA 的医疗器械软件 (SaMD) 指导和 IEC 81001-5-1 侧重于医疗软件的网络安全。随着对分散式护理需求的增长,这些下一代系统将更加注重互操作性、自主决策能力以及对 AI 和联网医疗设备采用先进监管控制的遵从性。

eInfochips 是 Arrow Electronics 的一家子公司,是一家领先的工程服务提供商,专注于端到端医疗产品/软件开发生命周期(PDLC/SDLC),并拥有内部 ISO 13485 认证及符合 FDA 21 CFR 820 标准的质量管理系统(QMS)。eInfochips 在 IoT/IoMT、AI/ML、安全性、传感器、硅片、无线技术、云计算和电源设计方面具有深厚的技术专长。欢迎与我们联系,共同探讨如何加速您的产品开发及上市时间。

资源

```html
BLDC 电机和驱动器
NMB Technologies Arrow 链接 数据表
Arrow 链接 数据表
Infineon Arrow 链接 数据表
onsemi Arrow 链接 数据表
```
显示模块
Displaytech Arrow链接 数据表
Tianma Arrow链接 数据表
音频 DAC
NXPArrow 链接 
SkyworksArrow 链接数据表

点击下方下载《透析系统应用简介》的免费副本。

透析系统设计支持

请填写以下表格,Arrow代表将尽快联系您,为您的设计提供支持。

通过提交此表单,您确认使用 arrow.com 需遵守 Arrow 的使用条款隐私政策

来源

*https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7111a3.htm#:~:

text=在2000年至2019年期间,与流行病例相关的案例大约翻倍

文章标签

全球
文章
医疗与健康
智能健康

相关内容

查看所有