艾睿电子公司网站使用条款和条件
使用条款
以下是适用于使用此 Arrow(定义见下文)网站(“网站”)的条款和条件或“条款”。通过使用或访问本网站,您明确同意受这些条款以及适用于网站的所有法律法规的约束。Arrow Electronics, Inc.、其子公司和/或关联公司(“Arrow”)保留在网站上发布后立即生效修改这些条款的权利。如果您违反这些条款,Arrow 可能会终止您使用该网站的权限,禁止您未来使用该网站,并/或对您采取适当的法律行动。Arrow 可能通过网站提供内容,包括但不限于信息、文章、视频、评论、评测及其他文字、照片、图片及其他图像、软件或应用程序(统称为“内容”)。您同意,Arrow、Arrow 的关联实体和/或许可方拥有通过网站提供的所有内容的所有权利。此类内容受美国和国际版权、商标或其他知识产权法和法规的保护。
如果您有任何意见、问题或请求,请写信至websupport@arrow.com。
允许使用
您同意,您仅被授权出于个人用途访问和查看本网站的页面,且不得复制、发布、修改或以其他方式分发本网站上的材料,用途不得超出本文所列范围。您仅可按照法律允许的方式使用本网站,包括适用的出口和再出口法律及法规。本网站上的软件以及Arrow在网站上发布的任何内容均为Arrow及/或其供应商的财产,并受美国及国际版权法的保护。您同意不移除、遮盖或更改显示在本网站上的任何法律声明。您同意不将在下列情况下使用本网站:(i) 与任何产品、服务或材料相关联或以其推广为目的,(ii) 以任何方式或目的违反任何法律、法规或任何人的权利,包括但不限于知识产权、隐私权或人格权,或 (iii) 发布任何贬损或诽谤任何个人或实体的信息。
链接与搜索结果
通过使用本网站进行搜索或链接到其他网站,您同意并理解,您不得因使用本网站获取搜索结果或链接到其他网站而对Arrow提出任何因损害或损失引发的索赔,无论损失或损害的性质如何。
访问与干扰
您同意,未经Arrow事先明确书面许可,您不得使用任何机器人、蜘蛛、其他自动设备或手动操作来监控或复制我们的网站或其中包含的内容,不得访问或捕获数据,也不得用于任何其他未经授权的目的。您同意,您不得使用任何设备、软件或程序干扰或试图干扰网站的正常运行。您同意,您不得采取任何导致我们基础设施承受不合理或过大的负载的行为。网站内容受版权法以及国际版权条约以及与知识产权相关的其他法律和公约的保护。您同意遵守这些法律,尤其不得修改、隐藏或移除内容、软件或文档中的任何字母数字代码、标记或版权声明,也不得从其复制品中移除。
帐户
本网站的某些功能可能需要使用 Arrow 账户。您或您的雇主(“客户”)可以创建自己的 Arrow 账户,或者可能由 Arrow 分配一个账户给您。客户全权负责维护 ID 和密码的安全,确保这些信息仅供客户的员工使用,不得出于任何目的向其他人提供,并确保员工不会与任何人共享其专门分配的 ID 或密码,也不得与客户的员工以外的任何人共享通用 ID 和密码。如果客户希望撤销访问 ID 和密码,可以在任何时候这样做,并且在任何使用该 ID 和密码的员工终止时必须立即这样做,客户应通知 Arrow 撤销事宜。Arrow 将使该 ID 和密码无效,并可以根据客户的要求提供替代。若您怀疑他人知晓或更改了您的密码,请立即重置密码,以确保无人能够登录您的账户。
未经授权使用本站
对本网站的非法和/或未经授权的使用,包括但不限于未经授权对网站进行框架化或链接,或未经授权使用任何机器人、蜘蛛或其他自动化设备,将会受到调查,并采取适当的法律行动,包括但不限于民事、刑事以及禁止性救济措施。您同意遵守 Arrow 指定的与访问或使用本网站相关的任何安全流程和程序(例如密码)。此外,您同意不访问或试图访问网站中不针对公众开放的区域或途径,除非您已获得 Arrow 提供的书面授权。
遵守法律
您同意仅将本网站用于合法目的。您不会传输、发布、存储、分发、展示或呈现任何违反适用法律或法规的信息、软件、数据、文件或材料。您不会使用本网站来促进或以其他方式协助他人违反任何法律或法规。您需独自负责确保通过本网站传输、发布、存储、分发、展示或呈现的材料符合本协议及所有适用法律和法规。
- 您不得使用本网站或服务以违反任何法律、法规、条例或规章,包括出口、知识产权和隐私法律。
- 美国出口管制法律对您使用本网站和服务进行约束。这些法律适用于您及您使用本网站和服务的行为,无论您是否实际居住在美国。有关美国出口法律的更多信息,可通过美国政府的出口和贸易服务门户 http://www.export.gov/ 获取。
- 我们不保证本网站的内容在美国以外的地点适用、适当或可供使用。选择从美国以外地点访问本网站的个人完全出于其自身的意愿,并且自行负责遵守当地法律(如果当地法律适用且在适用范围内)。
- 您了解,您在本网站上的设计(如果您上传任何设计)可能会受到原始设计所在国家和您居住国家的法律规定下的出口、再出口或其他限制。因此,您同意遵守与此类设计出口和再出口相关的所有适用法律和法规。特别是:
- 您了解,如果设计受 ITAR 控制的物品,则您同意遵守《美国国际武器贸易条例》(ITAR)第 22 CFR 122 条。您了解任何受 ITAR 控制的物品或技术的出口或再出口均需获得美国国务院国防贸易控制局(DDTC)的授权。
- 您了解,源自美国的设计,以及包含美国原产内容的外国制造产品,均受美国《出口管理法规》(简称“EAR”)的约束。若您的设计需要出口,您需从美国政府及任何其他相关政府获得所有必要的批准(例如,出口许可证、许可等,视具体情况而定)。
- 您保证,除适用法律和法规允许的情况外,您的设计不会被用于、出售、再出口或被整合到直接或间接用于化学或生物武器、核计划、导弹以及海事核推进项目的设计、开发、生产、储存或使用的产品中。
- 您保证,除非根据适用的法律和法规授权,否则您的设计不会被用于、销售、再出口或集成到产品中用于军事、警察或情报单位的用途、任何空间应用,或用于外国船舶或飞机。
- 您保证,您在本网站上的设计不会被直接或间接使用、出售、再出口或纳入产品,以惠及任何被列入美国禁令或限制名单的个人或实体,包括《出口管理条例》第744部分的实体名单,以及被美国政府指定为特别指定全球恐怖分子(SDGTs)、特别指定恐怖分子(SDTs)、外国恐怖组织(FTOs),或被列入特别指定国民(SDN)名单的个人或实体;或其他适用的政府禁令或限制名单中的个人或实体。
- 您保证您在本网站上的设计不会被直接或间接出口、再出口或转运至任何违反联合国、美国、欧盟或任何其他适用禁运规定的国家。
- 如果您是非美国政府的员工、代理人或承包商,或以其他方式与非美国政府机构有关联,您声明您理解并同意遵守《美国出口管理条例》(U.S. EAR)、《国际武器贸易条例》(ITAR)、美国海外资产控制办公室(OFAC)制裁和禁运中规定的所有适用限制,以及任何其他适用的当地和外国法律或法规。
- 您保证,如果您无法履行上述认证,或者您在本服务协议中提供的任何信息在任何时候发生变化,您将在进一步使用本网站之前以书面形式通知Arrow有关这些变化。
用户内容
本站可能允许您创建或提交信息、数据、文本、消息或其他材料(“用户内容”)。您不得通过此系统放置或发送任何违反法律或侵犯任何第三方权利的用户内容或信息。在您存储仅供您(或代表您的某人)和/或 Arrow 使用的信息的情况下,Arrow 对您通过本网站提交、发布或展示的任何用户内容不主张所有权或控制权。由您或适当情况下的第三方许可方保留您通过本网站提交、发布或展示的任何用户内容的所有专利、商标和版权,您有责任适当保护这些权利。当您向本网站输入、上传或以其他方式提交意图向公众或您选择与之共享的其他人开放的用户内容时,您授予Arrow全球范围内的许可,以按照意图使用、托管、存储、复制、修改、传播和分发此类用户内容。即使您停止使用我们的网站(例如,在论坛中发布的用户内容),该许可也持续有效。Arrow 保留删除或移除其认为不当或不适当的任何用户内容的权利。您声明并保证,您拥有授予 Arrow 该许可所需的所有必要权限,用于提交至本网站的所有用户内容。
博客和论坛内容
如果 Arrow 或任何 Arrow 员工或代理参与创建、制作或提供本文或其中包含的任何材料,则无论是 Arrow、Arrow 的员工还是代理均不对因使用本文而产生的任何直接、间接、附带、特殊、后果性或惩罚性损害承担责任。如果您参与任何博客或论坛,则您需自行承担对所提供信息的准确性、完整性或有用性的责任。您还需要包含免责声明,声明这是您的观点而非 Arrow 的观点。您同意完全赔偿并为 Arrow、其员工、董事或代理保护其免受因您在任何博客中提供的内容可能导致的任何索赔。
违反条款
您理解并同意,Arrow可以完全自行决定,并且无需事先通知,即可终止您对本网站的访问,或者采取任何其他可用的补救措施,如果Arrow认为您的使用行为 (i) 与本条款不一致,或 (ii) 违反了Arrow的权利、其他用户的权利或法律。您同意,对于违反这些条款和条件的行为,金钱赔偿可能无法为Arrow提供充分的补救措施,因此您同意接受禁令或其他公平的补救措施。若法律要求或传票需求,或者信息对于处理非法或有害活动来说是必要或适当的,Arrow可能会披露关于您的用户信息。
版权
除另有说明外,本网站所有版权可保护的主题内容的版权均由Arrow拥有或由Arrow合法使用。在Arrow有权在无需向第三方支付费用的情况下进行授权的范围内,并且除另有条款下专门提供的材料或信息外,Arrow授予您权限从本网站复制或下载信息和材料(包括相关图形),前提是:
- 这些材料仅供您内部使用,并且
- 任何材料或其部分的副本必须包含本网站上指定的版权声明。
未经 Arrow 事先书面许可,您不得复制或展示本网站的任何部分以供第三方分发。Arrow 在本网站上发布的文档可能包含其他所有权声明,或描述 Arrow 或第三方拥有的产品、服务、工艺或技术。本文内容不得通过暗示、禁止反悔或其他方式解释为授予用户使用 Arrow 或任何第三方的任何版权、商标、专利或其他知识产权的许可。
商标
Arrow 的名称和标志以及所有相关产品和服务名称、设计标志和口号均为 Arrow 的商标、服务标志或注册商标,未经 Arrow 事先书面许可不得以任何方式使用。其他产品和服务标志为其各自所有者的商标。
责任限制
您完全承担使用本网站以及互联网的一切责任和风险。在任何情况下,ARROW均不对任何直接、特殊、间接或后果性损害或任何其他损害承担责任;包括但不限于使用损失、数据丢失或利润损失,无论任何行动形式(包括但不限于合同、疏忽或其他侵权行为),因使用本网站或与之相关而引起。ARROW不对内容的准确性、完整性或是否为最新数据作任何保证。在依赖任何信息之前,验证信息的准确性是您的责任。本网站的内容可能包括技术性错误或印刷错误。本网站内容会不定期进行修改。
保修免责声明
ARROW不保证本网站或根据本协议提供的任何服务没有错误、不间断,也不保证通过使用本网站或其上的任何内容、功能或链接将获得特定的结果。访问本网站(包括其中的任何信息或材料)是基于“原样”提供的,不附带任何形式的担保,无论是明示或暗示的,包括但不限于产权担保、不侵权担保或适销性或适合于特定用途的暗示担保。ARROW、其附属公司或其相关员工提供的任何建议或信息均不会构成任何担保。ARROW及其附属公司均不保证本网站上的信息或材料,或访问任何网站将无中断或无错误。
争议
如果发生任何有关或涉及本网站的争议,通过使用本网站,您同意此争议将依照纽约州的法律予以解决,而不考虑其法律冲突条款。您同意接受科罗拉多州阿拉帕霍县的州立法院和联邦法院的个人管辖权及管辖地点。
赔偿
您同意对因您使用本网站而导致的或与之相关的任何第三方提出的任何损失、责任、索赔或要求,包括合理的律师费用,向 Arrow、其管理人员、代理及其他合作伙伴和员工进行赔偿并使其免受损害。这包括您使用本网站提供链接至其他网站,或将内容或其他信息上传至本网站的行为。
数字千年版权法案——版权侵权
根据《数字千年版权法案》(Digital Millennium Copyright Act),所有针对被认为存在于Arrow系统或网络上的材料的版权侵权声明,应以书面形式及时发送给Arrow指定代理人:
- 法律系
- 艾睿电子有限公司
- 东全景圈 9151 号
- 科罗拉多州百年城,邮编80112
- 电话:(303) 824-4000 传真:(303) 824-3767
- 电子邮件: compliance@arrow.com
所有索赔必须包含以下信息:
- 被授权代表独占权所有者行事的个人的实体或电子签名,该独占权据称遭到侵犯;
- 被声称遭到侵权的版权作品的识别信息,或者如果单一在线网站上的多个版权作品被覆盖在单一通知中,则需要提供该网站上此类作品的代表性列表;
- 识别被指控侵权或涉嫌侵权活动的材料,以及需被移除或应禁止访问的材料,并提供足够合理的信息以便服务提供商定位该材料;
- 足以让服务提供者联系投诉方的信息,例如地址、电话号码,以及(如有)可用于联系投诉方的电子邮件地址;
- 投诉方声明其有充分理由相信,所投诉的方式使用该材料未经版权所有者、其代理人或法律授权;
- 声明通知中的信息是准确的,并且在作伪证将受处罚的情况下,申诉方被授权代表据称被侵犯的专有权所有者行事。
链接政策声明
用户政策 – 外部链接政策声明
在本页面或任何其他 Arrow 网页上使用的任何链接(包括超链接、按钮或任何形式的推荐设备)均为访客提供使用便利。链接出现在本页面或任何其他 Arrow 网页上并不构成 Arrow 的认可、推荐或认证,也不应通过链接的存在以任何方式认为该网站与 Arrow 存在任何关系。
用户政策
入站链接政策声明
Arrow通常不反对第三方网站链接到Arrow网站。然而,必须遵守以下特定条件:
- 除非我们与您签订了具体的书面协议,您不得在链接中或与您的链接一起使用任何Arrow的名称、徽标、设计、标语、产品商标或服务商标,但您可以使用该网站的纯文本名称或Arrow的纯文本名称链接到Arrow网站。
- 不得以任何方式展示指向 Arrow 网站的链接,暗示 Arrow 与您的网站有任何关系或关联,或认可、赞助或推荐您网站上的信息、产品或服务。在未经 Arrow 事先明确书面许可用于特定用途的情况下,禁止在任何广告、宣传、推广或其他商业活动中使用 Arrow 的名称、徽标、设计、标语、产品商标或服务标记。
- 仅链接到本站的主页/首页/注册页面,且不得将本站的任何内容整合到您的网站中(例如,通过内嵌或框架的方式)。
- 未经Arrow公司明确书面许可用于特定用途,请勿在任何“元标签”或其他供搜索引擎或信息定位工具识别和选择网站的信息中使用Arrow公司的名称、徽标、设计、口号、产品商标或服务标志,或任何其他标识Arrow公司网站的词语或代码。