Arrow Electronics Components Online

Wolfspeed SpeedVal Kit™ 使用 NXP 卡扩展控制选项

硅化硼18 4月 2023
展示 Wolfspeed 和 NXP 标志以及半导体组件抽象表现形式的数字图形。
查看所有文章

使用碳化硅(SiC)评估套件的设计人员,通常只能围绕一个SiC器件进行工作,这会使其测试范围局限于一小部分组件。而Wolfspeed的SpeedVal Kit则采取模块化方法,为设计人员提供了灵活性、可定制性以及在系统层面对多个器件快速、轻松评估的能力。

该套件的构建模块形成了一个由 Wolfspeed 碳化硅电源子卡、合作伙伴栅极驱动器及控制器卡,以及其他配件组成的生态系统,工程师可以轻松地在主板上切换使用。卡边连接使设备能够快速测试和更换,无需焊接。

数字控制优化电能转换

在 SpeedVal Kit 提供的子卡中,包括 NXP 的 HVP-56F83783 和 HVP-56F81768 高压开发卡,这两款卡搭载了 NXP 的 32 位数字信号控制器。这些控制卡在使用 SpeedVal Kit 时是可选的,但它们不仅能够帮助工程师测试系统中 SiC 和栅极驱动器的行为,还为工程师开始为其自身设计进行固件开发提供了一个理想的环境。

SpeedVal:一个不断增长的生态系统优势

NXP HVP-56F81768 和 HVP-56F83783 控制卡是 Wolfspeed 不断扩展的生态系统的一部分,为 SpeedVal Kit 评估平台提供支持,并提供多供应商解决方案。这些控制卡作为所有碳化硅设计的起点,提供包括物料清单、设计和仿真文件,以及专家支持。通过这种生态系统方法,客户可以快速、轻松地评估和开发碳化硅功率转换器的各个方面,从而加速产品开发并实现一次通过的设计成功。

文章标签

全球
能源和电力
电源
NXP Semiconductors
能源管理
文章