Arrow Electronic Components Online

El corazón de los diagnósticos modernos: desglosando la tecnología de diagnóstico in vitro y sus beneficios

Médico y atención sanitaria25 abr 2025
Un científico con una bata de laboratorio blanca observa de cerca una muestra a través de un microscopio en un entorno de laboratorio moderno. El espacio de trabajo cuenta con un monitor de computadora que muestra datos, cristalería de laboratorio y equipo científico.
Ver todos los artículos

Los dispositivos de diagnóstico in vitro (IVD) realizan análisis precisos de muestras biológicas, como sangre, orina y tejido, para proporcionar a los profesionales de la salud (HCP) información crítica sobre la detección, monitoreo y tratamiento de enfermedades. 

These devices operate externally to the human body, integrating sophisticated biosensors that detect molecular interactions with high specificity, which helps HCPs with sample analysis. Additionally, advanced signal processing units convert biochemical signals into quantifiable data, leveraging noise reduction and analog-to-digital converters (ADCs) for enhanced accuracy. Artificial intelligence (AI)-driven analytics process large datasets to identify biomarkers, detect anomalies, and provide predictive insights, which support HCPs with their clinical decisions. Modular microfluidic systems automate sample preparation and reagent delivery, ensuring precision and reproducibility to reduce human errors. Robust power management and medical-grade connectivity enable uninterrupted operation and secure data transmission of electronic health records to meet the evolving cybersecurity regulations in health care. These compact systems reduce diagnostic turnaround times, enhance workflow efficiency, and facilitate global access to personalized medicine. These features make them indispensable tools in clinical and decentralized health care settings.

Características clave

  • Diagnósticos rápidos y precisos

  • Pruebas multiplex de alta sensibilidad

  • Análisis impulsado por IA

  • Diseño centrado en el usuario

  • Conectividad integrada

A visual diagram categorizes various IVD devices into eight main types, including genetic testing, blood testing, clinical chemistry, cancer diagnostics, specialized devices, molecular diagnostics, immunoassay systems, and fertility testing. Each category lists specific device examples. The central graphic uses color-coded boxes and icons for clarity.

Ejemplos de varios dispositivos IVD

Figura 1

Diagrama de bloque del sistema

La arquitectura del sistema de un dispositivo IVD consta de varios módulos integrados que trabajan juntos sin problemas para ofrecer resultados de diagnóstico confiables y precisos. Cada módulo desempeña un papel crítico en garantizar la funcionalidad, el rendimiento y la precisión general del sistema. A continuación, se presenta una explicación detallada de los componentes principales en el diagrama de bloques del sistema para un dispositivo IVD general, junto con un ejemplo de diagrama de bloques de un dispositivo de procesamiento de imágenes.

  1. Unidad de Preparación de Muestras

  2. Conjunto de biosensores

  3. Módulo de Procesamiento de Señal

  4. Motor de Análisis de Datos (Algoritmos de IA/Aprendizaje Automático (ML))

  5. Interfaz de usuario (Pantalla/Panel táctil)

  6. Sistema de gestión de energía

  7. Interfaz de comunicación (Wi-Fi/ Bluetooth)

  8. Módulo de almacenamiento de datos

  9. Módulo de Control de Calidad y Calibración

a detailed block diagram of a laboratory instrument system, illustrating the integration of hardware and software components. The diagram includes modules for power management, touchscreen display, barcode scanning, image processing, and sample handling.

Diagrama de bloques del sistema de un analizador IVD basado en imagen

Figura 2

Unidad de Preparación de Muestras

El usuario prepara la muestra biológica o química, a menudo mediante tinción, adición de reactivos o lavado. La muestra se carga luego en el cartucho del analizador. La unidad de preparación de muestras basada en microfluidos está diseñada para automatizar tareas esenciales como la mezcla de reactivos, la separación de componentes y la preparación de muestras. Con la ayuda de actuadores precisos, que incluyen motores, bombas y calentadores, esta unidad maneja líquidos con gran precisión bajo condiciones controladas. Para gestionar eficientemente pequeños volúmenes de muestra, la unidad incorpora canales y cámaras microfluídicas, asegurando una preparación óptima para el análisis posterior.

Matriz de biosensores

La matriz de biosensores es una característica central del sistema de diagnóstico, albergando múltiples tecnologías de sensores para detectar y medir interacciones bioquímicas. Un sensor de cámara de procesamiento de imágenes captura imágenes de alta resolución de muestras biológicas, que son esenciales para diagnósticos que dependen del análisis morfológico. Estas imágenes son procesadas en tiempo real por la GPU. Se emplean sensores electroquímicos para monitorear interacciones iónicas o moleculares, mientras que los sensores ópticos capaces de detectar fluorescencia, absorbancia o quimioluminiscencia ofrecen medios versátiles para analizar muestras. Además, se utilizan sensores basados en inmunoensayos para identificar antígenos o anticuerpos específicos. Los sensores trabajan en conjunto para convertir reacciones bioquímicas en señales eléctricas, ópticas o mecánicas medibles, formando la base para una interpretación diagnóstica precisa.

Módulo de Procesamiento de Señales

Después de que los sensores detectan señales, el módulo de procesamiento de señales amplifica, filtra y digitaliza estas entradas para garantizar que se cuantifiquen con precisión. Usando ADCs, este módulo asegura la precisión de las lecturas de señales. Además, se implementan circuitos de reducción de ruido especializados para mejorar la claridad y la fidelidad de los datos, mitigando cualquier distorsión que podría comprometer la exactitud de los resultados diagnósticos. En el caso de los IVDs basados en procesamiento de imágenes, la fuente de luz (LED, láser o lámpara halógena) ilumina la muestra y el detector. Los detectores pueden incluir dispositivos acoplados por carga (CCDs) o sensores de semiconductor de óxido de metal complementario (CMOS), que capturan la imagen en un área. Estos datos capturados se someten a preprocesamiento para mejorar la calidad, eliminando ruido o artefactos. Luego, las imágenes se segmentan para identificar regiones de interés.

Motor de análisis de datos (Algoritmos de IA/ML)

El motor de análisis de datos está equipado con algoritmos avanzados de IA y ML que procesan e interpretan los datos del sensor. Estos algoritmos pueden reconocer patrones complejos, diagnosticar condiciones e identificar cualquier anomalía que pueda requerir una mayor investigación. El sistema refina continuamente sus modelos de diagnóstico a través de sistemas de aprendizaje en la nube, lo que ayuda a mejorar la precisión de las predicciones y la toma de decisiones con el tiempo. Este proceso en tiempo real y en evolución mejora el apoyo a los HCPs.

Interfaz de usuario (Pantalla táctil/Visualización)

La interfaz de usuario sirve como el punto de interacción entre el dispositivo de diagnóstico y su operador. Con una pantalla táctil, proporciona una interfaz gráfica de usuario (GUI) que permite a los usuarios seleccionar pruebas, monitorear el progreso y visualizar los resultados en un formato fácil de usar. La interfaz admite múltiples idiomas y se puede personalizar para adaptarse a flujos de trabajo específicos, mejorando la conveniencia y accesibilidad del dispositivo para las diversas necesidades de los usuarios.

A laboratory technician wearing blue gloves handles a blood sample vial in a clinical setting. The technician is seated at a workstation with a modern hematology analyzer displaying data on its screen.

Sistema de gestión de energía

Para garantizar un funcionamiento continuo y confiable, el sistema de gestión de energía regula el suministro eléctrico del dispositivo, ya sea desde una fuente de corriente alterna o batería. Está equipado con transformadores de grado médico, reguladores de voltaje y sistemas de respaldo para mantener la funcionalidad continua. Este sistema está optimizado para un bajo consumo de energía, especialmente al soportar diseños de dispositivos portátiles. También es fundamental que el dispositivo permanezca operativo durante períodos prolongados sin interrupción.

Interfaz de comunicación (Wi-Fi/Bluetooth)

La interfaz de comunicación permite que el dispositivo se conecte con sistemas externos y redes a través de tecnologías inalámbricas como Wi-Fi, Bluetooth o comunicación de campo cercano (NFC). Esta conectividad asegura una transmisión de datos segura a los sistemas de registros electrónicos de salud (EHR) o dispositivos remotos. Además, la integración con plataformas en la nube facilita diagnósticos remotos y aplicaciones de telemedicina, permitiendo a los HCPs monitorizar y gestionar los datos de los pacientes a distancia.

Módulo de almacenamiento de datos

El módulo de almacenamiento de datos es responsable de almacenar de manera segura los resultados de las pruebas y la información del paciente. Este módulo admite opciones de almacenamiento local, como memoria flash, y sincronización en la nube para una gestión eficiente de los datos. El cumplimiento de los estándares regulatorios para el manejo de datos médicos, como HIPAA y GDPR, asegura que se mantenga la confidencialidad del paciente y que el dispositivo opere dentro de los límites de los requisitos de la industria.

Módulo de Control de Calidad y Calibración

Para garantizar la fiabilidad y precisión del dispositivo a lo largo del tiempo, el módulo de control de calidad y calibración supervisa el rendimiento del sistema mediante controles internos regulares. Incluye estándares de referencia y muestras de control que validan las capacidades de prueba del dispositivo. Se incorporan rutinas de calibración automatizadas para mantener la precisión y consistencia de los resultados, garantizando el rendimiento a largo plazo del dispositivo en diversos escenarios de diagnóstico. Cada uno de estos componentes juega un papel integral en el funcionamiento de un dispositivo IVD, asegurando que el dispositivo entregue resultados precisos, fiables y oportunos tanto para los profesionales de la salud como para los pacientes. A continuación, encontrará recomendaciones de componentes que le deberían resultar útiles. Puede conectarse con nuestro equipo de soporte de ingeniería a través del cuadro de contacto. También contamos con ingenieros de aplicaciones de campo locales que pueden apoyar sus diseños.

Descargue una copia gratuita del resumen de la aplicación In Vitro Diagnostics haciendo clic a continuación.

Soporte de diseño para diagnóstico in vitro

Por favor, complete el formulario a continuación y un representante de Arrow se pondrá en contacto para ayudarlo con su diseño lo antes posible.

Al enviar este formulario, reconoce que el uso de arrow.com está sujeto a los Términos de Uso de Arrow y la Política de Privacidad.

Recursos

 ProductsRelated Datasheets
BLE Module  
Microchip
STMicroelectronics
Silicon Labs
Fanstel
Wi-Fi Module  
Silicon Labs
Qualcomm
  • N/A
Murata
Memory  
Microchip
Micron
Infineon
USB Type-C Connectors  
Molex
Amphenol
onsemi
Display  
Displaytech
DFRobot
Phoenix Contact
Matrix Orbital
4D Systems
Advantech
Camera Module  
Sony
Omnivision
Leopard Imaging
Lantronix
onsemi
Input Protection  
Littelfuse
Antenna  
TE Connectivity
Motors  
DFRobot
Sanyo Denki
NMB Technologies Corporation
Motor Drivers & Sensors  
Melexis
Infineon
NXP Semiconductors
ams OSRAM
STMicroelectronics
onsemi
Honeywell
SOC/MCU  
NXP Semiconductors
Alif Semiconductor
Intel
eInfochips
STMicroelectronics
AC-DC Converter  
onsemi
Infineon
NXP Semiconductors
DC-DC Power IC  
Microchip
STMicroelectronics
onsemi

Para obtener más información, póngase en contacto con: EngineeringSupport@arrow.com

Conéctese con nosotros

eInfochips, una empresa de Arrow Electronics, es un proveedor líder de servicios de ingeniería para el ciclo de vida completo de desarrollo de productos/ software médico (PDLC/ SDLC) con sistemas de gestión de calidad (QMS) internos certificados ISO 13485 y listos para FDA 21 CFR 820. eInfochips tiene una profunda experiencia técnica en IoT/IoMT, IA/ML, seguridad, sensores, silicio, inalámbrico, nube y diseño de energía. Conéctese con nosotros para discutir cómo podemos acelerar el desarrollo de sus productos y el tiempo de comercialización.

Etiquetas de artículo

Médico y Atención sanitaria
Salud Inteligente
Conectividad
Inteligencia Artificial (AI)

Artículos de noticias relacionados

Ver todo