Innovaciones en MedTech: conectividad inteligente para dispositivos vestibles de atención médica
En este artículo, explore cómo los avances en la electrónica miniaturizada y la conectividad de alta velocidad están transformando la industria médica, permitiendo a los pacientes usar dispositivos sofisticados que facilitan la monitorización y el tratamiento remoto mientras mantienen sus rutinas diarias.
Los últimos avances en electrónica miniaturizada y conectividad de alta velocidad han creado una multitud de oportunidades en diversos sectores. Los avances tecnológicos que anteriormente se desarrollaban para resistir en un entorno específico ahora están encontrando aplicaciones en nuevos mercados. En este artículo, descubre cómo la industria de la salud está adoptando varias innovaciones que se originaron en diferentes mercados y las está utilizando para crear la próxima generación de equipos médicos.
Innovando en dispositivos portátiles en el mercado médico
Las innovaciones que se originaron en el mercado de los teléfonos inteligentes ahora se están utilizando para crear la próxima generación de equipos médicos. Su pequeño tamaño y portabilidad significan que estos dispositivos sofisticados ya no están limitados a los confines del hospital. En cambio, estos últimos dispositivos médicos pueden ser llevados o usados por el paciente.
Estos dispositivos tienen poco en común con las grandes y voluminosas máquinas que se encuentran en los hospitales. El diseño electrónico miniaturizado y los controles simples de pantalla táctil han permitido que la nueva generación de tecnología portátil brinde a los pacientes la libertad de continuar con sus actividades diarias, incluso mientras son monitoreados e incluso tratados en función de los datos.
El reloj inteligente de los últimos años es un ejemplo perfecto de tamaño reducido y alta funcionalidad. Conectado mediante Bluetooth a un teléfono inteligente y equipado con una interfaz táctil fácil de usar, el reloj inteligente puede recopilar información sobre el usuario y compartirla de forma remota con su equipo médico. De hecho, la combinación de reloj inteligente y teléfono ofrece más conectividad y capacidad de procesamiento que muchos instrumentos utilizados en los hospitales.
Otro ejemplo más avanzado se puede encontrar en los últimos monitores portátiles diseñados para pacientes diabéticos. Estos ofrecen la combinación perfecta entre tamaño reducido y alta funcionalidad. Utilizan sensores para medir los niveles de azúcar en la sangre en tiempo real, generando enormes beneficios para la salud y el bienestar de los pacientes, mejorando su calidad de vida. Cuando se combinan con sistemas de administración de insulina, tanto el monitoreo como el tratamiento pueden llevarse a cabo mientras el paciente continúa con su vida cotidiana. Al mismo tiempo, los datos recopilados y compartidos a través de la red 5G permitirán a los médicos monitorear la salud a largo plazo del paciente.
Este aumento en la demanda de tecnología portátil y comunicaciones de datos significará que los conectores confiables y seguros proporcionados por socios de confianza serán clave para el futuro de la industria médica. El desarrollo de dispositivos basados en el campo y el autotratamiento hará que los conectores estén en manos de los pacientes de una manera nunca vista anteriormente.
Conectores para dispositivos wearables
Uno de los mayores desafíos para los diseñadores es integrar la enorme sofisticación requerida en dispositivos pequeños y fáciles de llevar. Estos necesitarán baterías, controles, sensores y pantallas, todos ellos integrados en el tamaño de paquete más compacto posible. Los conectores para estos dispositivos portátiles deben ser compactos y ligeros, ofreciendo el mayor rendimiento posible en el menor tamaño de paquete.
En el pasado, los cables planos han sido una elección popular para conectar componentes cuando el espacio es limitado. Sin embargo, los diseñadores modernos exigen soluciones más compactas y que ofrezcan un rendimiento superior. Las alternativas modernas a los cables planos tradicionales son conocidas como cables planos flexibles (FFCs, por sus siglas en inglés). Mientras que los cables planos se fabrican utilizando varios hilos trenzados encerrados en un aislante, el FFC utiliza conductores planos que están adheridos a una película de plástico, creando un cable flexible que es mucho más delgado que los cables planos trenzados tradicionales.
Por esta razón, las FFC son ideales para dispositivos médicos portátiles donde el tamaño es importante. Por ejemplo, la familia de conectores Easy-On de Molex ofrece soluciones de paso fino y perfil bajo que permiten una conexión rápida y segura de las FFC a una variedad de otros componentes. Integrar los dispositivos médicos más recientes en la red 5G también requiere conectores y cables RF de alto rendimiento. Los conectores RF microcoaxiales de la gama MCRF ofrecen soluciones de alta frecuencia de placa a cable que permiten a los diseñadores habilitar conectividad LAN inalámbrica, GPS y Bluetooth. El jack de montaje en PCB de perfil ultra bajo se acopla con cables preensamblados.
La atención médica inteligente está mejorando vidas
La última generación de tecnología de atención médica remota está mejorando la vida de los pacientes en todo el mundo. Los dispositivos portátiles están permitiendo a los pacientes llevar una vida más plena lejos de hospitales o centros de salud. Además, pueden ser monitoreados de manera mucho más efectiva minuto a minuto, lo que permite un diagnóstico más rápido de condiciones en desarrollo y brinda mejores resultados.
Por estas razones y muchas más, la conectividad de dispositivos es fundamental. Los diseñadores necesitan socios que puedan ofrecer soluciones de alto rendimiento en tamaños de paquete pequeños. Trabajando en asociación con Molex, Arrow se compromete a ofrecer soluciones innovadoras y confiables a sus clientes, además de proporcionar opciones y oportunidades de innovación para el diseñador de la tecnología médica del mañana.
Etiquetas de artículo