Arrow Electronic Components Online

차세대 투석 시스템: 정밀 신장 치료를 위한 연결된 플랫폼

의료 및 헬스케어30 6월 2025
의료 투석 기기의 클로즈업 이미지로, 관과 필터링 구성 요소가 보입니다.
모든 기사 보기

CDC 데이터에 따르면, 미국에서 보고된 말기 신질환 사례 수는 2000년에서 2019년 사이에 41.8% 증가했습니다*. 고령화 인구와 당뇨병 및 고혈압의 증가율을 감안할 때, 이 추세는 계속될 가능성이 높습니다. 현재 ESRD에 대한 주요 치료 방법은 신장이식 또는 투석입니다. 이 사례 연구에서는, 현대 시스템이 어떻게 최첨단 전력, 통신, 모터 제어, 센싱, 오디오 및 처리 기술을 활용하여 환자 결과를 개선하는지에 대해 투석을 중심으로 탐구할 것입니다.

개요

투석 시스템은 폐기물 제거, 전해질 균형 유지 및 체액 조절의 신장 기능을 복제하여 신장이 심각하게 손상되었거나 제대로 작동하지 않는 환자를 지원하는 체외 의료 장치입니다. 이 시스템은 환자의 몸에서 혈액을 조절된 기계 환경으로 이동시킨 후 여과막을 통해 대사 폐기물과 과도한 체액을 제거하고 균형 잡힌 전해질 용액(투석액)으로 대체합니다.

주요 투석 시스템 유형에는 혈액투석(HD), 복막투석(PD), 지속적 신대체요법(CRRT)이 포함됩니다. HD는 외부 투석기와 높은 정밀도의 혈액과 투석액 흐름 제어가 필요한 가장 많이 사용되는 방식입니다. PD는 신체의 복막을 이용하며 주로 가정에서의 지속적인 요법에 더 적합합니다. CRRT는 일반적으로 중환자실(ICU)에서 사용되며, 혈역학적으로 불안정한 환자들을 위한 느리고 지속적인 필터링을 제공합니다. 현대적인 투석기는 내장된 센서, 액추에이터, 제어 모듈 및 유체 회로를 통해 정밀한 치료 전달, 체액 균형 및 환자 안전을 보장하는 완전 자동화 시스템으로 설계되어 있습니다. 모든 투석 유형은 ISO 8637 시리즈, IEC 60601-2-16 및 관련된 위험 및 품질 관리 표준에서 명시된 성능 및 안전 기준을 충족해야 합니다.

An infographic comparing three dialysis therapy types: Hemodialysis (HD), Peritoneal Dialysis (PD), and Continuous Renal Replacement Therapy (CRRT)

그림 1: 투석 시스템 분류

작동 원리

투석 과정은 확산, 초여과, 삼투라는 세 가지 주요 물리적 원리에 의해 작동합니다. 혈액투석(HD) 시스템에서는 환자의 혈액이 반투과성 막으로 구성된 투석기(dialyzer)를 통해 펌프되며, 여기서 용질(예: 요소, 크레아티닌, 칼륨)은 농도 기울기를 따라 혈액에서 투석액으로 확산됩니다. 초여과는 막을 가로지르는 압력 기울기를 생성하여 물을 제거합니다. 복막투석(PD) 시스템에서는 투석액이 복강 내로 주입되며, 복막이 여과 표면 역할을 합니다. 투석액에 포함된 포도당 또는 아이코덱스트린에 의해 생성된 삼투 기울기가 혈류에서 체액을 끌어옵니다.

시스템 블록 다이어그램(Figure 2)은 폐루프 BLDC 혈액 펌프, 정밀 제어된 스테퍼 헤파린 펌프, 그리고 온도 및 전도도 센서를 포함한 투석액 재순환 시스템을 이용하여 이러한 메커니즘을 보여줍니다. HD 시스템은 혈액 흐름 속도가 200–500 mL/min, 투석액 흐름 속도가 500–800 mL/min이며, 투석액 온도를 35–39°C로 유지합니다. 투석기의 성능 및 투석액은 화학 및 미생물 제한 기준을 위한 ISO 23500-5를 준수해야 하며, 안전 요구 사항은 HD 및 PD 장비의 특정 기능을 규정하는 IEC 60601-2-16을 준수해야 합니다.

A detailed block diagram illustrating the components and workflow of a dialysis system

그림 2: 혈액투석 시스템의 시스템 블록 다이어그램

주요 구성 요소

투석 시스템은 혈액 및 투석액 펌프, 초여과 조절기, 압력 센서, 온도 조절기, 기포 감지기, 헤파린 주입 시스템, 공기 차단기, 유량 조절기로 구성된 복잡한 다중 모드 장치입니다. 인공 신장으로도 알려진 투석기는 투과성이 높은 멤브레인(예: 폴리설폰, 폴리에테르설폰)을 사용하며 표면적은 0.8에서 2.5 m²까지 다양합니다. 그림 2는 동맥 및 정맥 압력 센서, BLDC로 구동되는 혈액 펌프, 스테퍼 모터로 구동되는 헤파린 펌프, 공기 차단 센서 및 투석기의 입/출구 라인이 포함된 체외 회로를 묘사하고 있습니다.

Two individuals are seated in a medical clinic receiving dialysis treatment

추가적으로, 투석액 시스템에는 혼합 밸브, 전도도 및 온도 센서, 별도의 BLDC 투석액 펌프가 포함됩니다. 시스템에는 또한 GPIO, ADC, PWM/DAC, RTC, 플래시 메모리 및 Bluetooth Low Energy (BLE)/Wi-Fi 모듈과 인터페이스되는 MCU/MPU 블록이 포함되어 있으며, 전체 설정을 제어하고 안전한 실시간 피드백을 보장합니다.

AC-DC 컨버터는 교류 전원을 안정화된 직류 전압으로 변환하며, DC-DC 레귤레이터를 통해 12V, 24V, 48V와 같은 다양한 전압 레벨을 제공합니다. 휴대용 애플리케이션의 경우, 시스템은 리튬 이온 전원(2,000mAh – 10,000mAh)을 통해 배터리 작동을 지원하여 4시간에서 12시간 동안 중단 없는 사용을 보장합니다. 추가적으로, PMIC(전력 관리 IC)는 전원 분배, 배터리 충전, 전압 조정, 에너지 효율을 관리하여 시스템의 성능과 수명을 최적화합니다. PMIC는 USB Type-C 연결도 지원하여 효율적인 충전과 전원 공급을 보장하며, 다양한 의료 환경에서 원활한 작동을 제공합니다. 디스플레이 모듈은 일반적으로 LVDS/MIPI 인터페이스를 지원하고 최소 128 × 64 픽셀의 해상도를 갖춘 LCD 또는 OLED 터치스크린으로 구성되어 명확한 데이터 시각화를 제공합니다. 시스템은 고성능 MCU/MPU(예: ARM Cortex-M4 또는 Cortex-M7, 100–400 MHz)에 의해 구동되며, 이는 알고리즘 실행, 센서 피드백 처리, 안전 프로토콜 보장을 담당합니다. 실시간 클럭(RTC) 모듈은 시간 정확성을 유지하고, 통합 메모리 유닛(128KB–2MB)은 이력을 기록합니다.

원격 모니터링 및 병원 네트워크와의 통합을 가능하게 하기 위해, 시스템에는 BLE, WiFi (IEEE 802.11) 및 실시간 투석 추적을 위한 대시보드/앱 인터페이스가 포함되어 있습니다. 안테나 통신 모듈은 2.4 GHz 및 5 GHz 대역에서 안정적인 전송을 보장합니다. 데이터 보안은 HIPAA(의료 보험 양도 및 책임법) 및 IEC 80001-1(의료 기기를 포함하는 IT 네트워크의 위험 관리)에 따라 유지됩니다. 일부 고급 모델은 빠른 장치 페어링을 위한 NFC(근거리 무선 통신) 및 원활한 데이터 로깅과 펌웨어 업데이트를 위한 USB Type-C 연결을 특징으로 합니다.

현재 기술 동향

투석 시스템은 점점 더 고급 전자 기기, 연결성 및 지능형 소프트웨어와 통합되고 있습니다. IoT 기술은 BLE, Wi-Fi 및 NBIoT 연결을 가능하게 하여 원격 모니터링, 치료 기록 및 클라우드 기반 분석을 지원합니다. 임베디드 컨트롤러는 일반적으로 32비트 ARM Cortex-M 또는 Cortex-A 프로세서를 사용하며, 안전한 플래시 메모리, 실시간 운영체제 및 센서 통합을 위한 아날로그 프런트 엔드(AFE)를 지원합니다. 검토된 블록 다이어그램은 BLE/Wi-Fi 무선 모듈, 데이터 대시보드 및 오디오/비주얼 경고 시스템을 통해 실시간 모니터링 및 알림 활성화로 이러한 트렌드를 강조합니다. PMIC 기반 전력 조절 및 RTC용 동전형 배터리 백업이 신뢰성을 위해 포함되었습니다. AI 기반 알고리즘은 혈압 강하 또는 내투석 저혈압과 같은 예측 분석을 위해 현재 통합되고 있습니다.

IEC 62304와 같은 규제 프레임워크는 소프트웨어 개발 수명 주기를 관장하고, ISO 62366은 안전한 인간-시스템 상호작용을 위한 사용성 엔지니어링을 보장합니다. 네트워크를 통해 환자 데이터를 처리하거나 전송하는 장치는 미국의 HIPAA 및 EU의 GDPR을 준수하여 데이터 보안 및 프라이버시를 보호해야 합니다. 엣지 컴퓨팅과 머신러닝 모델은 점점 더 내장되어 의사 결정 지원과 용량 조정을 자동화하고 있습니다.

응용 분야

투석 시스템은 다양한 임상 환경에서 사용됩니다. HD는 주로 병원과 외래 환자 센터에서 시행되며, 일반적으로 주 3회, 각 세션당 3~5시간 동안 이루어집니다. PD는 주로 가정에서 사용되며, 환자들에게 더 큰 자율성을 제공하며, 하루 4~6시간(CAPD) 교환하거나 야간 주기(APD)로 진행됩니다. 중환자 치료에서는 CRRT가 선호되며, 심혈관 스트레스를 방지하기 위해 낮은 혈류 속도(약 100~200mL/min)로 24~72시간 동안 지속적으로 작동합니다. 이러한 환경에서의 장치들은 10~40°C의 주변 조건에서 안정적으로 작동해야 하며, 유체 압력은 600mmHg 이하로 규제되어야 합니다.

시스템 블록 다이어그램은 터치 디스플레이, 시청각 경고 시스템, 무선 원격 인터페이스, 내장형 소독/혼합 메커니즘과 함께 병원 및 원격 사용 모두에 적합함을 보여줍니다. 원격 애플리케이션 및 가정용으로는 장치에 자동 소독, 터치스크린 인터페이스, 안전한 데이터 기록 및 클라우드 동기화 기능이 포함되어야 합니다. 이러한 시스템은 전기 안전을 위한 IEC 60601-1, 품질 관리 시스템을 위한 ISO 13485, 의료 경보 안전 및 효과를 위한 IEC 60601-1-8을 준수해야 합니다.

미래 방향

투석의 미래는 개인화, 휴대성, 자동화를 중심으로 이루어지고 있습니다. 연구자들은 WAK(Wearable Artificial Kidney)와 같은 착용 가능한 투석 기술을 발전시키고 있으며, 이는 흡착 기술을 사용하여 투석액을 재생하며 이동성과 지속적인 치료를 가능하게 합니다. 살아있는 신장 세포와 합성 막을 결합한 생체 인공 신장은 개발 중이며 기계 기반 투석을 완전히 대체하는 것을 목표로 하고 있습니다. AI 기반의 폐쇄형 제어 시스템은 생체 신호와 혈액 화학 센서의 피드백을 사용하여 실시간으로 치료 매개변수를 조정하기 위해 통합되고 있습니다. 시스템 블록 다이어그램에서 볼 수 있듯이, 현대 아키텍처는 이미 센서가 풍부한 피드백 루프, 모듈형 전자 장치, 클라우드 지원 대시보드를 통합하고 있으며, 이는 예측 가능하고 자율적인 투석을 위한 기본 구성 요소를 형성합니다.

규제 전략은 이러한 기술을 포괄하도록 발전하고 있으며, FDA의 의료용 소프트웨어(SaMD) 지침과 IEC 81001-5-1은 헬스 소프트웨어의 사이버 보안을 중심으로 하고 있습니다. 분산형 진료에 대한 수요가 증가함에 따라, 이 차세대 시스템은 상호운용성, 자동 의사 결정, AI 및 연결된 의료 기기에 대한 고급 규제 통제 준수를 강조할 것입니다.

eInfochips는 Arrow Electronics 산하의 기업으로, 자체 ISO 13485 인증 및 FDA 21 CFR 820 준비 완료 품질 관리 시스템(QMS)을 보유한 종합 의료 제품/소프트웨어 개발 라이프사이클(PDLC/SDLC) 엔지니어링 서비스 제공업체입니다. eInfochips는 IoT/IoMT, AI/ML, 보안, 센서, 실리콘, 무선, 클라우드 및 전원 설계 분야에서 깊은 기술 전문성을 보유하고 있습니다. 귀사의 제품 개발과 시장 출시 시간을 단축할 방안을 논의하기 위해 저희와 연결해 보세요.

리소스

```html
WI-FI+BT 모듈
Murata Arrow 링크 데이터시트
Panasonic Arrow 링크 데이터시트
Silex Arrow 링크 데이터시트
```
```html
디스플레이 모듈
DisplaytechArrow 링크데이터시트
TianmaArrow 링크데이터시트
```
```html
센서
Honeywell Arrow 링크 데이터시트
Vishay Arrow 링크 데이터시트
onsemi Arrow 링크 데이터시트
STMicroelectronics Arrow 링크 데이터시트
Microchip Arrow 링크  
```

아래를 클릭하여 Dialysis Systems 응용 프로그램 요약본의 무료 사본을 다운로드하세요.

투석 시스템 설계 지원

아래 양식을 작성해 주시면 Arrow 담당자가 가능한 한 빨리 귀하의 설계를 지원하기 위해 연락드리겠습니다.

이 양식을 제출함으로써 귀하는 arrow.com 사용이 Arrow의 이용 약관개인정보 보호정책에 따름을 인정합니다.

출처

*https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7111a3.htm#:~:

text=During%202000%20and%202019%2C%20for,of%20prevalent%20cases%20approximately%20doubled

기사 태그

글로벌
기사
의료 및 헬스케어
스마트 헬스

관련 콘텐츠

모두 보기