원격 의료 시스템: 가정 건강 관리 모니터링으로의 패러다임 전환
원격 의료 시스템은 최신 무선 통신 기술을 활용하여 원격 환자 상담, 원격 환자 진단, 원격 환자 처방의 충족되지 않은 요구를 해결하는 솔루션을 제공하고 있습니다. 이 시스템은 입증된 기성 무선 통신 프로토콜을 사용하여 집에 있는 환자와 원격 의사 또는 돌봄 제공자 간의 통신을 설정합니다. 이를 통해 언제 어디서나 의사와 연결할 수 있는 유연성을 제공합니다. 또한 이 시스템은 SpO2, 심박수(HR), 체온, HbA1c, ECG(다중 리드 옵션), 이경(Otoscope), 비침습 혈압(NIBP), 폐활량계(Spirometer)와 같은 인간 생체 신호를 모니터링하는 여러 센서를 인터페이스할 수 있습니다. 이 인터페이스는 모듈형 디자인의 특성 때문에 시스템의 소폭 맞춤화를 통해 다른 센서로도 확장될 수 있습니다.
이 시스템은 인터넷 또는 Wi-Fi를 통해 원격 의사나 간병인에게 모든 환자 데이터와 생체 신호를 안전하게 전송할 수 있는 인터페이스를 제공합니다. 또한, 환자와 원격 의사가 소통할 수 있도록 라이브 비디오/오디오 스트리밍 기능이 포함되어 있습니다. 이러한 설계에는 고품질 스트리밍을 가능하게 하는 통합 카메라 및 스피커 시스템이 포함되어 있습니다.
휴대용 원격의료 기기는 병원, 이동 클리닉, 시골 클리닉, 의료 제공 장소 및 가정 방문 중에 사용할 수 있습니다. 이러한 휴대용 원격의료 기기는 이동식 검진을 가능하게 하며, 환자가 건강 검진을 받고 온라인으로 의사 상담을 받을 수 있는 편리함을 제공합니다. 이는 초기 의료 서비스 영역을 획기적으로 확대하고 전국적으로 만성질환 모니터링 네트워크를 구축하는 데 기여할 것입니다. 다음과 같은 개선 사항이 실현될 수 있습니다.
- 대중은 언제든지 그리고 거의 모든 곳에서 편리하게 건강검진을 받을 수 있습니다.
- 신속한 테스트 결과 전달.
- 모든 기록은 디지털화하여 전자의무기록에 보관할 수 있습니다.
- 모든 건강 데이터는 평생 기록으로 저장될 수 있어 각 개인이 평생 건강 추적 아카이브를 가질 수 있습니다.
- 의사들은 건강 검진 결과를 바탕으로 더 쉽게 진단할 수 있습니다.
- 환자와 의사의 시간을 효율적으로 활용하며, 교통비와 대기실에서의 대기 시간을 제거합니다.
시스템 블록 다이어그램
원격 의료 시스템은 환자를 의사와 연결하는 장치를 필요로 합니다. 이 장치는 오디오-비디오 통신 인터페이스와 유선 또는 무선 기술을 통한 연결 기능을 포함합니다. 이 장치는 다양한 전기 및 기계 부품들이 함께 효율적으로 작동하며 피드백 지연을 최소화하도록 설계되었습니다. 즉, 전력 관리 장치, 중앙 처리 장치(CPU), 통신 인터페이스, 센서 인터페이스를 포함한 여러 하드웨어 부품들이 구성되어 있습니다. 중앙 처리 장치는 시스템의 주요 요소로, 다른 구성 요소들과의 인터페이스 역할을 합니다. 장치에는 펌웨어, 애플리케이션 소프트웨어, 그리고 클라우드 연결 인터페이스가 있어 통신을 지원합니다.
시스템 혜택
시스템 온 칩(Systems-on-a-Chip, SoC)은 단일 코어에서 멀티 코어 프로세서를 포함하는 공통 풋프린트를 가진 옵션으로 제공됩니다. SoC는 2D/3D GPU, VPU, 비디오 및 오디오 디코드 및 인코드 엔진, 신경 처리 엔진, 보안 모듈, 주변 인터페이스로 구성됩니다. SoC는 다양한 운영 체제를 실행하며, 외부 RAM 및 eMMC/UFS/플래시 기반 메모리와 다른 용량 요구 사항을 충족하기 위해 RAM 및 저장 메모리 컨트롤러를 필요로 할 수 있습니다. SoC는 원격 의료 시스템을 구성하기 위한 최종 사용자 요구 사항에 따라 선택됩니다.
SoC의 주요 장점 중 하나는 AI 모델을 MCU에서 직접 실행할 수 있는 기능으로, 엣지 디바이스가 데이터를 클라우드나 원격 서버로 전송하여 처리할 필요 없이 지능적인 결정을 내릴 수 있도록 합니다. 이는 센서 테스트 장치와 같은 실시간 애플리케이션에 중요하며, 지연 시간을 크게 줄이고 응답 시간을 향상시킬 수 있습니다. 또한, MCU 또는 MPU에서 AI 모델을 실행하면 AI를 위한 별도의 프로세서를 사용하는 것에 비해 전력 소비와 비용을 크게 줄일 수 있어 많은 애플리케이션에서 더욱 실용적인 솔루션이 됩니다. 마지막으로, SoC는 암호화 가속 모듈, 보안 부팅, 보안 비휘발성 저장소 및 보안 RAM 옵션을 지원합니다.
SoC에서 디스플레이 인터페이스를 사용하는 것은 환자와 의료 제공자가 센서 장치의 판독값을 더 쉽게 이해할 수 있도록 돕습니다. 디스플레이는 측정 중 실시간 피드백을 제공하며 터치 입력 및 그래픽 사용자 인터페이스와 같은 추가 기능을 제공할 수 있습니다. 카메라 모듈은 MIPI-CSI를 통해 SoC와 인터페이스 될 수 있습니다. 임베디드 디스플레이는 다양한 크기/해상도와 MIPI-DSI 또는 LVDS와 같은 인터페이스로 제공되며 SoC에 연결할 수 있습니다. SoC는 HDMI나 디스플레이 포트와 같은 외부 디스플레이 인터페이스도 지원합니다. SoC의 오디오 코덱 인터페이스는 장치와 연결할 수 있도록 다중 아날로그 또는 디지털 마이크 인터페이스 및 스피커 앰플리파이어를 제공합니다. 오디오 엔진과 장치에서 실행 중인 운영 체제는 외부 3.5mm 오디오 잭 또는 Bluetooth 기반 오디오 연결을 지원할 수 있습니다.
무선 통신 모듈에는 시장에서 일반적으로 사용되는 인터페이스인 Wi-Fi, Bluetooth, LTE/5G가 포함됩니다. 최신 기술 표준을 갖춘 외부 무선 모듈 또는 칩셋 기반 솔루션을 사용할 수 있습니다. 이러한 모듈 또는 칩셋은 USB, PCIe, UART, PCM, SDIO 인터페이스를 통해 SoC와 연결될 수 있습니다. 무선 통신 프로토콜로 LTE와 Bluetooth Low Energy(BLE)를 사용하는 것은 여러 가지 이점을 제공합니다. LTE와 BLE는 보안성이 높고 신뢰할 수 있는 무선 연결을 제공하여 테스트 센서 데이터를 실시간으로 전송할 수 있으며, 이를 통해 의료 제공자가 환자를 원격으로 모니터링하고 이상이 있을 경우 신속히 대응할 수 있도록 합니다. LTE는 환자와 의사 간의 글로벌 통신 및 데이터 전송에 사용됩니다. BLE는 센서 테스트 장치에서 제어 장치로 실시간으로 데이터를 전송하는 데 사용됩니다. 전반적으로, 센서 테스트 장치에서 LTE와 BLE를 무선 통신 프로토콜로 사용하는 것은 환자 관리 개선, 환자 경험 향상, 의료 제공자의 효율성 증대에 기여할 수 있습니다.
전력 관리는 엣지 솔루션의 성공적인 운영, 특히 배터리로 작동되는 장치에 있어서 매우 중요합니다. 첫 번째로, USB-C는 전력과 데이터 통신을 모두 제공할 수 있는 다기능 인터페이스로, 하나의 케이블로 두 가지 기능을 제공할 수 있습니다. 이는 엣지 솔루션의 설계를 간소화하고 필요한 케이블 수를 줄여줍니다. 두 번째로, 엣지 솔루션에 배터리를 포함하면 정전 시 백업 전력을 제공하고, 장치가 전원 콘센트와 독립적으로 작동할 수 있도록 합니다. 또한 배터리는 전력 변동을 완화하고 PMIC에 가해지는 압력을 줄여 전체적인 시스템 안정성을 향상시킬 수 있습니다. 세 번째로, 연료 게이지를 사용하면 배터리의 충전 상태와 남은 전력을 정확하게 측정할 수 있습니다. 이는 예기치 않은 전력 손실을 방지하고 더욱 효과적인 전력 관리를 가능하게 합니다. 마지막으로, PMIC를 사용하면 배터리 전압을 시스템에서 요구하는 여러 출력 전압으로 효율적으로 변환할 수 있습니다. 이로 인해 전력 손실이 줄어들고 에너지 효율이 향상되어 장치 배터리 수명이 연장됩니다. 전반적으로, USB-C, 배터리, PMIC를 활용한 전력 관리는 엣지 솔루션의 신뢰성과 효율성을 향상시키는 동시에 더 유연하고 편리한 사용자 경험을 제공합니다.
이 시스템은 휴대 가능하며 이동성이 뛰어나고 인간의 생체 신호 파라미터를 모니터링하는 장치에 대한 플러그인 기능을 제공합니다. 이러한 플러그인은 USB, SPI, UART, I2C, BLE 또는 Wi-Fi를 통해 구현할 수 있습니다. 사용 사례에 따라 환자들은 이러한 모니터링 장치(SpO2, 폐활량계, ECG, 혈당 측정기, 적외선 온도계, 귀내시경)를 가정 내 의료 서비스에 사용할 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 의료 전문가에게 모든 파라미터 데이터를 제공하여 안전한 환경에서 환자의 치료 및 웰빙을 원격으로 향상시키는 데 도움을 줍니다.
Arrow 전문가의 도움으로 원격 의료 시스템 구축을 시작할 준비가 되셨습니까?
교육/자료
| LTE 모듈 | ||
| Quectel | ||
| Telite | 애로우 링크 | |
아래를 클릭하여 원격의료 애플리케이션 브리프의 무료 사본을 다운로드하세요.
원격 의료 애플리케이션 디자인 지원
아래 양식을 작성해 주시면 Arrow 담당자가 최대한 빨리 귀하의 설계를 지원하기 위해 연락드릴 것입니다.
기사 태그