Arrow Electronics Components Online

现代诊断的核心:解析体外诊断技术及其优势

医疗与健康09 5月 2025
一位穿着白色实验室外套的科学家在现代实验室环境中通过显微镜仔细观察样本。工作区域设有显示数据的电脑监视器、实验室玻璃器皿以及科学设备。
查看所有文章

体外诊断(IVD)设备对生物样本(如血液、尿液和组织)进行精确分析,为医疗保健专业人员(HCPs)提供有关疾病检测、监测和治疗的重要见解。

这些设备在人体外部运行,集成了高灵敏度检测分子交互的复杂生物传感器,从而帮助医疗保健专业人员(HCPs)进行样本分析。此外,先进的信号处理单元将生化信号转换为可量化数据,并利用降噪技术和模数转换器(ADCs)提高精度。人工智能(AI)驱动的分析技术处理大量数据集,以识别生物标志物、检测异常并提供预测性洞察,从而支持医疗保健专业人员的临床决策。模块化微流体系统自动化样本准备和试剂输送,确保精确性和重复性以减少人为错误。强大的电源管理和医疗级连接性使电子健康记录能够不间断运行,同时满足不断发展的医疗保健网络安全法规。这些紧凑系统缩短了诊断周期时间,提高了工作流程效率,并促进全球个性化医疗的普及。这些功能使其成为临床和分散式医疗环境中的不可或缺工具。

关键功能

  • 快速准确的诊断

  • 高灵敏度多重测试

  • AI驱动分析

  • 以用户为中心的设计

  • 集成连接

A visual diagram categorizes various IVD devices into eight main types, including genetic testing, blood testing, clinical chemistry, cancer diagnostics, specialized devices, molecular diagnostics, immunoassay systems, and fertility testing. Each category lists specific device examples. The central graphic uses color-coded boxes and icons for clarity.

各种体外诊断设备的示例

图 1

系统方框图

IVD设备的系统架构由多个集成模块组成,这些模块协同工作,以实现可靠且精准的诊断结果。每个模块在确保系统的整体功能性、性能和精确度方面都起到关键作用。以下是对通用IVD设备系统框图主要组件的详细解释,并附有一个图像处理设备的示例性框图。

  1. 样品准备单元

  2. 生物传感器阵列

  3. 信号处理模块

  4. 数据分析引擎 (AI/机器学习 (ML) 算法)

  5. 用户界面(显示/触摸屏)

  6. 电源管理系统

  7. 通信接口(Wi-Fi/ Bluetooth)

  8. 数据存储模块

  9. 质量控制和校准模块

a detailed block diagram of a laboratory instrument system, illustrating the integration of hardware and software components. The diagram includes modules for power management, touchscreen display, barcode scanning, image processing, and sample handling.

基于图像的体外诊断分析仪系统框图

图2

样品制备单元

用户准备生物或化学样本,通常涉及染色、试剂添加或清洗。然后将样本加载到分析仪的盒式容器中。基于微流体的样本制备单元旨在自动化基本任务,例如混合试剂、分离组件以及制备样本。在精确执行器的帮助下——包括电机、泵和加热器——该单元能够在受控条件下以极高的精确度处理液体。为了高效管理小样本量,该单元集成了微流体通道和腔室,确保为后续分析提供最佳制备条件。

生物传感器阵列

生物传感器阵列是诊断系统的核心功能,包含多种传感技术,用于检测和测量生化相互作用。图像处理摄像头传感器捕捉生物样本的高分辨率图像,这对于依赖形态学分析的诊断至关重要。这些图像由GPU实时处理。电化学传感器用于监测离子或分子相互作用,而能够进行荧光、吸光或化学发光检测的光学传感器提供了分析样本的多功能方法。此外,基于免疫分析的传感器被用来识别特定的抗原或抗体。这些传感器协同工作,将生化反应转化为可测量的电、光或机械信号,为精准诊断解释奠定了基础。

信号处理模块

在传感器检测到信号后,信号处理模块会对这些输入进行放大、滤波和数字化处理,以确保它们被准确量化。利用ADC,该模块保证了信号读数的精确性。此外,实现了专门的降噪电路,以提高数据的清晰度和真实性,减轻可能影响诊断结果准确性的失真。在基于图像处理的IVD设备中,光源(LED、激光或卤素灯)照亮样本和检测器。检测器可以包括电荷耦合器件(CCD)或互补金属氧化物半导体(CMOS)传感器,它们跨区域捕捉图像。这些捕获的数据经过预处理以提高质量,去除噪声或伪影。之后对图像进行分割,以识别感兴趣区域。

数据分析引擎 (AI/ML 算法)

数据分析引擎配备了先进的AI和ML算法,用于处理和解释传感器数据。这些算法能够识别复杂模式、诊断状态以及发现可能需要进一步调查的异常。系统通过基于云的学习系统不断优化其诊断模型,从而随着时间的推移提高预测和决策的准确性。这个实时且不断发展的过程增强了对HCPs的支持。

用户界面 (显示/触摸屏)

用户界面充当诊断设备与其操作员之间的交互点。它配备触摸屏显示器,提供图形用户界面 (GUI),使用户可以选择测试、监控进度,并以用户友好的格式可视化结果。该界面支持多种语言,并可根据特定工作流程进行定制,从而提升设备对于不同用户需求的便利性和可访问性。

A laboratory technician wearing blue gloves handles a blood sample vial in a clinical setting. The technician is seated at a workstation with a modern hematology analyzer displaying data on its screen.

电源管理系统

为了确保设备能够无缝且可靠地运行,电源管理系统调节设备的电源供应,无论是来自交流电源还是电池。它配备了医疗级变压器、电压调节器和备用系统,以维持持续功能。这一系统针对低功耗进行了优化,特别是在支持便携式设备设计时。此外,设备能够在长时间内不间断运行也是至关重要的。

通信接口 (Wi-Fi/Bluetooth)

通信接口使设备能够通过无线技术(如Wi-Fi、Bluetooth或近场通信(NFC))与外部系统和网络连接。这种连接确保了向电子健康记录(EHR)系统或远程设备的安全数据传输。此外,与云平台的集成促进了远程诊断和远程医疗应用,使医疗保健专业人员(HCPs)能够远程监控和管理患者数据。

数据存储模块

数据存储模块负责安全存储测试结果和患者信息。该模块支持本地存储选项,例如闪存,以及云同步,以实现高效数据管理。遵守医疗数据处理的法规标准,例如 HIPAA 和 GDPR,确保患者隐私得到保护,同时设备在行业要求范围内运行。

质量控制和校准模块

为了确保设备随时间的可靠性和准确性,质量控制和校准模块通过定期的内部检查监测系统性能。它包括验证设备测试能力的参考标准和控制样本。集成了自动校准流程以维持结果的准确性和一致性,确保设备在各种诊断场景中的长期性能。这些组件中的每一个在IVD设备的功能中都起着重要作用,确保设备为HCP和患者提供准确、可靠和及时的结果。以下是您可能会觉得有用的组件推荐。您可以通过联系框与我们的工程支持团队联系。我们还拥有当地的现场应用工程师,他们可以支持您的设计。

点击下方链接下载免费的体外诊断应用简报副本。

体外诊断设计支持

请填写以下表格,Arrow代表将尽快联系您,支持您的设计。

提交此表单即表示您承认使用 arrow.com 需遵守 Arrow 的使用条款 和 隐私政策。

资源

 ProductsRelated Datasheets
BLE Module  
Microchip
STMicroelectronics
Silicon Labs
Fanstel
Wi-Fi Module  
Silicon Labs
Qualcomm
Murata
Memory  
Microchip
Micron
  • N/A
Infineon
USB Type-C Connectors  
Molex
Amphenol  
onsemi  
Display  
Displaytech
DFRobot
Phoenix Contact
Matrix Orbital  
4D Systems  
Advantech  
Camera Module  
Sony
Omnivision
Leopard Imaging
Lantronix  
onsemi  
Input Protection  
Littelfuse
Antenna  
TE Connectivity
Motors  
DFRobot
Sanyo Denki
NMB Technologies Corporation
Motor Drivers & Sensors  
Melexis
Infineon
NXP  
ams OSRAM  
STMicroelectronics  
onsemi  
Honeywell  
SOC/MCU  
NXP
  • N/A
Alif Semiconductor
Intel
Qualcomm
STMicroelectronics
AC-DC Converter  
onsemi  
Infineon  
NXP  
DC-DC Power IC  
Microchip  
STMicroelectronics  
onsemi  

如需更多信息,请联系: EngineeringSupport@arrow.com

联系我们

eInfochips 是 Arrow Electronics 旗下公司,是一家领先的工程服务提供商,专注于端到端医疗产品/软件开发生命周期 (PDLC/SDLC),并拥有内部 ISO 13485 认证和符合 FDA 21 CFR 820 的质量管理系统 (QMS)。eInfochips 在 IoT/IoMT、AI/ML、安全性、传感器、芯片、无线技术、云计算和电源设计方面拥有深厚的技术专长。联系我们,讨论如何加速您的产品开发并缩短上市时间。

文章标签

医疗保健
智能健康
连接性
人工智能 (AI)

相关新闻文章

查看所有