현대 진단의 중심: 체외 진단 기술 및 그 혜택 분석
체외진단(IVD) 장치는 혈액, 소변, 조직과 같은 생물학적 샘플을 정밀하게 분석하여 의료 전문가(HCP)에게 질병의 감지, 모니터링 및 치료에 대한 중요한 통찰력을 제공합니다.
이 기기들은 인체 외부에서 작동하며, 고도의 분자 상호작용을 감지하는 정밀한 바이오 센서를 통합하여 HCPs(의료 전문가들의) 샘플 분석을 돕습니다. 또한, 첨단 신호 처리 장치는 생화학 신호를 정량화 가능한 데이터로 변환하며, 노이즈 제거와 아날로그-디지털 변환기(ADCs)를 활용하여 정확성을 향상합니다. 인공지능(AI) 기반 분석은 대용량 데이터를 처리하여 바이오마커를 식별하고 이상을 감지하며 예측 통찰력을 제공합니다. 이를 통해 의료 전문가들의 임상 결정을 지원합니다. 모듈형 마이크로유체 시스템은 샘플 준비와 시약 전달을 자동화하여 정밀성과 재현성을 보장하고 인간 오류를 감소시킵니다. 견고한 전원 관리와 의료 등급 연결성은 전자 건강 기록의 중단 없는 작동과 안전한 데이터 전송을 가능하게 하여 의료 분야의 변화하는 사이버보안 규정을 충족시킵니다. 이러한 컴팩트한 시스템은 진단 처리 시간을 단축하고 워크플로 효율성을 향상하며, 개인별 맞춤 의학에 대한 글로벌 접근성을 촉진합니다. 이 기능들은 이 기기들을 임상 및 분산형 의료 환경에서 필수적인 도구로 만듭니다.
주요 기능
빠르고 정확한 진단
고감도 멀티플렉스 테스트
AI 기반 분석
사용자 중심 디자인
통합 연결성
다양한 IVD 기기의 예
그림 1
시스템 블록 다이어그램
IVD 장치의 시스템 아키텍처는 신뢰할 수 있고 정확한 진단 결과를 제공하기 위해 긴밀하게 연동되는 여러 통합 모듈로 구성됩니다. 각 모듈은 시스템의 전반적인 기능, 성능 및 정밀도를 보장하는 데 중요한 역할을 합니다. 아래는 일반화된 IVD 장치의 시스템 블록 다이어그램의 주요 구성 요소에 대한 자세한 설명과 이미지 처리 장치의 예제 블록 다이어그램입니다.
샘플 준비 장치
바이오센서 배열
신호 처리 모듈
데이터 분석 엔진 (AI/머신 러닝 (ML) 알고리즘)
사용자 인터페이스 (디스플레이/터치스크린)
전력 관리 시스템
통신 인터페이스 (Wi-Fi/ Bluetooth)
데이터 스토리지 모듈
품질 관리 및 보정 모듈
이미지 기반 IVD 분석기의 시스템 블록 다이어그램
그림 2
샘플 준비 장치
사용자는 생물학적 또는 화학적 샘플을 준비하며, 종종 염색, 시약 추가 또는 세척이 포함됩니다. 그런 다음 샘플은 분석기의 카트리지에 로드됩니다. 미세유체 기반 샘플 준비 장치는 시약 혼합, 구성 요소 분리, 샘플 준비와 같은 필수 작업을 자동화하도록 설계되었습니다. 정밀한 액추에이터 — 모터, 펌프 및 히터 등을 포함하여 —의 도움으로 이 장치는 제어된 조건에서 매우 정확하게 액체를 처리합니다. 작은 샘플 용적을 효율적으로 관리하기 위해 이 장치는 미세유로와 챔버를 포함하여 후속 분석을 위해 최적의 준비를 보장합니다.
바이오센서 배열
바이오센서 배열은 진단 시스템의 핵심 기능으로, 생화학적 상호작용을 감지하고 측정하기 위해 여러 센서 기술을 포함하고 있습니다. 고해상도 이미지를 캡처하는 이미지 처리 카메라 센서는 형태학적 분석에 의존하는 진단에 필수적입니다. 이러한 이미지는 GPU에 의해 실시간으로 처리됩니다. 전기화학 센서는 이온 또는 분자 상호작용을 모니터링하는 데 사용되며, 형광, 흡광, 또는 화학발광 탐지가 가능한 광학 센서는 샘플을 분석하는 다목적 수단을 제공합니다. 추가적으로, 면역분석 기반 센서는 특정 항원이나 항체를 식별하는 데 사용됩니다. 센서들은 생화학적 반응을 측정 가능한 전기적, 광학적, 기계적 신호로 변환하기 위해 협력하며, 이는 정확한 진단 해석의 기초를 형성합니다.
신호 처리 모듈
센서가 신호를 감지한 후, 신호 처리 모듈은 입력 신호를 증폭, 필터링 및 디지털화하여 정확하게 정량화될 수 있도록 합니다. ADC(아날로그-디지털 변환기)를 사용하여 이 모듈은 신호 읽기의 정확성을 보장합니다. 또한, 특수한 노이즈 감소 회로가 구현되어 데이터의 선명도와 충실도를 향상시키며, 진단 결과의 정확성을 저해할 수 있는 왜곡을 줄입니다. 이미지 처리 기반 IVD의 경우, 광원(LED, 레이저 또는 할로겐 램프)이 샘플과 검출기를 비춥니다. 검출기는 CCD(전하결합장치) 또는 CMOS(상보성 금속 산화 반도체) 센서를 포함할 수 있으며, 이는 영역 전체의 이미지를 캡처합니다. 캡처된 데이터는 품질을 향상시키기 위해 전처리를 거쳐 노이즈나 아티팩트를 제거합니다. 이후 이미지는 관심 영역을 식별하기 위해 세분화됩니다.
데이터 분석 엔진 (AI/ML 알고리즘)
데이터 분석 엔진은 센서 데이터를 처리하고 해석하는 고급 AI 및 ML 알고리즘이 탑재되어 있습니다. 이러한 알고리즘은 복잡한 패턴을 인식하고, 상태를 진단하며, 추가 조사가 필요할 수 있는 이상 현상을 식별할 수 있습니다. 이 시스템은 클라우드 기반 학습 시스템을 통해 지속적으로 진단 모델을 개선하여 시간이 지나면서 예측 및 의사 결정의 정확성을 향상시킵니다. 이 실시간 및 발전하는 프로세스는 HCP에 대한 지원을 개선합니다.
사용자 인터페이스 (디스플레이/터치스크린)
사용자 인터페이스는 진단 장치와 운영자 간의 상호작용 지점 역할을 합니다. 터치스크린 디스플레이가 포함된 이 인터페이스는 사용자가 테스트를 선택하고 진행 상황을 모니터링하며 결과를 사용자 친화적인 형식으로 시각화할 수 있는 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)를 제공합니다. 인터페이스는 다국어를 지원하며 특정 작업 흐름에 맞게 맞춤 설정이 가능하여 다양한 사용자 요구를 충족하기 위한 장치의 편의성과 접근성을 향상시킵니다.
전력 관리 시스템
매끄럽고 신뢰할 수 있는 작동을 보장하기 위해 전력 관리 시스템은 AC 전원 또는 배터리로부터의 장치 전원을 조절합니다. 이 시스템은 의료 등급의 변압기, 전압 조절기, 백업 시스템을 갖추어 지속적인 기능성을 유지합니다. 또한, 휴대용 장치 설계를 지원할 때 저전력 소비에 최적화되어 있습니다. 장치가 오랜 시간 동안 중단 없이 작동하는 것도 매우 중요합니다.
통신 인터페이스 (Wi-Fi/Bluetooth)
통신 인터페이스는 Wi-Fi, 블루투스 또는 근거리 무선 통신(NFC)과 같은 무선 기술을 통해 장치가 외부 시스템 및 네트워크에 연결될 수 있도록 합니다. 이러한 연결성은 전자의무기록(EHR) 시스템 또는 원격 장치로의 안전한 데이터 전송을 보장합니다. 또한, 클라우드 플랫폼과의 통합은 원격 진단과 원격 의료 애플리케이션을 가능하게 하여 의료 전문가(HCP)가 환자 데이터를 원거리에서 모니터링 및 관리할 수 있도록 지원합니다.
데이터 저장 모듈
데이터 저장 모듈은 테스트 결과와 환자 정보를 안전하게 저장하는 역할을 담당합니다. 이 모듈은 플래시 메모리와 같은 로컬 저장 옵션 및 효율적인 데이터 관리를 위한 클라우드 동기화를 지원합니다. HIPAA 및 GDPR과 같은 의료 데이터 처리 규제 표준을 준수함으로써 환자의 기밀성이 유지되며, 장치가 업계 요구사항 내에서 작동하도록 보장합니다.
품질 관리 및 보정 모듈
장치의 신뢰성과 정확성을 장기적으로 보장하기 위해 품질 관리 및 교정 모듈은 정기적인 내부 점검을 통해 시스템 성능을 모니터링합니다. 여기에는 장치의 테스트 능력을 검증하는 참조 표준과 제어 샘플이 포함됩니다. 자동화된 교정 절차가 포함되어 결과의 정확성과 일관성을 유지하며, 다양한 진단 시나리오에서 장치의 장기적 성능을 보장합니다. 이 구성 요소 각각은 IVD 장치의 기능에 필수적인 역할을 하여 HCP와 환자에게 정확하고 신뢰할 수 있으며 적시의 결과를 제공할 수 있도록 보장합니다. 아래에는 유용하다고 생각할 수 있는 구성 요소 추천 사항을 확인하실 수 있습니다. 연락 박스를 통해 엔지니어링 지원 팀과 연결할 수 있습니다. 또한 귀하의 설계를 지원할 수 있는 현장 응용 엔지니어도 있습니다.
아래를 클릭하여 In Vitro Diagnostics 애플리케이션 브리프의 무료 복사본을 다운로드하십시오.
체외 진단 설계 지원
아래 양식을 작성해 주시면 Arrow 담당자가 가능한 빨리 귀하의 디자인을 지원해 드립니다.
이 양식을 제출함으로써 arrow.com 사용이 Arrow의 이용 약관 및 개인정보 처리방침 의 적용을 받는다는 것을 인정하게 됩니다.
자료
| Products | Related Datasheets | |
| BLE Module | ||
|---|---|---|
| Microchip | ||
| STMicroelectronics | ||
| Silicon Labs | ||
| Fanstel | ||
| Wi-Fi Module | ||
| Silicon Labs | ||
| Qualcomm | ||
| Murata | ||
| Memory | ||
| Microchip | ||
| Micron |
| |
| Infineon | ||
| USB Type-C Connectors | ||
| Molex | ||
| Amphenol | ||
| onsemi | ||
| Display | ||
| Displaytech | ||
| DFRobot | ||
| Phoenix Contact | ||
| Matrix Orbital | ||
| 4D Systems | ||
| Advantech | ||
| Camera Module | ||
| Sony | ||
| Omnivision | ||
| Leopard Imaging | ||
| Lantronix | ||
| onsemi | ||
| Input Protection | ||
| Littelfuse | ||
| Antenna | ||
| TE Connectivity | ||
| Motors | ||
| DFRobot | ||
| Sanyo Denki | ||
| NMB Technologies Corporation | ||
| Motor Drivers & Sensors | ||
| Melexis | ||
| Infineon | ||
| NXP | ||
| ams OSRAM | ||
| STMicroelectronics | ||
| onsemi | ||
| Honeywell | ||
| SOC/MCU | ||
| NXP |
| |
| Alif Semiconductor | ||
| Intel | ||
| Qualcomm | ||
| STMicroelectronics | ||
| AC-DC Converter | ||
| onsemi | ||
| Infineon | ||
| NXP | ||
| DC-DC Power IC | ||
| Microchip | ||
| STMicroelectronics | ||
| onsemi |
추가 정보는 다음으로 문의하십시오: EngineeringSupport@arrow.com
저희와 연결하세요
eInfochips는 Arrow Electronics의 계열사로, ISO 13485 인증 및 FDA 21 CFR 820 품질 관리 시스템(QMS)을 갖춘 종합적인 의료 제품/소프트웨어 개발 수명 주기(PDLC/SDLC) 엔지니어링 서비스 제공업체입니다. eInfochips는 IoT/IoMT, AI/ML, 보안, 센서, 실리콘, 무선, 클라우드 및 전력 설계 분야에서 깊은 기술적 전문성을 보유하고 있습니다. 제품 개발 및 시장 출시 시간을 단축시키는 방법에 대해 논의하려면 저희와 연결하세요.
기사 태그