Arrow Electronic Components Online

MedTech 혁신: 헬스케어 웨어러블을 위한 스마트 커넥티비티

스마트 헬스12 3월 2024
웨어러블 의료 센서가 한 사람의 팔에 부착되어 있으며, 건강 데이터를 표시하는 스마트폰과 연결되어 있습니다. 이미지에 몰렉스(Molex) 로고가 명확히 보입니다. 스마트폰 화면에는 그래프와 숫자 데이터가 표시되어 있으며, '6.3'이라는 숫자가 포함되어 있습니다. 환경은 건강 모니터링 활동을 암시합니다.
모든 기사 보기

이 기사에서는 소형 전자기기와 고속 연결성의 발전이 의료 산업을 변화시키는 방법을 탐구합니다. 이러한 발전은 환자들이 일상생활을 유지하면서도 원격 모니터링과 치료를 가능하게 하는 정교한 기기를 착용할 수 있도록 해줍니다.

소형화된 전자기기 및 고속 연결성의 최신 발전은 다양한 산업에서 수많은 기회를 창출하고 있습니다. 이전에는 특정 애플리케이션 내에서만 사용되도록 만들어졌던 기술 발전이 이제는 새로운 시장에서 활용되고 있습니다. 이 기사에서는 여러 시장에서 시작된 혁신을 의료 산업이 어떻게 받아들이고 있는지, 그리고 이를 사용해 차세대 의료 장비를 만들어내고 있는 방법을 알아봅니다.

의료 시장에서 웨어러블 혁신

스마트폰 시장에서 태동한 혁신들이 이제 차세대 의료 장비를 개발하는 데 사용되고 있습니다. 작은 크기와 휴대성이 뛰어난 이러한 정교한 장비는 더 이상 병원의 한정된 공간에만 국한되지 않습니다. 대신, 최신 의료 장비는 환자가 휴대하거나 착용할 수 있습니다.

Image

MedTech Innovations: Smart Connectivity for Healthcare Wearables

이 장치들은 병원에서 볼 수 있는 크고 다루기 힘든 기계들과는 거의 공통점이 없습니다. 소형화된 전자 설계와 간단한 터치스크린 조작이 가능해지면서, 새로운 세대의 웨어러블 기술은 환자들에게 데이터를 기반으로 모니터링을 받고 심지어 치료를 받는 동안에도 일상생활을 계속할 자유를 제공합니다.

최근 몇 년간 출시된 스마트워치는 작은 크기와 높은 기능성을 완벽히 보여주는 예입니다. 스마트폰과 블루투스를 통해 연결되고 사용자 친화적인 터치스크린 인터페이스를 갖춘 스마트워치는 착용자의 정보를 수집하여 이를 원격으로 의료 팀과 공유할 수 있습니다. 사실, 스마트워치와 스마트폰의 조합은 많은 병원에서 사용하는 기기들보다 더 뛰어난 연결성과 컴퓨팅 성능을 제공합니다.

당뇨병 환자를 위해 설계된 최신 웨어러블 모니터에서 더 뛰어난 예를 찾을 수 있습니다. 이러한 기기는 크기를 줄이면서도 높은 기능성을 제공하는 완벽한 조화를 이룹니다. 이들은 센서를 사용해 실시간으로 혈당 수치를 측정하며, 환자의 건강과 웰빙에 커다란 혜택을 제공하고 삶의 질을 향상시킵니다. 인슐린 전달 시스템과 결합되면 환자가 일상생활을 계속하면서도 모니터링과 치료를 받을 수 있습니다. 동시에, 5G 네트워크를 통해 수집되고 공유되는 데이터는 의사가 환자의 장기적인 건강 상태를 모니터링할 수 있도록 합니다.

Image

A woman leans on the edge of an indoor swimming pool while holding a smartphone. She is wearing a green swimsuit and has a small circular device attached to her upper arm. The setting features modern architecture with warm lighting and reflective water surfaces.

웨어러블 기술과 데이터 통신에 대한 수요 증가로 인해 신뢰할 수 있는 파트너가 제공하는 안정적이고 안전한 커넥터가 의료 산업의 미래에서 핵심적인 역할을 하게 될 것입니다. 현장 기반 장치와 자가 치료의 발전은 이전에는 볼 수 없었던 방식으로 커넥터가 환자들의 손에 놓이게 될 것입니다.

웨어러블 기기용 커넥터

Image

A woman wearing a peach-colored athletic shirt and a backpack is hiking in a mountainous outdoor setting. She has a wearable sensor attached to her arm and is holding a smartphone. The background features lush greenery and rugged terrain, suggesting an active and adventurous mood.

디자이너들에게 가장 큰 과제 중 하나는 필요한 엄청난 정교함을 작은, 착용하기 쉬운 장치에 담는 것입니다. 이러한 장치에는 배터리, 컨트롤, 센서, 디스플레이가 모두 가장 작은 크기의 패키지로 통합되어야 합니다. 이러한 웨어러블 장치에 사용되는 커넥터는 작고 가벼우면서도 가장 작은 패키지 크기에서 가능한 최고의 성능을 제공해야 합니다.

과거에는 공간이 제한될 때 구성 요소를 연결하는 데 리본 케이블이 인기 있는 선택지였습니다. 그러나 현대 설계자들은 더 작고 높은 성능을 제공하는 해결책을 요구합니다. 전통적인 리본 케이블의 현대적인 대안은 플랫 플렉서블 케이블(Flat Flexible Cables, FFC)로 알려져 있습니다. 리본 케이블은 여러 개의 꼬인 와이어를 절연체로 감싸서 제작되는 반면, FFC는 플랫 도체를 플라스틱 필름에 접착하여 훨씬 얇고 유연한 케이블을 만듭니다.

이러한 이유로 FFC는 크기가 중요한 웨어러블 의료 기기에 이상적입니다. 예를 들어, Molex의 Easy-On 커넥터 제품군은 미세 피치 및 초저형 솔루션을 제공하여 FFC를 다양한 기타 구성 요소에 빠르고 안전하게 연결할 수 있습니다. 최신 의료 기기를 5G 네트워크에 통합하려면 고성능 RF 커넥터와 케이블이 필요합니다. MCRF 제품군의 마이크로 동축 RF 커넥터는 고주파 보드-와이어 솔루션을 제공하여 설계자가 무선 LAN, GPS 및 블루투스 연결을 가능하게 합니다. 초저형 PCB 장착 잭은 미리 조립된 케이블과 연결됩니다.

Image

A collection of electronic connectors and cables displayed on a white background. The assortment includes gold-plated connectors, fiber optic cables, and pin headers. The image highlights various connector types used in electronic and communication devices.

Image

A collection of electronic connectors displayed against a white background. The connectors vary in size and design, featuring intricate pin arrangements and plastic housings. The image highlights the precision and diversity of connector types used in electronic devices.

스마트 헬스케어가 삶을 개선하고 있습니다

최신 원격 의료 기술은 전 세계 환자들의 삶을 개선하고 있습니다. 웨어러블 디바이스를 사용하면 환자들이 병원이나 의료 센터를 벗어나 더 충만한 삶을 살 수 있습니다. 또한 환자를 분 단위로 더 효율적으로 모니터링할 수 있어 질병의 초기 상태를 빠르게 진단하고 더 나은 결과를 제공합니다.

이러한 이유와 더 많은 이유로, 장치 연결성은 매우 중요합니다. 디자이너들은 작은 패키지 크기에서 고성능 솔루션을 제공할 수 있는 파트너가 필요합니다. Molex와 협력하여 Arrow는 고객에게 혁신적이고 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공하며, 내일의 의료 기술을 설계하는 디자이너에게 선택과 혁신의 기회를 제공합니다.

Image

Close-up of a wearable medical device attached to the upper arm of an adult. The patch is secured with adhesive and features a compact, white sensor. The individual is wearing a red sleeveless shirt, emphasizing the arm and device placement.

기사 태그

글로벌
Molex
의료 및 헬스케어
스마트 헬스
기사
IP&E

관련 콘텐츠