Arrow Electronic Components Online

Il cuore della diagnostica moderna: esplorare la tecnologia diagnostica in vitro e i suoi benefici

Medicina e salute25 apr 2025
Uno scienziato in camice bianco osserva attentamente un campione attraverso un microscopio in un ambiente di laboratorio moderno. Il luogo di lavoro è caratterizzato da un monitor del computer che visualizza dati, vetreria da laboratorio ed equipaggiamento scientifico.
Visualizza tutti gli articoli

Dispositivi diagnostici in vitro (IVD) eseguono analisi precise di campioni biologici - come sangue, urina e tessuti - per fornire ai professionisti sanitari (HCP) informazioni critiche sulla rilevazione, il monitoraggio e il trattamento delle malattie. 

These devices operate externally to the human body, integrating sophisticated biosensors that detect molecular interactions with high specificity, which helps HCPs with sample analysis. Additionally, advanced signal processing units convert biochemical signals into quantifiable data, leveraging noise reduction and analog-to-digital converters (ADCs) for enhanced accuracy. Artificial intelligence (AI)-driven analytics process large datasets to identify biomarkers, detect anomalies, and provide predictive insights, which support HCPs with their clinical decisions. Modular microfluidic systems automate sample preparation and reagent delivery, ensuring precision and reproducibility to reduce human errors. Robust power management and medical-grade connectivity enable uninterrupted operation and secure data transmission of electronic health records to meet the evolving cybersecurity regulations in health care. These compact systems reduce diagnostic turnaround times, enhance workflow efficiency, and facilitate global access to personalized medicine. These features make them indispensable tools in clinical and decentralized health care settings.

Caratteristiche principali

  • Diagnostica rapida e precisa

  • Test multiplex ad alta sensibilità

  • Analisi dei driver Al

  • Design incentrato sull'utente

  • Connettività integrata

A visual diagram categorizes various IVD devices into eight main types, including genetic testing, blood testing, clinical chemistry, cancer diagnostics, specialized devices, molecular diagnostics, immunoassay systems, and fertility testing. Each category lists specific device examples. The central graphic uses color-coded boxes and icons for clarity.

Esempi di vari dispositivi IVD

Figura 1

Diagramma a Blocchi del Sistema

L'architettura di sistema di un dispositivo IVD è composta da diversi moduli integrati che lavorano insieme in modo armonioso per fornire risultati diagnostici affidabili e precisi. Ogni modulo svolge un ruolo critico nell'assicurare la funzionalità complessiva, le prestazioni e la precisione del sistema. Di seguito è riportata una spiegazione dettagliata dei componenti principali nel diagramma a blocchi del sistema per un dispositivo IVD generico, insieme a un esempio di diagramma a blocchi di un dispositivo di elaborazione delle immagini.

  1. Unità di Preparazione Campioni

  2. Array di biosensori

  3. Modulo di elaborazione del segnale

  4. Motore di analisi dei dati (Algoritmi di AI/Apprendimento automatico (ML))

  5. Interfaccia utente (Display/Touchscreen)

  6. Sistema di gestione dell'energia

  7. Interfaccia di comunicazione (Wi-Fi/ Bluetooth)

  8. Modulo di Archiviazione Dati

  9. Modulo di Controllo Qualità e Calibrazione

a detailed block diagram of a laboratory instrument system, illustrating the integration of hardware and software components. The diagram includes modules for power management, touchscreen display, barcode scanning, image processing, and sample handling.

Diagramma a blocchi di sistema di un analizzatore IVD basato su immagini

Figura 2

Unità di Preparazione del Campione

L'utente prepara il campione biologico o chimico, spesso coinvolgendo la colorazione, l'aggiunta di reagenti o il lavaggio. Il campione viene quindi caricato nella cartuccia dell'analizzatore. L'unità di preparazione del campione basata su microfluidica è progettata per automatizzare compiti essenziali come la miscelazione dei reagenti, la separazione dei componenti e la preparazione dei campioni. Con l'ausilio di attuatori precisi — inclusi motori, pompe e riscaldatori — questa unità gestisce i liquidi con grande precisione in condizioni controllate. Per gestire efficientemente piccoli volumi di campione, l'unità incorpora canali e camere microfluidiche, assicurando una preparazione ottimale per l'analisi successiva.

Matrice di biosensori

L'array di sensori bio è una caratteristica centrale del sistema diagnostico, ospitando molteplici tecnologie di sensori per rilevare e misurare le interazioni biochimiche. Un sensore di telecamera per l'elaborazione delle immagini cattura immagini ad alta risoluzione di campioni biologici, essenziali per le diagnosi che si basano sull'analisi morfologica. Queste immagini sono elaborate in tempo reale dalla GPU. I sensori elettrochimici sono impiegati per monitorare interazioni ioniche o molecolari, mentre i sensori ottici in grado di rilevare fluorescenza, assorbanza o chemioluminescenza offrono mezzi versatili per analizzare i campioni. Inoltre, i sensori basati su immunodosaggio vengono utilizzati per identificare specifici antigeni o anticorpi. I sensori lavorano all'unisono per convertire le reazioni biochimiche in segnali elettrici, ottici o meccanici misurabili, formando la base per un'interpretazione diagnostica precisa.

Modulo di elaborazione del segnale

Dopo che i sensori rilevano i segnali, il modulo di elaborazione del segnale amplifica, filtra e digitalizza questi input per garantirne la quantificazione accurata. Utilizzando ADC, questo modulo assicura la precisione delle letture del segnale. Inoltre, circuiti di riduzione del rumore specializzati vengono implementati per migliorare la chiarezza e la fedeltà dei dati, mitigando eventuali distorsioni che potrebbero compromettere l'accuratezza dei risultati diagnostici. Nel caso di IVD basati su elaborazione delle immagini, la sorgente luminosa (LED, laser o lampada alogena) illumina il campione e il rilevatore. I rilevatori possono comprendere dispositivi ad accoppiamento di carica (CCD) o sensori a semiconduttore di ossido metallico complementare (CMOS), che catturano l'immagine su un'area. Questi dati acquisiti vengono sottoposti a preprocessing per migliorare la qualità, rimuovendo rumori o artefatti. Le immagini vengono quindi segmentate per identificare le regioni di interesse.

Motore di Analisi Dati (Algoritmi AI/ML)

Il motore di analisi dei dati è dotato di algoritmi avanzati di AI e ML che elaborano e interpretano i dati dei sensori. Questi algoritmi possono riconoscere schemi complessi, diagnosticare condizioni e identificare eventuali anomalie che potrebbero richiedere ulteriori indagini. Il sistema affina continuamente i suoi modelli diagnostici attraverso sistemi di apprendimento basati su cloud, il che aiuta a migliorare l'accuratezza delle previsioni e delle decisioni nel tempo. Questo processo in tempo reale e in evoluzione migliora il supporto per gli HCP.

Interfaccia Utente (Display/Touchscreen)

L'interfaccia utente funge da punto di interazione tra il dispositivo diagnostico e il suo operatore. Dotata di un display touch-screen, offre un'interfaccia grafica utente (GUI) che consente agli utenti di selezionare test, monitorare i progressi e visualizzare i risultati in un formato intuitivo. L'interfaccia supporta più lingue e può essere personalizzata per adattarsi a specifici flussi di lavoro, migliorando la comodità e l'accessibilità del dispositivo per le diverse esigenze degli utenti.

A laboratory technician wearing blue gloves handles a blood sample vial in a clinical setting. The technician is seated at a workstation with a modern hematology analyzer displaying data on its screen.

Sistema di gestione dell'alimentazione

Per garantire un funzionamento senza interruzioni e affidabile, il sistema di gestione dell'alimentazione regola l'alimentazione del dispositivo, sia che provenga da una fonte AC che da una batteria. È dotato di trasformatori di qualità medicale, regolatori di tensione e sistemi di backup per mantenere la funzionalità continua. Questo sistema è ottimizzato per un basso consumo energetico, soprattutto quando supporta progetti di dispositivi portatili. È inoltre fondamentale che il dispositivo rimanga operativo per lunghi periodi senza interruzione.

Interfaccia di comunicazione (Wi-Fi/Bluetooth)

L'interfaccia di comunicazione consente al dispositivo di connettersi con sistemi e reti esterne tramite tecnologie wireless come Wi-Fi, Bluetooth o near field communication (NFC). Questa connettività garantisce una trasmissione sicura dei dati ai sistemi di cartelle cliniche elettroniche (EHR) o a dispositivi remoti. Inoltre, l'integrazione con le piattaforme cloud facilita la diagnostica a distanza e le applicazioni di telemedicina, permettendo agli operatori sanitari di monitorare e gestire i dati dei pazienti a distanza.

Modulo di archiviazione dati

Il modulo di archiviazione dati è responsabile della conservazione sicura dei risultati dei test e delle informazioni dei pazienti. Questo modulo supporta sia opzioni di archiviazione locale, come la memoria flash, sia la sincronizzazione cloud per una gestione efficiente dei dati. L'adesione agli standard normativi per la gestione dei dati medici, come HIPAA e GDPR, garantisce che la riservatezza dei pazienti sia mantenuta e che il dispositivo operi entro i limiti delle requisiti del settore.

Modulo di Controllo Qualità e Calibrazione

Per garantire l'affidabilità e l'accuratezza del dispositivo nel tempo, il modulo di controllo qualità e calibrazione monitora le prestazioni del sistema attraverso controlli interni regolari. Include standard di riferimento e campioni di controllo che convalidano le capacità di test del dispositivo. Le routine di calibrazione automatizzate sono incorporate per mantenere l'accuratezza e la coerenza dei risultati, garantendo le prestazioni a lungo termine del dispositivo in diversi scenari diagnostici. Ciascuno di questi componenti svolge un ruolo integrale nel funzionamento di un dispositivo IVD, assicurando che il dispositivo fornisca risultati accurati, affidabili e puntuali sia per gli HCP che per i pazienti. Di seguito si trovano le raccomandazioni sui componenti che dovreste trovare utili. È possibile contattare il nostro team di supporto ingegneristico tramite il box di contatto. Abbiamo anche ingegneri applicativi in campo locali che possono supportare i vostri progetti.

Scarica una copia gratuita del documento applicativo sui Diagnostici In Vitro cliccando qui sotto.

Supporto alla progettazione di diagnostica in vitro

Si prega di compilare il modulo qui sotto e un rappresentante di Arrow ti contatterà per assisterti con il tuo progetto il prima possibile.

Inviando questo modulo, riconosci che l'uso di arrow.com è soggetto ai Termini di Utilizzo di Arrow e alla Politica sulla Privacy.

Risorse

 ProductsRelated Datasheets
BLE Module  
Microchip
STMicroelectronics
Silicon Labs
Fanstel
Wi-Fi Module  
Silicon Labs
Qualcomm
  • N/A
Murata
Memory  
Microchip
Micron
Infineon
USB Type-C Connectors  
Molex
Amphenol
onsemi
Display  
Displaytech
DFRobot
Phoenix Contact
Matrix Orbital
4D Systems
Advantech
Camera Module  
Sony
Omnivision
Leopard Imaging
Lantronix
onsemi
Input Protection  
Littelfuse
Antenna  
TE Connectivity
Motors  
DFRobot
Sanyo Denki
NMB Technologies Corporation
Motor Drivers & Sensors  
Melexis
Infineon
NXP Semiconductors
ams OSRAM
STMicroelectronics
onsemi
Honeywell
SOC/MCU  
NXP Semiconductors
Alif Semiconductor
Intel
eInfochips
STMicroelectronics
AC-DC Converter  
onsemi
Infineon
NXP Semiconductors
DC-DC Power IC  
Microchip
STMicroelectronics
onsemi

Per maggiori informazioni contattare: EngineeringSupport@arrow.com

Connettiti con noi

eInfochips, una società di Arrow Electronics, è un fornitore leader di servizi di ingegneria per lo sviluppo end-to-end del ciclo di vita dei prodotti/ software medicali (PDLC/ SDLC) con sistemi di gestione della qualità (QMS) interni certificati ISO 13485 e pronti per FDA 21 CFR 820. eInfochips ha una profonda competenza tecnica in IoT/IoMT, AI/ML, sicurezza, sensori, silicio, wireless, cloud e progettazione di potenza. Connettiti con noi per discutere come possiamo accelerare lo sviluppo del tuo prodotto e il time to market.

Tag articolo

Medicina e sanità
Salute Intelligente
Connettività
Intelligenza Artificiale (AI)

Articoli di notizie correlati

Mostra tutto