Arrow Electronic Components Online

Innovazioni MedTech: connettività intelligente per dispositivi indossabili sanitari

Salute Intelligente12 mar 2024
Un sensore medico indossabile è collegato al braccio di una persona, associato a uno smartphone che mostra dati sulla salute. Il logo Molex è chiaramente visibile nell'immagine. Lo schermo del telefono mostra un grafico e dati numerici, inclusa la cifra '6.3'. L'ambientazione suggerisce un'attività di monitoraggio della salute.
Visualizza tutti gli articoli

In questo articolo, esplora come i progressi nell'elettronica miniaturizzata e nella connettività ad alta velocità stiano trasformando l'industria medica, permettendo ai pazienti di indossare dispositivi sofisticati che consentono il monitoraggio e il trattamento a distanza, continuando a seguire le loro attività quotidiane.

Gli ultimi sviluppi nell'elettronica miniaturizzata e nella connettività ad alta velocità hanno creato una moltitudine di opportunità in diversi settori. I progressi tecnologici, originariamente progettati per resistere all'uso in applicazioni specifiche, stanno ora trovando impiego in nuovi mercati. In questo articolo, scopri come il settore sanitario sta adottando numerose innovazioni nate in mercati diversi e le sta utilizzando per creare la prossima generazione di attrezzature mediche.

Innovare i dispositivi indossabili nel mercato medico

Le innovazioni nate nel mercato degli smartphone vengono ora utilizzate per creare la prossima generazione di apparecchiature mediche. Le loro dimensioni ridotte e la portabilità significano che questi dispositivi avanzati non sono più limitati ai confini dell'ospedale. Al contrario, questi ultimi dispositivi medici possono essere trasportati o indossati dal paziente.

Image

MedTech Innovations: Smart Connectivity for Healthcare Wearables

Questi dispositivi hanno ben poco in comune con le grandi e ingombranti macchine che si trovano negli ospedali. Il design elettronico miniaturizzato e i controlli semplici tramite touchscreen hanno permesso alla nuova generazione di tecnologie indossabili di offrire ai pazienti la libertà di svolgere le attività quotidiane, anche mentre vengono monitorati e persino trattati in base ai dati raccolti.

Lo smartwatch degli ultimi anni è un perfetto esempio di dimensioni ridotte e alta funzionalità. Connesso via Bluetooth a uno smartphone e dotato di un'interfaccia touchscreen intuitiva, lo smartwatch può raccogliere informazioni sull'utente e condividerle in remoto con il suo team medico. Infatti, la combinazione di smartwatch e smartphone offre maggiore connettività e potenza di elaborazione rispetto a molti strumenti ospedalieri.

Un altro esempio più avanzato può essere trovato nei più recenti monitor indossabili progettati per i pazienti diabetici. Questi offrono il perfetto equilibrio tra dimensioni ridotte e alta funzionalità. Utilizzano sensori per misurare i livelli di zucchero nel sangue in tempo reale, creando enormi benefici per la salute e il benessere dei pazienti e migliorando la loro qualità della vita. Quando combinati con sistemi di somministrazione di insulina, sia il monitoraggio che il trattamento possono essere forniti mentre il paziente continua con la sua vita quotidiana. Allo stesso tempo, i dati raccolti e condivisi tramite la rete 5G permetteranno ai medici di monitorare la salute a lungo termine del paziente.

Image

A woman leans on the edge of an indoor swimming pool while holding a smartphone. She is wearing a green swimsuit and has a small circular device attached to her upper arm. The setting features modern architecture with warm lighting and reflective water surfaces.

Questo aumento nella domanda di tecnologia indossabile e comunicazioni dati significherà che connettori affidabili e sicuri forniti da partner fidati saranno fondamentali per il futuro dell'industria medica. Lo sviluppo di dispositivi basati sul campo e dell'auto-trattamento vedrà i connettori essere messi nelle mani dei pazienti in un modo mai visto prima.

Connettori per dispositivi indossabili

Image

A woman wearing a peach-colored athletic shirt and a backpack is hiking in a mountainous outdoor setting. She has a wearable sensor attached to her arm and is holding a smartphone. The background features lush greenery and rugged terrain, suggesting an active and adventurous mood.

Una delle sfide più grandi per i designer è racchiudere l'enorme sofisticazione richiesta in dispositivi piccoli e facili da indossare. Questi richiederanno batterie, controlli, sensori e display, tutti integrati in un formato il più compatto possibile. I connettori per questi dispositivi indossabili devono essere compatti e leggeri, offrendo le prestazioni più elevate possibili nel formato più piccolo.

In passato, i cavi a nastro sono stati una scelta popolare per collegare i componenti insieme quando lo spazio era limitato. Tuttavia, i designer moderni richiedono soluzioni più compatte e con prestazioni superiori. Le alternative moderne ai tradizionali cavi a nastro sono conosciute come cavi flessibili piatti (FFCs). Mentre i cavi a nastro sono realizzati utilizzando diversi fili intrecciati racchiusi in un isolante, l'FFC utilizza conduttori piatti che sono legati a una pellicola di plastica, creando un cavo flessibile molto più sottile rispetto ai cavi a nastro intrecciati.

Per questo motivo, gli FFC sono ideali per i dispositivi medici indossabili dove le dimensioni sono importanti. Ad esempio, la famiglia di connettori Easy-On di Molex offre soluzioni a passo fine e basso profilo che consentono un collegamento rapido e sicuro degli FFC a una gamma di altri componenti. L'integrazione dei dispositivi medici più recenti nella rete 5G richiede anche connettori RF ad alte prestazioni e cavi. I connettori RF micro-coassiali della gamma MCRF offrono soluzioni ad alta frequenza da scheda a filo che permettono ai progettisti di abilitare la connettività WLAN, GPS e Bluetooth. La presa ultra-bassa per il montaggio su PCB si connette con cavi pre-assemblati.

Image

A collection of electronic connectors and cables displayed on a white background. The assortment includes gold-plated connectors, fiber optic cables, and pin headers. The image highlights various connector types used in electronic and communication devices.

Image

A collection of electronic connectors displayed against a white background. The connectors vary in size and design, featuring intricate pin arrangements and plastic housings. The image highlights the precision and diversity of connector types used in electronic devices.

L'assistenza sanitaria intelligente sta migliorando le vite

La più recente generazione di tecnologia sanitaria a distanza sta migliorando la vita dei pazienti in tutto il mondo. I dispositivi indossabili permettono ai pazienti di vivere una vita più completa lontano dagli ospedali o dai centri sanitari. Inoltre, possono essere monitorati in modo molto più efficace minuto per minuto, consentendo una diagnosi più rapida delle condizioni in sviluppo e fornendo risultati migliori.

Per queste ragioni e molte altre, la connettività dei dispositivi è fondamentale. I progettisti hanno bisogno di partner in grado di offrire soluzioni ad alte prestazioni in dimensioni ridotte. Collaborando con Molex, Arrow si impegna a fornire soluzioni innovative e affidabili ai propri clienti, offrendo opportunità di scelta e innovazione ai progettisti della tecnologia medica del futuro.

Image

Close-up of a wearable medical device attached to the upper arm of an adult. The patch is secured with adhesive and features a compact, white sensor. The individual is wearing a red sleeveless shirt, emphasizing the arm and device placement.

Tag articolo

Globale
Molex
Medicina e sanità
Salute Intelligente
Articolo
IP&E

Contenuto Correlato