Skip to main content
Arrow Electronics, Inc.
Black_Metallic_Wires_Closeup
Megoldások

Adatmentés

Rövid ismertető magyarul

Egy számítógépes adatállomány vagy fájl, tetszőleges információk vagy erőforrások tömbje, mely egy számítógépes program számára elérhető és általában valamiféle tartós tárolón alapul. 

Napjainkban a kritikus alkalmazások száma ugrásszerűen nő, de sajnos nem ugyanilyen gyorsan nő a mentőrendszerek száma, pedig egy bonyolult informatikai rendszernél létfontosságú, hogy a tárolt adatok ne vesszenek el.

A mai rendszerek már nem teljes, offline mentést készítenek, hanem képesek online, és alkalmazás szintű mentésre, illetve visszaállításra. 

Természetesen egy megfelelő mentőrendszer nem csodaszer, mellette szükséges megfelelő háttértároló, fizikai biztonság, katasztrófabiztos tárolóhely, redundáns kiépítés és a megfelelő szabályozás is. 

Short summary

In information technology, a backup or the process of backing up refers to making copies of data so that these additional copies may be used to restore the original after a data loss event. These additional copies are typically called backups. 

Since a backup system contains at least one copy of all data worth saving, the data storage requirements are considerable. Organizing this storage space and managing the backup process is a complicated undertaking. A data repository model can be used to provide structure to the storage. In the modern era of computing there are many different types of data storage devices that are useful for making backups. There are also many different ways in which these devices can be arranged to provide geographic redundancy, data security, and portability. 

It is important to understand that backup is a process. As long as new data is being created and changes are being made, backups will need to be updated. Individuals and organizations with anything from one computer to thousands (or even millions) of computer systems all have requirements for protecting data. While the scale is different, the objectives and limitations are essentially the same. Likewise, those who perform backups need to know to what extent they were successful, regardless of scale. (from Wikipedia) 

Infobox

  • tudta-e Ön, hogy minden 10 percben egy HDD meghibásodik? 
  • tudta-e Ön, hogy egyszerűen lehet mailbox szintű mentést készíteni a postafiókja tartalmáról (így sokkal egyszerűbb lehet a visszaállítás)? 
  • tudta-e Ön, hogy átlagosan - és gyártótól függően - a HDD-k 2-13%-a hibásodik meg évente? 
  • tudta-e Ön, hogy visszaszorulóban vannak a tape, CD, DVD alapú mentőrendszerek? 
  • tudta-e Ön, hogy data compression módszerrel, akár 50%-os helymegtakarítás is elérhető? 

Kérdések, melyek segíthetnek eldönteni, hogy teljeskörű védelemmel rendelkezik-e a hálózata

  • rendelkezik-e Ön olyan mentőrendszerrel, mely az összes alkalmazását képes online menteni? 
  • képes-e az Ön mentőrendszere adattömörítésre, titkosításra? 
  • rendezett-e Ön már próbavisszaállítást? 
  • rendelkezik-e Ön természeti katasztrófák ellen védett tárolóhellyel? 
  • az Ön által használt megoldás több operációs rendszeren is képes működni? - képes az Ön mentőrendszere a deduplikációra? 

Általunk forgalmazott megoldások:

IBM Smart Archive - szoftveres, archiválási termékcsalád 
Kattintson ide és vegye fel velünk a kapcsolatot