远程医疗系统:家庭医疗监测的范式转变
远程医疗系统通过利用最新的无线通信技术,正在为远程患者咨询、远程诊断和远程开药的未满足需求提供解决方案。它们使用成熟的现成无线通信协议,在家庭患者与远程医生或护理人员之间建立通信。这使得您可以随时随地灵活地与您的医生联系。此外,该系统可以连接多种人体生命体征监测传感器,包括SpO2(血氧饱和度)、心率(HR)、体温、糖化血红蛋白(HbA1c)、心电图(支持多导联选择)、耳镜、无创血压(NIBP)以及肺活量计。这种接口还可以通过对系统的微小定制扩展到其他传感器,因为其设计具有模块化的特点。
该系统可以通过互联网或 Wi-Fi 为患者数据和生命体征参数的传输提供一个安全的接口,从而发送给远程的医生或护理人员。此外,该系统还具备实时视频/音频流传输功能,使患者与远程医生之间能够进行沟通。这些设计包含一个集成的摄像头和扬声器系统,以实现高质量的流媒体传输。
这种便携式远程医疗设备可用于医院、移动诊所、乡村诊所、医疗服务提供商地点以及上门访问期间。这些便携式远程医疗设备实现了移动筛查,并为患者提供了进行健康检查和在线看诊的便利。这将显著扩大初级医疗服务的覆盖范围,并建立起覆盖全国的慢性病监测网络。以下改进可以实现。
- 公众几乎可以随时随地方便地进行健康检查。
- 加速测试结果的传递。
- 所有记录都可以被数字化并存档在电子病历中。
- 所有健康数据都可以存储为终身记录,因此每个人都可以拥有一个终身健康跟踪档案。
- 医生可以根据体检结果更轻松地进行诊断。
- 高效利用患者和医生的时间,消除交通成本和候诊室排队的情况。
系统框图
远程医疗系统需要一种设备,将远程患者与医生连接起来。该设备包含一个音视频通信接口,并通过有线或无线技术实现连接。设备集成了许多不同的电气和机械组件,以高效协同工作并尽量减少反馈延迟——即多个硬件部件,包括电源管理单元、中央处理单元、通信接口和传感器接口。中央处理单元是系统的核心元件,与所有其他组件进行交互。设备还包括固件、应用软件以及用于通信的云连接接口。
系统优势
片上系统(Systems-on-a-Chip, SoCs)提供具有单核到多核处理器选项的常规封装。SoC包含2D/3D GPU、VPU、视频和音频解码与编码引擎、神经处理引擎、安全模块和外围接口。SoC运行不同的操作系统,这可能需要RAM和存储内存控制器,以连接外部RAM以及具有不同容量需求的eMMC/UFS/闪存存储器。SoC的选择将根据终端用户需求来配置远程医疗系统。
SoC 的主要优势是能够直接在 MCU 上运行 AI 模型,从而使边缘设备能够自主做出智能决策,而无需将数据发送到云端或远程服务器进行处理。这可以大大降低延迟并提高响应时间,这对于传感器测试设备等实时应用来说至关重要。此外,在 MCU 或 MPU 上运行 AI 模型相比使用独立的 AI 处理器,可以显著降低功耗和成本——这使其成为许多应用中更为实用的解决方案。最后,SoC 功能还支持加密加速模块、安全启动、安全非易失性存储和安全 RAM 选项。
在系统级芯片(SoC)上使用显示接口可以使患者和医疗提供者更容易理解传感器设备的读数。显示屏可以在测量过程中提供实时反馈,并提供诸如触摸输入和图形用户界面等附加功能。摄像头模块可以通过MIPI-CSI接口连接到SoC。嵌入式显示屏有各种尺寸/分辨率以及诸如MIPI-DSI或LVDS等接口类型,可与SoC连接。SoC还支持外部显示接口,例如HDMI或显示端口(DisplayPort)。SoC上的音频编解码器接口可以提供多种模拟或数字麦克风接口以及扬声器放大器,以便在设备中使用。设备上的音频引擎和操作系统可以支持外接3.5毫米音频插孔或基于蓝牙的音频连接。
无线通信模块包括 Wi-Fi、蓝牙和 LTE/5G —— 这些是市场上常用的接口。可选用外部无线模块或基于芯片组的解决方案,这些方案支持最新的技术标准。这些模块或芯片组可以通过 USB、PCIe、UART、PCM 和 SDIO 接口与 SoC 进行通信。使用 LTE 和低功耗蓝牙(BLE)作为无线通信协议具有多种优势。LTE 和 BLE 可提供安全可靠的无线连接,能够实时传输测试传感器数据,让医疗服务提供者能够远程监测患者,并在发生任何异常时快速响应。LTE 用于在患者和医生之间实现全球通信和数据传输,而 BLE 则用于将传感器测试设备的数据实时传输到控制设备。总体而言,在传感器测试设备上使用 LTE 和 BLE 作为无线通信协议可以改善患者护理、提升患者体验,并提高医疗服务提供者的效率。
电源管理对于边缘解决方案的成功运行至关重要,特别是对于电池供电的设备。首先,USB-C 是一种多功能接口,既可以提供电源,又可以实现数据通信,从而使一根线缆即可同时承担两种功能。这简化了边缘解决方案的设计,减少了所需的线缆数量。其次,在边缘解决方案中加入电池可以在断电的情况下提供备用电源,并使设备能够独立于电源插座运行。此外,电池可以平滑电源波动,减少对电源管理集成电路(PMIC)的压力,从而提高系统的整体稳定性。第三,燃料计量仪(fuel gauge)可以用于准确测量电池的充电状态和剩余电量。这有助于防止意外断电,并实现更高效的电源管理。最后,PMIC 可用于将电池电压高效地转换为系统所需的多种输出电压,从而减少电能损耗并提高能效,进而延长设备的电池寿命。总的来说,通过使用 USB-C、电池和 PMIC 实现电源管理,不仅可以提升边缘解决方案的可靠性和效率,还能提供更灵活和便利的用户体验。
该系统具有便携性、移动性,并且支持通过插件功能来监测人体生命体征参数。这些插件可以通过USB、SPI、UART、I2C、BLE或Wi-Fi接口连接。根据使用场景,患者可以使用这些监测设备(如SpO2、肺活量计、心电图、血糖仪、红外体温计和耳镜)进行家庭医疗保健。这种方法能够在安全的环境下为医疗专业人员提供所有的参数化数据,从而远程提升患者的护理与健康状况。
准备好在 Arrow 专家的帮助下开始构建您的远程医疗系统了吗?
培训/资源
| LTE模块 | ||
| Quectel | ||
| Telite | Arrow链接 |
点击下方即可下载免费的远程医疗应用简介。
远程医疗应用设计支持
请填写以下表格,Arrow 的代表将尽快与您联系,支持您的设计。
文章标签