La bonne alimentation électrique est crucials pour minimiser les complications lorsqu'on travaille avec des cartes de développement. Nous décrivons les sources d'alimentation électrique recommandées pour les plus populaires Cartes et kits de développement sur le marché aujourd'hui.
Si vous exécutez un projet impliquant l'utilisation complète de votre carte de développement, une alimentation électrique USB standard ou une alimentation électrique externe générique pourrait ne pas suffire. Ces alimentations électriques recommandées vous permettent de profiter pleinement de votre carte. Nous les avons regroupés par consommation d'alimentation électrique, afin que vous sachiez si vous pouvez utiliser la même source d'alimentation électrique pour plusieurs cartes de développement.
1.) L'alimentation électrique T5989DV
Cette alimentation électrique de la fondation Raspberry Pi a une sortie de + 5,1 V CC avec un courant de charge nominal de 2,5 A. Sa connexion de sortie est USB mâle et elle possède une protection contre les surintensités, les surtensions et les courts-circuits. Cette alimentation est très fiable et polyvalente : vous pouvez même modifier les prises selon votre région.
Cartes recommandées :
Modèle Pi 3 par Raspberry Pi Foundation
Le Raspberry Pi 3 Model 3 est l'un des dispositifs les plus populaires à l'heure actuelle. Le RP3 est le dernier ordinateur monocarte de la Fondation Raspberry Pi et il peut faire tout ce qu'un ordinateur de bureau peut faire.
Le RP3 doit être alimenté par une alimentation micro USB de + 5,1 V. Lorsqu'il s'agit d'exécuter des projets simples, l'alimentation à partir de votre ordinateur portable sera probablement suffisante, mais lorsque vous aborderez ces projets, plus grands et plus ambitieux, vous aurez besoin de cette source d'alimentation fiable pour éviter de rencontrer des problèmes.
Tessel 2 par Seeed Technology Limited
Le Tessel 2 est une carte de développement polyvalent qui s'intègre aux modules plug and play pour faire passer vos projets au niveau supérieur. Certains modules incluent des servos, des relais, des mesures climatiques, des accéléromètres ou des IR. La carte est alimentée par un processeur 580 MHz MediaTek MT7620n et complétée par un coprocesseur Atmel SAMD21 48 MHz.
Le Tessel 2 doit être alimenté par une alimentation micro USB de 5 V CC. Le courant fourni à la carte peut varier en fonction de ce pourquoi vous l'utilisez. Si vous souhaitez alimenter plusieurs tâches en même temps, vous avez probablement intérêt à avoir quelque chose de plus grand que le point de départ de 1 A.
Kit de découverte pour la ligne STM32F411 de STMicroelectronics
Ce kit de découverte vous aide à découvrir les microcontrôleurs de niveau d'entrée de la série STM32 F4 pour développer vos applications. Il comprend un outil de débogage intégré ST-LINK/V2, un gyroscope, une e-boussole et des MEMs ST numériques, un DAC audio avec un pilote de haut-parleur de classe D intégré, un raccordement micro-AB OTG, des DELs et des boutons-poussoirs.
Le kit de découverte nécessitera un micro USB de 5 V CC pour l'alimenter. De manière semblable au Tessel 2, le courant dont vous avez besoin peut varier. Plus votre conception est complexe, plus il faut du courant circulant vers le kit de découverte. Utilisez l'alimentation électrique T5989DV pour une alimentation constante et fiable, indépendamment du projet.
Voir les produits connexes
2.) L'alimentation électrique 276
Cette alimentation électrique 276 d'Adafruit fournira une sortie régulée de 5 V CC jusqu'à 2 A. Sa polarité de raccordement de sortie est positive au centre avec un diamètre de 2,1 mm x 5,5 mm. Cet adaptateur est idéal pour les projets impliquant l'utilisation de nombreuses DELs ou servos.
Cartes recommandées :
BeagleBone Black sans fil de BeagleBoard.org
Le BeagleBone Black sans fil a accès à toutes les mêmes options open source courantes que l'ordinateur de bord monopuce BeagleBone Black, mais possède désormais des fonctionnalités de réseau sans fil intégrées. Il remplace le port Ethernet 10/100 par un Wi-Fi 2,4 GHz 802.11 b/g/n embarqué et un Bluetooth. Avec le Cloud9 IDE et la compatibilité de la bibliothèque BoneScript ainsi que le support de tierces parties pour Android et Ubuntu, BeagleBone Black sans fil facilite le développement.
Le BeagleBone Black sans fil doit être alimenté par un adaptateur 5 V CC avec une prise de courant standard de 2,1 mm pourvue d'un centre positif. Vous avez besoin d'au moins 1 A de courant pour que la carte fonctionne, ce qui signifie que le 276 correspond parfaitement.
Kit de développement SF+ par Arrow Development Tools
Si vous avez besoin de quelque chose un peu plus musclée, le kit de développement SF2+ est une excellente ressource à envisager. Ce kit de développement avec un système sur puce FPGA Microsemi M2S010 est idéal pour les applications impliquant une sécurité avancée, une haute fiabilité et une faible puissance dans les domaines industriel, militaire, de l'aviation, des communications et de la médecine.
Cet FPGA doit être alimenté par un adaptateur 5 V CC. Une chose à noter est que le tout nouveau kit est livré avec une alimentation électrique qui est également transférable à d'autres cartes ayant des spécifications similaires.
BeagleBone XM de BeagleBoard.org
Un autre BeagleBoard populaire ! Le BB XM offre une performance puissante avec son processeur ARM AM37x 1 GHz. Ceci vous permet de développer rapidement votre projet et, depuis que BeagleBoard.org a pris en compte les commentaires de la communauté, ils ont considérablement amélioré par rapport aux générations précédentes. Il est compatible avec différents logiciels, dont Angstrom Linux, Android, Ubuntu et XBMC. L'alimentation électrique 276 peut vous aider à en tirer le meilleur parti possible.
Voir les produits connexes
3.) L'alimentation électrique 798
Cette alimentation 798 d'Adafruit a une polarité de raccordement de sortie positive centrale et un type de raccordement de sortie femelle cylindrique. Il a une sortie de 12 V et 1 A, avec plus de tension que le 276 mais moins de courant.
Carte recommandée :
Arduino Uno R3 d'Adafruit Industries
L'Arduino Uno R3 fait toujours aussi fort avec leur dernière version qui a une meilleure puce d'interface USB. Celle-ci, est la 3ème révision de l'ONU, et elle présente quelques mises à jour mineures. La popularité de l'Arduino Uno est due à sa plate-forme de prototypage électronique open source avec un logiciel et un matériel faciles à utiliser. Avec de nombreux modules pour accompagner l'Arduino Uno, c'est l'un des produits les plus prisés pour les projets de bricolage.
L'Arduino Uno R3 doit être alimenté par un adaptateur de 9 à 12 V CC et sa sortie actuelle et doit supporter jusqu'à 250 mA au moins. Cependant, si vous utilisez l'Arduino pour des projets plus importants, comme alimenter de nombreux DELs et moteurs, vous avez probablement intérêt à avoir quelque chose qui génère une sortie dans la plage de 500 mA-1 A, ce qui rend l'alimentation 798 indispensable.
Voir les produits connexes
4.) L'alimentation électrique WM24P6-12-A-QL
Cette alimentation électrique par Autec Power Systems fournit une tension de sortie fixe de 12 V et un courant de sortie fixe de 2 A. La polarité de son raccordement de sortie est positive au centre avec un type de raccordement de sortie femelle cylindrique. Il a une protection contre les surcharges, les surtensions et les courts-circuits.
Carte recommandée :
Le DragonBoard 410C d'Arrow Development Tools
Cette carte de développement possède le processeur Snapdragon 410 de Qualcomm® compatible avec Android 5.1, Linux basé sur Debian et la puissance de traitement avancée de Win10 IoT Core ainsi que le WLAN, le Bluetooth et le GPS, le tout dans une carte de la taille d'une carte de crédit. Vous pouvez utiliser cette carte pour diverses applications, dont certaines comprennent la robotique, les caméras, les dispositifs médicaux, la construction intelligente ou la signalisation numérique. Le DragonBoard a beaucoup de capacités et le WM24P6-A-QL est un bon choix.
Maintenant vous pouvez choisir les meilleures alimentations électriques pour votre carte de développement Rappelez-vous : Vérifiez toujours l'entrée de tension/courant minimum et maximum que votre appareil peut supporter et choisissez en conséquence. Même si les sorties semblent identiques, leurs tensions et leur courants peuvent être différents et ils peuvent potentiellement nuire à votre carte ou ne pas fournir suffisamment d'énergie pour votre prochain projet.