正确的电源对于尽量减少使用开发板时的复杂问题至关重要。我们概述了为现今市场上最受欢迎的开发板和套件推荐的电源。
如果您运行的项目需要充分利用开发板的项目,标准 USB 电源或通用的外部电源可能不够。这些推荐电源可帮助您充分利用开发板。我们根据电源用途将它们分组,方便您了解使用为多个开发板使用相同的电源。
1.) T5989DV 电源
Raspberry Pi Foundation 的电源输出为 +5.1V DC,额定负载电流为 2.5A。它的输出为 USB 公,具备过流、过电压和短路保护。这种电源非常可靠和多功能 — 您甚至可以根据所在地区更换插头。
推荐开发板:
来自 Raspberry Pi Foundation 的 Raspberry Pi3 3 Model
Raspberry Pi 3 Model 3 是目前最受欢迎的设备之一。RP3 是 Raspberry Pi Foundation 开发的最新单板计算机,几乎可以完成台式电脑能完成的所有操作。
RP3 需要使用 +5.1V micro USB 电源供电。如果运行的是简单项目,笔记本电脑产生的电源很可能就够了;但是在运行较大、较宏伟的项目时,您需要可靠的电源来防止出现问题。
Seeed Technology Limited 的 Tessel 2
Tessel 2 是一种集成了即插即用模块的多功能开发板,能将您的项目提升到新的高度。部分模块包含伺服系统、继电器、气候读数、加速度计或红外线。这种开发板使用 580MHz MediaTek MT7620n 处理器供电,辅以 48MHz Atmel SAMD21 协处理器。
Tessel 2 需要使用 5V DC micro USB 电源供电。供应给开发板的电流根据其用途而各有不同;如果您要同时为多个任务供电,可能需要大于起点 1A 的电流。
来自 STMicroelectronics 的 Discovery Kit for STM32F411 Line
这一探索套件帮助您探索 STM32 F4 系列的入门级微控制器,用以开发您的应用程序。它包含 ST-LINK/V2 嵌入式排错工具、陀螺仪、电子罗盘和数字 ST MEM、带有集成 D 类扬声器驱动程序的音频 DAC、OTG micro-AB 连机器、LED 和按钮。
探索套件需要 5V DC micro USB 供电。和 Tessel 2 相似,您需要的电流各有不同。您的设计越复杂,需要流到探索套件的电流越多,使用 T5989DV 电源获得持续可靠的电源,无论是什么项目。
参阅相关产品
2.) 276 电源
来自 Adafruit 的 276 电源可输出最大 2A 的清洁经调节 5V DC。输出连接器极性是中心正极的,直径 2.1mm x 5.5mm。这款适配器非常适合需要用到许多 LED 或伺服系统的项目。
推荐开发板:
来自 BeagleBoard.org 的 BeagleBoard.org
BeagleBone Black Wireless 可以像标准 BeagleBone Black 单板计算机一样访问所有同样受欢迎的开源选项,但如今又具备了内置无线网络功能。它替代了具备板载 802.11 b/g/n 2.4GHz Wi-Fi 和蓝牙的 10/100 以太网端口。BeagleBone Black Wireless 兼容 Cloud9 IDE 和 BoneScript 库,并提供对 Android 和 Ubuntu 的第三方支持,简化了开发工作。
BeagleBone Black Wireless 需要使用 5V DC 适配器、通过中心正极的标准 2.1mm 电源插头供电。您至少需要 1A 的电流来运行此开发板,意味着 276 是最为适用的。
来自 Arrow Development Tools 的 SF2+ 开发套件
如果您需要具备更强大功能的产品,SF2+ 开发套件是不错的资源。此开发套件配备 Microsemi M2S010 System on Chip FPGA,适合需要高级安全性、高可靠性和低功率的工业、军事、航空、通信和医疗领域应用。
FPGA 需要使用 5V DC 适配器供电。有一点要注意的是,全新套件配备的电源可在规格相似的其他开发板上转换使用。
来自 BeagleBoard.org 的 Beaglebone XM
另一款受欢迎的 BeagleBoard!BB XM 凭借自己的 AM37x 1GHz ARM 处理器提供强大的性能。这能允许您迅速开发项目,BeagleBoard.org 考虑了社区意见,对前几代产品进行了大幅改善。它兼容多种软件,包括 Angstrom Linux、Android、Ubuntu 和 XBMC。276 电源能帮助您充分利用它。
参阅相关产品
3.) 798 电源
这款来自 Adafruit 的 798 电源的输出连接器极性为中心正极,输出连接器类型为圆筒状母型。它的输出为 12V 和 1A,电压比 276 大,但电流比 276 小。
推荐开发板:
Adafruit Industries 来自的 Arduino Uno R3
Arduino Uno R3 的最新版配有了增强的 USB 接口芯片,依然保持强劲。这是 UNO 的第 3 版,有了几处小更新。Arduino Uno 受到欢迎是因为其包含简单易用的软件和硬件的开源电子原型平台。Arduino Uno 凭借随附的多个模块,成为 DIY 项目的热门首选产品之一。
Arduino Uno R3 应使用 9 到 12V DC 适配器供电,额定电流输出必须至少达到 250mA。但是,如果您打算在大型项目中使用 Arduino,例如为大量 LED 和马达供电,您可能需要能输出范围约为 500mA-1A 的设备,这样一来,798 就成为必需。
参阅相关产品
4.) WM24P6-12-A-QL 电源
Autec Power Systems 生产的这款电源提供 12V 的固定输出电压和 2A 的固定输出电流。它的输出连接器极性为中心正极,输出连接器类型为圆筒状母型。它提供过载、过电压和短路保护。
推荐开发板:
来自 Arrow Development Tools 的 Dragonboard 410C
这款开发板配备 Qualcomm® Snapdragon 410 处理器,支持 Android 5.1、基于 Debian 的Linux 和 Win10 IoT Core 先进处理能力、WLAN、Bluetooth 和 GPS,全部封装在一块相当于信用卡大小的主板上。您可将此开发板用于包括机器人、相机、医疗设备、智能建筑或数字标牌等各种领域。DragonBoard 具备许多功能,WM24P6-A-QL 就非常合适。
现在您可选择最适合自己开发板的电源。记住:请务必核对您设备能承受的最小和最大电压/电流输入,再做相应选择。即使输出看上去相同,它们的电压和电流仍有可能不同,甚至可能对您的开发板造成损害或无法为您的下个大项目提供足够电量。