Devez-vous acheter une solution de convertisseur CA-CC pré-fabriquée ou concevoir la vôtre ? Nous vous indiquons quels facteurs vous devez prendre en considération lorsque vous choisissez de concevoir ou d'acheter votre solution d'alimentation électrique CA-CC.
Tandis que la plupart des composants électriques requièrent une tension CC, presque tous doivent être branchés sur une prise murale. Selon l’endroit où vous vivez, la prise murale fournir 120 Vca à 60 Hz, 220 Vca à 50 Hz, ou une tension dans l’intervalle. Quoi qu’il en soit, il s’agira toujours d’une tension CA devant être convertie.
Quand acheter
Les alimentations électriques standard sont aujourd’hui des produits génériques. Il est donc peu probable qu’il revienne moins cher de créer son propre bloc d’alimentation autonome que d’en acheter un tout prêt. Lorsque le transformateur vaut seulement quelques dollars et que le bloc d’alimentation 5 V certifié UL fourni et pourvu d’un câble vaut moins de 10 $, le temps de conception nécessaire à la création d’un bloc d’alimentation ne se justifie pas.
Les blocs d’alimentation spécialisés ou plus coûteux prêts à l’emploi valent quant à eux la peine d’être achetés. Certes, les blocs d’alimentation médicaux coûtent plusieurs centaines de dollars, mais ils ont déjà obtenu toutes les certifications requises qui peuvent coûter des dizaines de milliers de frais d’agence à une entreprise. En outre, ils ont été conçus par des ingénieurs qui connaissent parfaitement les normes rigoureuses des blocs d’alimentation médicaux.
Quand créer
Les solutions d'alimentation électrique ne conviennent pas à toutes les applications. Parfois, la perte d’efficacité liée à la chute de tension (de la tension 5 V standard à la tension 3 V requise) est tout simplement inacceptable pour votre application. Parfois, un adaptateur externe n’est pas du tout adapté car le produit doit être branché directement dans le mur et la conversation CA/CC doit donc être effectuée directement sur la carte.
Conseils pour la conception d'alimentations électriques CA en CC
La plupart des alimentations électriques à découpage (SMPS)* centrées sur un régulateur ou un contrôleur de conversion CA en CC. Généralement, peu d’électricité traverse le contrôleur ; celui-ci capte les caractéristiques de l’onde d’entrée et contrôle les signaux d’envoi aux composants périphériques (par exemple, des MOSFET) qui prennent en charge les charges les plus lourdes. Vos dépenses les plus importantes seront probablement consacrées au transformateur, aux grands condensateurs et aux inducteurs qui se trouvent dans la plupart des conceptions de conversion CA/CC et qui dictent les caractéristiques de la sortie CC. Le fait de changer les valeurs de ces composants peut changer le courant et la tension de sortie, ainsi qu’affiner la qualité du signal de sortie en contrôlant la tolérance de tension et l’ondulation du courant.
Le contrôleur que vous choisirez sera probablement accompagné d’un circuit d’application exemple et d’une fiche technique contenant les données mathématiques nécessaires pour choisir les valeurs des composants périphériques. Chaque application est différente. Vous devrez donc probablement apporter des modifications au circuit fourni. Même si l’entrée et les sorties sont déjà adaptées à votre application, ces circuits exemples incluent rarement une protection du circuit par exemple, qui doit pourtant être prévue dans la conception finale.
Si vous optez pour une solution rapide, consultez notre très grande collection (plus de 25 000 !) de conceptions de référence pour les alimentations électriques de conversion CA en CC uniques ou multiples. Vous pouvez faire une recherche par application ou mot-clé pour trouver une conception proche de vos besoins, ou faire une recherche par famille de contrôleurs pour voir les choix d’autres personnes. Les résultats basés sur la gamme VIPer populaire de STMicroelectronics incluent un pilote DEL en courant constant de 6 W, un pilote de moteur triphasé de 300 W et des centaines d’autres conceptions. La plupart de ces conceptions sont également disponibles sous la forme de cartes de développement physiques, de sorte que vous pouvez tester les pièces dans votre environnement avant de concevoir une carte.
Lorsque vous décidez de créer votre propre solution de conversion CA en CC, chaque détail compte. Plusieurs fournisseurs proposent des outils qui vous permettent d’optimiser l’efficacité et l’encombrement de la carte. N’oubliez pas toutefois de prendre en compte le facteur thermique dans tous les composants transportant du courant et d’orienter loin de vous ces grands condensateurs électrolytiques la première fois que vous mettez une carte sous tension.
Approfondissez vos connaissances en matière de conception d'alimentation électrique avec notre série d'articles, y compris notre présentation détaillée des types de convertisseurs CC en CC de commutation et notre présentation sur le fonctionnement d'une alimentation électrique de commutation. Votre conception a-t-elle besoin d'une alimentation électrique ininterruptible ? Découvrez-le.
Solutions d'alimentations électriques populaires
Voir les produits connexes
Voir les produits connexes
Voir les produits connexes
STEVAL-ISA062V1
STMicroelectronics Cartes et kits de développement de gestion de la puissance Afficher