La radiazione elettromagnetica crea la luce visibile, permette di utilizzare i forni a microonde, provoca scottature e consente la comunicazione wireless. Le applicazioni tecnologiche utilizzano un'ampia gamma di frequenze all'interno dello spettro elettromagnetico.
I router Wi-Fi e i sistemi di comunicazione cellulare sono due applicazioni moderne che si basano sullo spettro elettromagnetico. I moderni router Wi-Fi possono creare un Wi-Fi a "5 GHz". I sistemi di comunicazione cellulare utilizzano la tecnologia "5G". Non si tratta, però, della stessa cosa.
Qual è la differenza tra 5G e 5 GHz? Questi sistemi utilizzano parti diverse dello spettro elettromagnetico e hanno prestazioni molto diverse. Questo articolo spiega la differenza tra 5G e 5 GHz e i casi di utilizzo di queste due tecnologie.
Cosa sono il 5G e il Wi-Fi a 5 GHz?
In sostanza, sia il 5G che la tecnologia a 5 GHz utilizzano le onde radio, vale a dire la radiazione elettromagnetica, per consentire la comunicazione wireless. Tuttavia, utilizzano tecnologie a onde radio diverse. Inoltre, 5G e 5 GHz indicano due tecnologie diverse.
Cosa significa 5G?
5G è un'abbreviazione che indica la quinta generazione della tecnologia di comunicazione cellulare wireless. La tecnologia cellulare 5G, che sostituisce la tecnologia 3G/4G/LTE, utilizza bande di radiofrequenza (RF) relativamente simili a quelle dei suoi predecessori cellulari, oltre a una banda di frequenza NR (new radio) non utilizzata in precedenza per le comunicazioni wireless RF.
Le frequenze a banda bassa e media della tecnologia cellulare 5G operano tra 600 MHz e 900 MHz (banda bassa) e tra 2,5 GHz e 3,7 GHz (banda media). Le frequenze 5G a banda alta, comprese tra 24 GHz e 71 GHz, sono le nuove frequenze per le telecomunicazioni.
Per saperne di più su questa tecnologia, leggi il nostro articolo Cos'è il 5G?.
Cosa significa 5 GHz?
5 GHz indica una delle varie bande di frequenza d'esercizio riservate al Wi-Fi e ad altre tecnologie di comunicazione wireless senza licenza. La maggior parte dei router Wi-Fi moderni offre due opzioni di banda RF al momento della configurazione: 2,4 GHz e 5 GHz. Il Wi-Fi a 2,4 GHz è più adatto per fornire la connettività a Internet su lunghe distanze e attraverso superfici solide, ma i segnali Wi-Fi a 5 GHz hanno una latenza più bassa e garantiscono una velocità di Internet superiore rispetto al Wi-Fi a 2,4 GHz.
Cosa significa Internet domestico 5G?
Ad aumentare la confusione tra le due tecnologie, molti provider Internet domestici offrono ora un servizio 5G che, in realtà, è una combinazione delle due tecnologie.
Tradizionalmente, la connessione a Internet domestica viene fornita tramite un cavo Ethernet o in fibra ottica di proprietà del provider Internet. Il segnale Internet viene convertito da un segnale cablato tramite un modem e poi trasmesso in modalità wireless in tutta l'abitazione tramite un router.
L'Internet domestico 5G elimina la necessità di una connessione a Internet cablata, perché utilizza un segnale 5G wireless fornito da un provider di telefonia cellulare. Il segnale cellulare 5G viene quindi convertito, tramite il modem, in un segnale Wi-Fi (potenzialmente un segnale a 5 GHz) e trasmesso tramite un router Wi-Fi.

Funzionalità del 5G e del 5 GHz
Oltre a essere tecnologie diverse, esistono numerose differenze tra le funzionalità del 5G e del 5 GHz. In generale, le funzionalità cellulari 5G sono molto più ampie rispetto al 5 GHz, ma ogni tecnologia ha un proprio valore e casi di utilizzo specifici.
1. Portata e qualità del segnale: dato che la tecnologia 5G occupa tre diverse bande di frequenza, anche la portata dei segnali è diversa. Le frequenze a banda bassa possono percorrere diverse migliaia di metri, mentre quelle a banda alta possono percorrere solo pochi metri. D'altro canto, i segnali Wi-Fi a 5 GHz possono percorrere circa 15 metri mantenendo una qualità elevata, ma vengono indeboliti rapidamente da interferenze di segnale e ostacoli come materiali da costruzione e persone.
2. Velocità: ancora una volta, la tecnologia 5G varia notevolmente in termini di velocità tra le sue diverse bande di frequenza. Le frequenze 5G a banda bassa possono raggiungere velocità di Internet da 50 a 250 Mbps. Tuttavia, le frequenze 5G a banda alta possono raggiungere la velocità teorica di 20 Gbps, ovvero 20 volte superiore alla velocità tipica della fibra ottica cablata.
D'altro canto, i segnali Wi-Fi a 5GHz possono raggiungere la velocità teorica di circa 1,3 Gbps.
3. Capacità: un ulteriore vantaggio delle frequenze 5G a banda alta è la capacità di supportare un numero maggiore di dispositivi rispetto a un tipico sistema a 5 GHz. In generale, i sistemi Wi-Fi a 5 GHz possono supportare decine di dispositivi, mentre i sistemi 5G a banda alta sono in grado di supportare centinaia di dispositivi. Le soglie di supporto dei dispositivi dipendono direttamente dalla velocità operativa di ciascuna tecnologia, motivo per cui i sistemi cellulari 5G sono ampiamente utilizzati in ambienti pubblici come le arene, al posto dei sistemi Wi-Fi.
Cosa comporta il 5G per il futuro del Wi-Fi?
Nonostante le differenze tra la tecnologia cellulare 5G e il Wi-Fi a 5 Ghz, le loro applicazioni e funzionalità sono relativamente simili. Il Wi-Fi è lo standard per i servizi wireless domestici ed è sempre stato più veloce rispetto alle comunicazioni cellulari. Con l'avvento del 5G, non è più così. Il 5G non sostituirà immediatamente il Wi-Fi a 5 GHz nelle case. Tuttavia, nel prossimo decennio assisteremo probabilmente a un cambiamento nei dispositivi connessi che attualmente supportano solo il segnale Wi-Fi e che inizieranno a supportare sia il Wi-Fi che il 5G. Con la realizzazione del massimo teorico in termini di velocità e latenza del 5G, le applicazioni ad alta velocità come il gaming via Internet, la realtà virtuale (VR), la realtà aumentata (AR) e i prodotti edge IoT non richiederanno più un router Wi-Fi.
Consulta la selezione Arrow di prodotti per la comunicazione wireless di produttori leader del settore su Arrow.com. Scopri le antenne, i ricetrasmettitori RF e i modem più diffusi e più venduti qui di seguito.
Visualizza prodotti correlati
Visualizza prodotti correlati