Wi-Fi de 5 GHz y la tecnología celular 5G: ¿Cuál es la diferencia?

La radiación electromagnética crea luz visible, permite el funcionamiento de hornos de microondas y permite la comunicación inalámbrica. Las aplicaciones técnicas usan una amplia gama de frecuencias electromagnéticas dentro del espectro electromagnético.

Los routers Wi-Fi y los sistemas de comunicaciones celulares son dos usos modernos que dependen del espectro electromagnético. Los routers Wi-Fi modernos pueden crear redes de conexión Wi-Fi de 5 GHz. Los sistemas de comunicación celular utilizan tecnología 5G. Estas dos tecnologías no son lo mismo.

¿Cuál es la diferencia entre 5G y 5 GHz? Estos sistemas utilizan diferentes partes del espectro electromagnético y tienen capacidades de rendimiento muy diferentes. En este artículo se explica la diferencia entre 5G y 5 GHz, y los casos de uso para ambas tecnologías.

¿Qué es 5G y qué es Wi-Fi de 5 GHz?

Básicamente, las tecnologías 5G y 5 GHz utilizan ondas de radio (radiación electromagnética) para permitir la comunicación inalámbrica. Sin embargo, usan tecnologías de ondas de radio diferentes. Adicionalmente, 5G y 5 GHz implican dos tecnologías diferentes.

¿Qué significa 5G?

5G es la abreviatura de la quinta generación de tecnología de comunicación celular inalámbrica. 5G celular (el reemplazo de la tecnología 3G/4G/LTE) utiliza bandas de radiofrecuencia relativamente similares a sus predecesoras celulares, además de una nueva banda de radiofrecuencia que no se usaba anteriormente para comunicaciones inalámbricas de radiofrecuencia.

Las frecuencias de banda baja y media de tecnología celular 5G funcionan entre 600 MHz y 900 MHz (banda baja) y 2,5 GHz a 3,7 GHz (banda media). Las frecuencias 5G de banda alta son nuevas para las telecomunicaciones y van de 24 GHz a 71 GHz.

Visite nuestro artículo ¿Qué es 5G? para obtener más información sobre esta tecnología.

¿Qué significa 5 GHz?

5 GHz es una de las varias bandas de frecuencia de funcionamiento diferentes reservadas para Wi-Fi y otras tecnologías de comunicación inalámbrica sin licencia. La mayoría de los routers Wi-Fi modernos ofrecen dos opciones de banda de radiofrecuencia en la configuración: 2,4 GHz y 5 GHz. La conexión Wi-Fi de 2,4 GHz es mejor para proporcionar conexión a Internet a larga distancia y a través de superficies sólidas, pero las señales Wi-Fi de 5 GHz tienen una menor latencia y mayor velocidad de conexión a Internet que la red Wi-Fi de 2,4 GHz.

¿Qué hay del servicio de Internet 5G residencial?

Además de la confusión entre las dos tecnologías, muchos proveedores de servicios de Internet residencial ahora ofrecen servicio 5G que en realidad es una combinación de las dos tecnologías.

Tradicionalmente, la conexión a Internet se proporciona a un domicilio a través de un cable de ethernet o de fibra óptica de propiedad del proveedor de servicios de Internet. Esta señal de Internet se convierte de una señal alámbrica mediante un módem y luego se transmite de manera inalámbrica alrededor de una residencia por medio de un router.

La Internet residencial 5G elimina la necesidad de una conexión a Internet alámbrica. En lugar de eso, utiliza una señal 5G inalámbrica que se proporciona mediante un proveedor de telefonía celular. Esta señal celular 5G luego se convierte, mediante el módem, a una señal Wi-Fi (potencialmente una señal de 5 GHz) y se transmite por medio de un router Wi-Fi.

Body-Image-1-Body-of-a-woman-working-at-home-using-a-modem-router-connecting-the-internet

Capacidades de 5G versus 5 GHz

Además de ser tecnologías diferentes, hay varias diferencias entre las capacidades de 5G y 5 GHz. Generalmente, las capacidades celulares 5G son mucho más amplias que las de 5 GHz, pero cada una tiene su propio valor y casos de uso.

1.   Rango y calidad de la señal: dado que la tecnología 5G ocupa tres bandas de frecuencia diferentes, el rango de estas señales también varía. Las frecuencias de banda baja pueden viajar miles de metros, mientras que las frecuencias de banda alta pueden viajar solo un par de metros. Mientras tanto, las señales Wi-Fi de 5 GHz pueden viajar alrededor de 15 metros mientras mantienen una señal de calidad, pero la señal se ve rápidamente debilitada por las señales que causan interferencia y obstáculos como materiales de construcción y personas.

2.   Velocidad: como se mencionó anteriormente, la tecnología 5G varía significativamente en velocidad en sus diferentes bandas de frecuencia. Las frecuencias 5G de banda baja pueden alcanzar velocidades de conexión a Internet de 50 a 250 Mbps. Sin embargo, las frecuencias 5G de banda alta pueden alcanzar en teoría velocidades de hasta 20 Gbps (lo que es 20 veces más que la velocidad típica de la fibra óptica cableada).

Mientras tanto, las señales Wi-Fi de 5 GHz pueden alcanzar en teoría velocidades de alrededor de 1,3 Gbps.

3.   Capacidad: una ventaja adicional de las frecuencias 5G de banda alta es su capacidad para admitir más dispositivos que un sistema de 5 GHz típico. Los sistemas Wi-Fi de 5 GHz generalmente pueden admitir decenas de dispositivos, mientras que los sistemas 5G de banda alta pueden admitir cientos de dispositivos. Estos umbrales de admisión de dispositivos son una función directa de la velocidad operativa de la que es capaz cada tecnología, motivo por el cual los sistemas celulares 5G se utilizan ampliamente en entornos públicos como estadios, en lugar de los sistemas Wi-Fi.

¿Qué significa 5G ara el futuro de las redes Wi-Fi?

Si bien las tecnologías celulares 5G y Wi-Fi de 5 Ghz difieren, sus usos y capacidades son relativamente similares. Wi-Fi es la norma para el servicio inalámbrico residencial e históricamente ha sido más rápida que la comunicación celular. Con la aparición del 5G, ese ya no es el caso. El 5G no reemplazará al Wi-Fi residencial de 5 GHz muy pronto, pero en la próxima década, probablemente observaremos un cambio en los dispositivos conectados que actualmente solo son compatibles con Wi-Fi para admitir señales de Wi-Fi y 5G. A medida que se logran la velocidad teórica máxima y latencia de 5G, aplicaciones de alta velocidad como videojuegos por Internet, VR, AR, y productos periféricos con Internet de las cosas ya no requerirán un router de Wi-Fi.

Busque la selección de productos de comunicación inalámbrica de Arrow de fabricantes líderes en la industria en Arrow.com. Encuentre las antenas, los transceptores de radiofrecuencia y los módems populares y más vendidos a continuación.


Ver Productos relacionados

Ver Productos relacionados

¿Se encuentra en la lista?
Suscríbase ahora para recibir ofertas exclusivas, anuncios de producto y las últimas noticias del sector.

Artículos informativos relacionados

Últimas noticias

Lo sentimos, pero su selección de filtros no devolvió resultados.

Hemos actualizado nuestra política de privacidad. Por favor tome un momento para revisar estos cambios. Al hacer clic en Acepto, usted está de acuerdo con la Politica de Privacidad de Arrow Electronics y sus condiciones de uso.

Nuestro sitio Web coloca cookies en su dispositivo para mejorar su experiencia y nuestro sitio. Lea más sobre las cookies que utilizamos y cómo desactivarlas aquió. Es posible que se utilicen las cookies y tecnologías de seguimiento con fines de marketing.
Al hacer clic en "Aceptar", usted está consintiendo la colocación de cookies en su dispositivo y el uso de tecnologías de seguimiento. Haga clic en "Leer más" a continuación para obtener más información e instrucciones sobre cómo desactivar las cookies y tecnologías de seguimiento. Si bien la aceptación de cookies y tecnologías de seguimiento es voluntaria, la desactivación de estos puede resultar en que el sitio web no funcione correctamente, y es posible que ciertos anuncios sean menos relevantes para usted.
Respetamos su privacidad. Lea nuestra política de privacidad aquió