电磁辐射产生可见光,支持微波炉的使用,导致晒伤,并可实现无线通信。技术应用使用电磁频谱中的各种电磁频率。
Wi-Fi 路由器和蜂窝通信系统是依赖电磁频谱的两种现代应用。现代 Wi-Fi 路由器可以创建 “5GHz”Wi-Fi。蜂窝通信系统利用“5G”技术。这些不是一回事。
5G 和 5GHz 有什么区别?这些系统利用电磁波谱的不同部分,并具有的性能极为不同。本文解释了 5G 和 5GHz 之间的差异以及这两种技术的使用案例。
什么是 5G,以及什么是 5GHz Wi-Fi?
从根本上讲,5G 和 5GHz 技术都利用无线电波(电磁辐射)来实现无线通信。然而,它们使用不同的无线电波技术。此外,5G 和 5GHz 代表两种不同的技术。
5G 是什么意思?
5G 是第五代无线蜂窝通信技术的缩写。5G 蜂窝技术是对 3G/4G/LTE 技术的替代,利用与其前身蜂窝技术相对类似的射频 (RF) 频带,以及一个以前未用于 RF 无线通信的新射频 (NR) 频带。
5G 蜂窝技术的低频带和中频带运行频率为 600MHz 至 900MHz(低频带)和 2.5GHz 至 3.7GHz(中频带)之间。高频带 5G 频率是电信领域的新频率,范围从 24GHz 到 71GHz 不等。
访问我们的《什么是 5G?》文章,了解有关该技术的更多信息。
5GHz 是什么意思?
5GHz 是为 Wi-Fi 和其他未经许可的无线通信技术保留的几个不同工作频带之一。大多数现代 Wi-Fi 路由器在设置时提供两种 RF 频带选项 – 2.4GHz 和 5GHz。2.4GHz 的 Wi-Fi 在长距离和穿过固体表面的互联网连接方面更出色,但 5GHz Wi-Fi 信号比 2.4GHz Wi-Fi 的延迟更低,互联网速度更高。
5G 家庭互联网怎么样?
更令人困惑的是,许多家庭互联网提供商现在提供的 5G 服务实际上是这两种技术的结合体。
一直以来,互联网是通过互联网提供商拥有的以太网或光缆提供给家庭的。这种互联网信号通过调制解调器从有线信号转换而来,然后通过路由器在家中进行无线播送。
5G 家庭互联网不再需要有线互联网连接,而是利用通过蜂窝提供商提供的无线 5G 信号。此 5G 蜂窝信号然后通过调制解调器转换成 Wi-Fi 信号(可能是 5GHz 信号),并通过 Wi-Fi 路由器播送。

5G 与 5GHz 功能
除了技术不同之外,5G 和 5GHz 的功能也有一些不同之处。一般来说,5G 蜂窝功能远远超过 5GHz,但每种功能都有自己的价值和使用案例。
1. 信号范围和质量:鉴于 5G 技术占用三个不同的频带,这些信号的范围也各不相同。低频带频率可以传播几千米,而高频带频率只能传播几米。同时,5GHz Wi-Fi 信号可以在保持高质量信号的情况下传播 15 米左右,但信号很快就会因干扰信号和障碍物(如建筑材料和人)而减弱。
2. 速度:同样,5G 技术在不同的频带上速度差异很大。低频带 5G 频率可以达到 50 到 250Mbps 的互联网速度。然而,高频带 5G 频率可以达到高达 20 Gbps 的理论速度(是典型有线光纤速度的 20 倍)。
与此同时,5GHz Wi-Fi 信号的理论速度可以达到 1.3 Gbps 左右。
3. 容量:5G 高频带频率的另一个优势是能够支持比典型 5GHz 系统更多的设备。5GHz Wi-Fi 系统一般可以支持数十台设备,而高频带 5G 系统可以支持数百台设备。这些设备支持阈值是每种技术的有效运行速度的直接函数,这就是 5G 蜂窝系统而不是 Wi-Fi 系统在竞技场等公共场所广泛使用的原因。
5G 对于 Wi-Fi 的未来意味着什么?
虽然 5G 蜂窝和 5Ghz Wi-Fi 技术不同,但它们的应用和功能相对相似。Wi-Fi 是家庭无线服务的标准,历来比蜂窝通信更快。随着 5G 的到来,情况发生了变化。5G 不会很快取代家用 5GHz Wi-Fi,但在未来十年,我们很可能看到目前仅支持 Wi-Fi 的联网设备转为支持 Wi-Fi 和 5G 信号。随着 5G 速度和延迟的理论最大值成为现实,互联网游戏、VR、AR 和边缘物联网产品等高速应用将不再需要 Wi-Fi 路由器。
在 Arrow.com 上搜索 Arrow 公司来自行业领先制造商的精选无线通信产品。在下面查找最热门、最畅销的天线、射频收发器、调制解调器以及更多产品。
参阅相关产品
参阅相关产品