大多数消费者和企业使用有线连接作为他们访问网络的主要方式。这通常由少数互联网服务提供商 (ISP) 提供,如 Comcast、Century Link 或 AT&T。
从历史上看,ISP 利用三种有线互联网分布方式:DSL、电缆和光纤。每一种都采用不同的技术基础设施,实现不同的通信速度。
然而,由移动电话公司的推动下,5G 基础设施的最新发展,为这一组合增加了第四种分布方式。5G 家庭互联网可能会改变我们访问网络的方式,取代我们当前的 ISP,同时提供前所未有的速度,并革新家庭物联网产品。
5G 是什么?
与之前的 3G 和 4G 技术一样,5G 是蜂窝网络的第五代宽带技术标准。自 2019 年以来,全球蜂窝网络公司已逐步部署 5G。随着 iPhone 13、谷歌 Pixel 6 和三星 Galaxy S22 等 5G 兼容手机的发布,消费者现在正从中受益。
大多数商用 5G 蜂窝网络使用 3.3 - 3.8 GHz 频率,但一些蜂窝提供商可以使用高达 39Ghz 的毫米波频段。4G LTE 使用的最高频段是 2.5 GHz,这意味着 5G 目前比最快的 4G LTE 快 15 倍。
关于 4G 与 5G 技术的进一步分析,请查看我们的深入对比文章。鉴于 5G 技术的带宽和频率,更多的设备可以同时连接到这些频段,而不会降低速度。
这一突破性进展使得数千台设备即使同时连接也能保持服务畅通。对于那些在拥挤的体育场,与数千人一起使用手机时闷闷不乐的人来说,这是一个好消息。
2022 年初,我们在一场超过 5000 人的体育赛事中使用 Verizon 5G UW 网络测试了个人互联网速度。令人震惊的是,此网络提供 1300Mbps 的无线下载速度,这比家庭办公室使用光缆的最高速度还要快。
这就很容易理解为什么 5G 家庭互联网比传统的 DSL、电缆或光纤连接更受欢迎。
阅读我们的文章什么是 5G?,了解更多信息。
5G 家庭互联网是什么?
5G 家庭互联网利用 5G 蜂窝网络为您的整个家庭及其所有设备提供互联网。与传统的有线互联网连接不同,5G 家庭 ISP 利用家庭 5G 接收器无线连接到最近的 5G 蜂窝塔。这意味着 5G 接收器只需要电源(无需有线互联网连接)即可,因此可以放在家中接收必要蜂窝信号的任何地方。
这些 5G 接收器然后将其 5G 互联网信号转换为 WiFi 信号,就像有线互联网调制解调器/路由器,供所有启用 WiFi 的设备连接。
有趣的是,高频 5G 频段的连接速度最终可能会超过最快 WiFi 信号的最高速度。鉴于其速度和延迟优势,支持 5G 的设备可能会提供 WiFi 连接的替代选择。
家庭 5G 的未来
5G 家庭互联网的闪电般速度、接收器便携性和多设备支持优势,可能很快会促使有线 ISP 用户转向新的 5G 技术。虽然 5G 互联网仅限于基础设施支持的地区,但随着 5G 应用变得更加广泛,我们可能会看到有线互联网连接变得过时。