La mayoría de los consumidores y las empresas utilizan una conexión cableada como medio principal para acceder a la Web. Por lo general, esa conexión es proporcionada por un conjunto de proveedores de servicios de Internet (ISP), como Comcast, Century Link o AT&T.
Históricamente, los ISP han utilizado tres tipos de métodos de distribución de Internet por cable: DSL, cable y fibra óptica. Cada uno emplea diferentes infraestructuras tecnológicas que logran distintas velocidades de comunicación.
Sin embargo, el reciente desarrollo de la infraestructura 5G, impulsado por las empresas de telefonía celular, agrega un cuarto método de distribución. El servicio de Internet 5G residencial podría transformar la forma en que accedemos a la Web, ya que reemplazaría a nuestro ISP actual, al mismo tiempo que proporcionaría la velocidad más rápida disponible y revolucionaría los productos de IoT en el hogar.
¿Qué es el 5G?
Al igual que sus tecnologías anteriores, 3G y 4G, el 5G es el estándar de tecnología de banda ancha de quinta generación para redes celulares. Desde 2019, las empresas de redes celulares globales han implementado 5G de manera incremental. Los consumidores ahora se están beneficiando con el lanzamiento de teléfonos celulares compatibles con 5G, como iPhone 13, Google Pixel 6 y Samsung Galaxy S22.
La mayoría de las redes celulares 5G comerciales utilizan frecuencias de 3,3 a 3,8 GHz, pero algunos proveedores de telefonía celular pueden utilizar la banda del espectro mmWave hasta 39 GHz. La banda de frecuencia más alta utilizada en 4G LTE fue de 2,5 GHz, lo que significa que 5G es actualmente 15 veces más rápido que la forma más rápida de 4G LTE.
Para una comparación más detallada de la tecnología 4G frente a 5G, consulte nuestro artículo. Y teniendo en cuenta el ancho de banda y las frecuencias de la tecnología 5G, se pueden conectar muchos más dispositivos simultáneamente a estas bandas sin reducir las velocidades.
Este avance permite que miles de dispositivos mantengan el servicio incluso cuando están conectados de forma simultánea. Esa es una excelente noticia para cualquiera que se haya sentido frustrado al tratar de usar su teléfono en un estadio repleto con miles de personas.
A principios de 2022, usamos la red 5G UW de Verizon para probar la velocidad de Internet personal en un evento deportivo con más de 5000 personas. Sorprendentemente, esta red proporcionó una velocidad de descarga inalámbrica de 1300 Mbps, lo cual es más rápido que la velocidad máxima disponible en una oficina doméstica usando un cable de fibra óptica.
Es fácil ver por qué un servicio de Internet 5G residencial podría ser más conveniente que una conexión tradicional de DSL, cable o fibra.
Lea nuestro artículo ¿Qué es el 5G? para obtener más información.
¿En qué consiste el servicio de Internet 5G residencial?
El servicio de Internet 5G residencial utiliza redes celulares 5G para proporcionar Internet a todo el hogar y todos sus dispositivos. A diferencia de las conexiones de Internet por cable tradicionales, los ISP 5G residenciales utilizan un receptor 5G dentro del hogar que se conecta de forma inalámbrica a la torre celular 5G más cercana. Eso significa que los receptores 5G solo requieren energía (y no una conexión a Internet por cable) y se pueden colocar en cualquier lugar de una casa que reciba la señal celular necesaria.
Estos receptores 5G luego convierten su señal de Internet 5G en una señal Wi-Fi, como si se tratase de un módem/enrutador de Internet cableado, para que se conecten todos los dispositivos habilitados para Wi-Fi.
Curiosamente, las velocidades de conexión posibles con bandas 5G de alta frecuencia podrían eclipsar las velocidades máximas capaces de ofrecer, incluso, la señal Wi-Fi más rápida. Los dispositivos habilitados para 5G pueden ofrecer una alternativa a las conexiones Wi-Fi, dadas sus ventajas de velocidad y latencia.
El futuro de 5G en el hogar
Las vertiginosas velocidades, la portabilidad del receptor y las ventajas de soporte multidispositivo del servicio de Internet residencial 5G pronto pueden inducir a los usuarios de ISP con cable a cambiar a la nueva tecnología 5G. Si bien el servicio de Internet 5G está limitado a las regiones donde la infraestructura lo admite, a medida que crece su adopción, es posible que veamos que las conexiones de Internet cableadas se vuelvan obsoletas.