La maggior parte dei consumatori e delle aziende utilizza una connessione cablata per i propri metodi di accesso al Web. Tale connessione in genere viene fornita da alcuni ISP (Internet Service Providers) quali Comcast, Century Link o AT&T.
Da sempre, gli ISP utilizzano tre tipi di metodi di distribuzione Internet cablati: DSL, cavo e fibra. Ciascuno impiega infrastrutture di tecnologia diverse che raggiungono varie velocità di comunicazione.
Tuttavia, il recente sviluppo dell'infrastruttura 5G, guidato dalle aziende di cellulari, aggiunge un quarto metodo di distribuzione al mix. L'Internet domestico a 5G potrebbe trasformare la modalità con cui accediamo al Web, rimpiazzando il nostro ISP attuale, fornendo allo stesso tempo una velocità mai vista prima e rivoluzionando i prodotti IoT domestici.
Cos’è il 5G?
Come le tecnologie precedenti, 3G e 4G, il 5G è lo standard della tecnologia di banda larga di quinta generazione per le reti cellulari. A partire dal 2019, il 5G è stato distribuito poco per volta dalle aziende globali di reti di cellulari. I consumatori ne usufruiscono grazie al rilascio di cellulari compatibili 5G quali iPhone 13, Google Pixel 6 e Samsung Galaxy S22.
La maggior parte delle reti cellulari 5G commerciali utilizza frequenze comprese tra 3,3 e 3,8 GHz, ma alcuni fornitori di cellulari possono utilizzare lo spettro mmWave fino a 39Ghz. La più elevata banda di frequenza utilizzata nell'LTE 4G è stata di 2,5 GHz, a significare che il 5G attualmente è 15 volte più veloce della forma più rapida di LTE 4G.
Per l'ulteriore analisi della tecnologia 4G rispetto alla tecnologia 5G, leggi il nostro articolo di confronto di approfondimento. Date l'ampiezza di banda e le frequenze della tecnologia 5G, è possibile collegare contemporaneamente un numero di gran lunga maggiore di dispositivi a queste bande senza ridurre le velocità.
Questa innovazione consente a migliaia di dispositivi di mantenere la linea persino quando sono collegati contemporaneamente. Si tratta di una notizia eccezionale per chiunque si sia sentito frustrato nel tentativo di utilizzare il proprio telefono in uno stadio affollato da migliaia di altre persone.
All'inizio del 2022, abbiamo utilizzato la rete Verizon 5G UW per testare la velocità Internet personale durante un evento sportivo con oltre 5.000 persone. Sorprendentemente, questa rete forniva una velocità di download wireless di 1300 Mbps, superiore alla velocità massima disponibile in un ufficio domestico utilizzando un cavo in fibra ottica.
È facile capire perché il 5G per l'Internet domestico potrebbe essere preferibile rispetto a una connessione DSL, via cavo o via fibra tradizionale.
Per saperne di più, leggi il nostro articolo su cos'è il 5G.
Che cos'è l'Internet 5G domestico?
L'Internet 5G domestico utilizza reti cellulari 5G per fornire Internet a tutta l'abitazione e a tutti i suoi dispositivi. A differenza delle connessioni Internet cablate tradizionali, gli ISP domestici a 5G utilizzano un ricevitore 5G che si collega in modalità wireless alla torre cellulare 5G più vicina. Ciò significa che i ricevitori 5G richiedono solo corrente (nessuna connessione Internet cablata) e possono essere collocati in qualsiasi punto della casa in grado di ricevere il segnale cellulare necessario.
Questi ricevitori 5G quindi convertono il loro segnale Internet 5G in un segnale WiFi, in maniera molto simile a un modem/router Internet cablato, per garantire la connessione a tutti i dispositivi abilitati al WiFi.
È interessante notare che le velocità di connessione possibili con le bande 5G ad alta frequenza possono in ultima istanza mettere in ombra le velocità massime in grado di offrire un segnale WiFi di massima velocità. I dispositivi abilitati al 5G possono offrire un'alternativa alle connessioni WiFi grazie ai vantaggi che offrono in termini di velocità e latenza.
Il futuro del 5G negli ambienti domestici
Le velocità vertiginose, la portabilità dei ricevitori e il supporto di più dispositivi, tutti vantaggi dell'Internet domestico a 5G possono spingere subito gli utenti degli ISP a passare alla nuova tecnologia 5G. Mentre l'Internet 5G è limitato alle aree in cui l'infrastruttura lo supporta, man mano che questa tecnologia viene adottata sempre più ampiamente, possiamo osservare che le connessioni Internet cablate diventano obsolete.