La plupart des utilisateurs grand public et des entreprises utilisent une connexion filaire pour leur principal moyen d'accès à Internet. Cet accès leur est en général fourni par une poignée de fournisseurs d'accès à Internet (FAI) tels que Comcast, Century Link ou AT&T.
Par le passé, ces FAI ont utilisé trois types de méthodes de distribution de l'Internet filaire : le DSL, le câble et la fibre. Chacune emploie des infrastructures technologiques différentes qui lui permettent d'offrir des vitesses de communication diverses.
Le récent développement de l'infrastructure 5G, sous l'impulsion des constructeurs de téléphones portables, ajoute cependant une quatrième méthode de distribution à cet éventail. L'Internet 5G domestique pourrait transformer notre façon d'accéder à Internet en remplaçant notre FAI actuel, tout en offrant des vitesses encore jamais atteintes et en révolutionnant les produits IoT chez les particuliers.
Qu'est-ce que la 5G ?
Tout comme les technologies qui l'ont précédée (la 3G et la 4G), la 5G est une norme technologique haut débit de cinquième génération pour les réseaux cellulaires. Elle est progressivement déployée depuis 2019 par de grandes entreprises de réseaux cellulaires. Les particuliers en bénéficient grâce à l'arrivée de téléphones portables compatibles 5G, comme l'iPhone 13, le Google Pixel 6 ou le Samsung Galaxy S22.
La plupart des réseaux cellulaires 5G commerciaux utilisent des fréquences de 3,3 à 3,8 GHz, mais certains fournisseurs de portables peuvent utiliser des bandes du spectre mmWave pouvant aller jusqu'à 39 GHz. La plus haute bande de fréquences utilisée en 4G LTE était 2,5 GHz, ce qui signifie que la 5G est aujourd'hui 15 fois plus rapide que la version la plus rapide de la 4G LTE.
Pour une analyse approfondie des technologies 4G/5G, on pourra lire notre article détaillé qui compare les deux versions. La bande passante et les fréquences de la technologie 5G permettent aussi de connecter beaucoup plus d'appareils à ces bandes de fréquence sans diminuer les débits.
Grâce à cette avancée, des milliers d'appareils peuvent continuer à fournir leurs services tout en restant connectés simultanément. Voilà de quoi réjouir tous ceux qui se sont un jour agacés de ne capter aucun réseau sur leur téléphone dans un stade au milieu de milliers d'autres utilisateurs.
Début 2022, nous avons utilisé le réseau Verizon 5G UW pour tester les débits Internet personnels à l'occasion d'un événement sportif auquel assistaient plus de 5 000 personnes. Nous avons été sidérés de constater que ce réseau offrait un débit descendant sans fil de 1 300 Mbps, autrement dit plus que la vitesse maximale disponible dans un bureau à domicile desservi par le câble avec fibre optique.
On comprend donc facilement pourquoi la 5G pour l'Internet domestique pourrait être une meilleure solution qu'une connexion classique par DSL, câble ou fibre.
Pour en savoir plus, lisez notre article Qu'est-ce que la 5G ?
Qu'est-ce que l'Internet 5G domestique ?
L'Internet 5G domestique utilise des réseaux cellulaires 5G pour fournir un accès à Internet à tout votre foyer, avec tous les appareils qu'il contient. Contrairement à ce qui se fait pour les connexions Internet câblées classiques, les FAI qui fournissent la 5G aux particuliers utilisent un récepteur 5G à domicile qui se connecte sans fil à l'antenne cellulaire 5G la plus proche. Cela signifie que ces récepteurs 5G n'ont besoin que d'une alimentation électrique (pas de connexion Internet câblée) et peuvent être placés n'importe où dans le domicile qui reçoit le signal cellulaire nécessaire.
Ils convertissent ensuite leur signal Internet 5G en signal Wi-Fi, d'une façon comparable à ce que fait le modem/routeur Internet filaire pour connecter tous les appareils compatibles Wi-Fi.
Il est à noter que les vitesses de connexion qu'il est possible d'atteindre avec des bandes 5G haute fréquence peuvent à terme éclipser les vitesses maximales offertes par les signaux Wi-Fi les plus rapides. Au vu des avantages qu'ils offrent en matière de vitesse et de latence, les appareils compatibles 5G pourraient offrir une alternative aux connexions Wi-Fi.
L'avenir de la 5G chez soi
Les vitesses fulgurantes, la portabilité des récepteurs et la prise en charge de multiples appareils confèrent à l'Internet domestique 5G des avantages qui pourraient rapidement inciter les clients des FAI à opter pour cette nouvelle technologie. Bien que l'Internet 5G soit limité aux régions dans lesquelles l'infrastructure peut le prendre en charge, à mesure que l'adoption de la 5G se répandra davantage, il se pourrait que les connexions Internet câblées soient dépassées.