La dernière génération de connectivité cellulaire s'est imposée sur le marché avec l'introduction de la 5G en 2019. Avec elle, les fabricants de smartphones ont lancé de nouveaux appareils offrant la promesse d'un accès Internet plus rapide que jamais et des fonctionnalités les plus avancées.
En fait, la 5G a connu l'adoption la plus rapide de tous les réseaux mobiles à un moment où des millions d'entre nous sont obligés de travailler à distance. La communication sans fil haut débit offerte par la 5G arrive à point nommé.
Cependant, alors que l'introduction des télécommunications sans fil 5G a donné aux consommateurs l'accès à la dernière génération de téléphones mobiles, cela peut masquer pour beaucoup de gens le véritable impact de la technologie 5G. Aussi puissante qu'elle soit pour les consommateurs, la 5G promet d'avoir un impact bien plus important dans le monde de l'industrie que tous les réseaux qui l'ont précédé. Pour la première fois, les débits de données des communications sans fil 5G rivalisent avec celles des technologies filaires plus traditionnelles, libérant soudainement les appareils des entraves d'un réseau physiquement câblé.
5G en usine
L'un des développements les plus intéressants de la dernière décennie a été l'essor de l'Internet des objets (IoT). Au cœur de l'IoT se trouve la communication de machine à machine, qui permet aux appareils électroniques de partager des informations sans intervention humaine. Tout comme avec l'introduction de la technologie 5G, les applications évidentes de cette technologie ont d'abord été observées à la maison. De la mesure d'énergie à l'épicerie, les machines prennent désormais une part plus importante dans la vie de tous les jours.
Cependant, l'utilisation de l'IoT dans la maison de demain n'est qu'un petit exemple des fonctionnalités que l'IoT fournit aux concepteurs. Dans le monde de la fabrication, l'Internet industriel des objets (IIoT) a permis la création de l'usine intelligente. Dans une usine traditionnelle, les machines effectuent leurs propres tâches, isolées de leurs voisines. IIoT, ou Industrie 4.0 comme on l'appelle parfois, connecte ces machines dans un réseau fonctionnant comme une seule entité. Les machines partagent des données, ce qui permet la gestion non seulement de la production, mais aussi de la chaîne d'approvisionnement, de la maintenance et des aspects logistiques de l'opération.
L'introduction des communications 5G dans l'environnement industriel permet une intégration supplémentaire des appareils dans le réseau de l'usine intelligente. Les fabricants peuvent installer une cellule 5G privée qui couvre l'intégralité de leur installation et permet un transfert de données à haut débit de toutes les parties de l'opération, des plus petits capteurs aux plus grosses machines. L'utilisation d'un réseau sans fil offre des niveaux de flexibilité sans précédent, permettant aux fabricants de reconfigurer facilement leurs lignes de production pour répondre aux nouvelles demandes du marché.
Technologie des véhicules et dispositifs médicaux
En dehors de l'environnement de l'usine, d'autres industries pourront utiliser les communications 5G. L'industrie automobile est au cœur d'une révolution majeure, car la demande de véhicules électriques est en pleine expansion et les voitures autonomes sont désormais en passe de s'imposer progressivement dans le paysage quotidien. Cela a fait naître un nouvel acronyme qui décrit comment les voitures communiqueront avec les autres usagers de la route : V2X (Vehicle-to-X). Dans un environnement où les fractions de seconde sont vitales pour la sécurité, la communication à haut débit et à faible latence fournie par le réseau 5G sera essentielle au bon fonctionnement des véhicules sur les routes de demain et dans ses villes.
Sur un plan plus personnel, la 5G commence à jouer un rôle clé dans l'offre de soins. Avec la miniaturisation permanente des dispositifs médicaux permettant le développement de technologies portables, le réseau 5G simplifiera la mise en œuvre de soins de santé à distance. La 5G permettra à la dernière génération d'appareils MedTech de se connecter à distance aux prestataires de soins du patient. Les patients n'auront plus besoin de se rendre à l'hôpital pour consulter un médecin, car ils peuvent être surveillés et même recevoir un traitement à distance, ce qui leur permet de poursuivre sans perturbation leur vie quotidienne.
Potentiel encore plus grand
Même maintenant, le plein potentiel de la révolution 5G n'a pas encore été révélé. Les applications dans l'industrie, la médecine et les transports démontrent déjà l'impact que les véritables communications sans fil à haut débit peuvent avoir sur la vie quotidienne. Au cours des prochaines années, nous assisterons à l'émergence de possibilités encore plus intéressantes. Les concepteurs auront besoin d'accéder à la dernière technologie de composants qui offre vitesse et fiabilité élevées pour ce nouveau secteur exigeant.
Molex propose une gamme complète de solutions de connectivité hautes performances pour les exigences de la 5G. Les antennes seront essentielles pour intégrer les appareils dans le réseau 5G, et Molex propose une gamme de produits d'antennes à profil bas qui constituent des appareils miniaturisés idéaux. Molex est également un leader du marché dans la production des connecteurs haut débit nécessaires à la fois aux appareils et à l'infrastructure du réseau 5G. Ceux-ci incluent des connecteurs montés sur carte de circuit imprimé (PCB) à profil bas, tels que la série Mirror Mezz Connector, capable de débits de données pouvant atteindre 56 Gbps. Il comprend également les derniers connecteurs haute vitesse de radiofréquence (RF) pour la dernière génération de stations de base cellulaires.
La technologie 5G va révolutionner de nombreux aspects de notre vie quotidienne. La conception de cette nouvelle technologie s'appuiera sur les composants adaptés pour exploiter tout son potentiel.
Découvrez comment Molex rend possible un monde connecté
Solutions d'antennes
Voir les produits connexes
Voir les produits connexes
Voir les produits connexes
Solutions RF
Voir les produits connexes
Voir les produits connexes
Voir les produits connexes
Connecteurs d'E/S