Découvrez le réel potentiel de l’Internet des objets et révélez-le grâce aux antennes Multi-Hub de Molex, disponibles sur arrow.com.
Le monde moderne est connecté. Toutefois, afin de fortifier le réseau 5G, la croissance nécessaire dans le secteur des communications sans fil exige une connectivité qui ne se limite pas à des câbles et des fils.
La connectivité sans fil à haut débit nous a libérés de la dépendance aux réseaux physiques traditionnels et a donné naissance à l’une des innovations les plus passionnantes de ces dernières années : l’Internet des objets (IoT). L’IoT est un environnement de machines connectées en réseau, qui communiquent entre elles. Les données sont traitées et les décisions sont prises de manière autonome par un vaste éventail de dispositifs.
Pour beaucoup d’entre nous, cette technologie a d’abord fait son apparition dans nos maisons. Les appareils ménagers sont désormais en mesure de partager des données entre eux et ils peuvent être contrôlés à l’aide d’un smartphone. Qu’il s’agisse de réfrigérateurs capables de commander des courses ou de compteurs intelligents qui surveillent la consommation d’énergie à distance, ces innovations sont rendues possibles par la connectivité 5G.
Le potentiel de l’Internet des objets
Ces technologies sont très utiles dans nos maisons, toutefois, le véritable potentiel de l’IoT réside à l’extérieur des foyers. L’adoption généralisée de la communication 5G a créé de vastes possibilités d’utiliser l’IoT dans les applications commerciales. Quasiment tous les secteurs, de l’agriculture aux soins médicaux, utilisent des appareils connectés pour fournir des services plus rapides et plus efficaces.
L’intégration d’un si grand nombre de dispositifs dans un réseau sans fil mondial a entraîné des défis pour les concepteurs. Dans les générations précédentes, nombre de ces machines auraient été fabriquées avec une connectivité sans fil minimale. Leur connexion par voie hertzienne à l’Internet des objets nécessite une nouvelle technologie et, pour la plupart de ces appareils, cela signifie qu’ils devront intégrer des antennes.
Toutes les communications sans fil utilisent des rayonnements de radiofréquence (RF) pour transférer des données. Du simple appareil Bluetooth au dernier réseau 5G, toute machine qui partage des données aura besoin d’antennes pour émettre et recevoir son signal. L’augmentation considérable du nombre de dispositifs utilisant ces technologies sans fil a créé une forte demande d’antennes pouvant être intégrées dans des appareils électroniques compacts. En plus de sa gamme traditionnelle de connecteurs, Molex fabrique également une vaste gamme d’antennes pour un très grand nombre d’applications. Depuis la fin des années 90, Molex est l’un des principaux fabricants de composants d’antenne pour les applications mobiles et grand public. Ces dernières années, Molex a développé un large portefeuille d’antennes prêtes à l’emploi pour répondre à cette demande croissante dans tous les secteurs.
Les défis inhérents aux applications complexes
De nombreux appareils resteront au même endroit jusqu’à la fin de leur durée de vie. Ils peuvent utiliser la connectivité Wi-Fi ou Bluetooth pour leurs besoins de communication, et les concepteurs peuvent choisir une antenne qui fonctionnera dans chaque environnement. Toutefois, certaines applications sont plus complexes.
Le monde de la conception automobile a toujours été à l’avant-garde des nouvelles technologies. Les constructeurs automobiles utilisent les dernières avancées pour créer une expérience immersive dans laquelle les voitures, les smartphones et les autres usagers de la route partageront des informations visant à renforcer la sécurité. Le marché commercial repousse un peu plus les limites de cette technologie pour créer des véhicules qui constituent un élément central du tout dernier réseau logistique.
« Usine intelligente » est le nom donné à une usine de fabrication qui utilise l’IoT. Au sein d’une telle usine, tous les éléments sont connectés à l’IoT pour obtenir une vision complète du processus de fabrication. Si les machines elles-mêmes peuvent tirer parti des communications filaires, de nombreux éléments mobiles dépendent de la connectivité sans fil pour partager des données avec le réseau.
Les véhicules autonomes, tels que les chariots élévateurs à fourche, utilisent l’IoT pour gérer le déplacement des matières premières sur le site. En réalité, les matières premières elles-mêmes sont également suivies afin de garantir une livraison rapide au bon endroit. L’usine utilisera le Wi-Fi pour connecter tous ces éléments, voire sa propre cellule 5G privée pour assurer la connectivité sur site.
Cependant, l’environnement de l’usine ne représente qu’un élément de la chaîne logistique. L’utilisation de l’IoT permet aux véhicules de livraison d’être intégrés via la 5G ou même les communications par satellite pour suivre les expéditions une fois qu’elles ont quitté l’usine. Cela offre une vision globale sans précédent du processus de fabrication, de la livraison des matières premières depuis leur source jusqu’au suivi des expéditions dans le monde entier.
Toutefois, fournir cette vision représente un défi considérable pour les concepteurs. Chacune des technologies sans fil utilisées par un tel système (5G, LTE, GNSS, Wi-Fi et Bluetooth) utilise une fréquence différente pour communiquer. Un dispositif de suivi capable de fournir des informations sur une expédition à l’échelle mondiale devra être doté d’antennes capables de communiquer avec tous les protocoles nécessaires, afin de fournir des mises à jour en temps réel.
Différentes fréquences, une même solution
Molex a créé une multitude d’antennes combinées qui offrent des plages de fréquences étendues. Certaines de ces solutions sont très peu encombrantes, ce qui permet de les intégrer facilement dans des boîtiers existants avec des composants montés en surface sur les cartes imprimées ou des alternatives filaires. Pour permettre une connectivité globale dans des conditions difficiles, Molex a développé ce concept afin de créer l’antenne 5-en-1 Multi-Hub, qui est disponible sur arrow.com. Il s’agit d’un dispositif compact, monté à l’extérieur, qui est scellé selon la norme IP67 de protection dans les environnements difficiles. Il est équipé de deux antennes 5G, de deux pour le Wi-Fi et d’une pour le GPS, afin de permettre un maximum de communications.
L’utilisation de l’antenne Multi-Hub permet une transition fluide avec l’IoT, depuis le réseau Wi-Fi à l’intérieur de l’usine jusqu’au réseau 5G à l’extérieur. La fonctionnalité GPS permet de partager des informations détaillées sur la localisation, fournissant ainsi une vision précise en temps réel de la chaîne logistique. Équipée du célèbre connecteur SMA, l’antenne Multi-Hub peut facilement être intégrée aux faisceaux existants et fournir des solutions pour les véhicules commerciaux et spécialisés, ainsi que pour les solutions de transport de conteneurs.
L’Internet des objets est né grâce à la connectivité sans fil, mais ce n’est que maintenant que son potentiel est pleinement exploré. La nécessité de disposer de communications RF fiables et multifréquences peut représenter un défi pour les concepteurs qui souhaitent tirer parti de toutes les fonctionnalités de l’IoT. Heureusement, Molex et Arrow proposent des solutions variées qui facilitent l’intégration fluide grâce à leur gamme d’antennes combinées. Ainsi, de nombreux fabricants de dispositifs sans fil pourront tirer aisément parti des nombreux avantages de l’IoT, non seulement lors de la conception de leurs produits, mais aussi sur leur site de fabrication et même dans le confort de leur vie quotidienne.
Découvrez comment la connectivité 5G donne vie aux technologies du futur