L’internet a changé notre vie à jamais, non seulement dans la façon dont nous nous connectons les uns aux autres, mais aussi dans la façon dont notre technologie se connecte à d’autres appareils. C’est la pierre angulaire de l’internet des objets (IoT), qui permet aux machines de partager des informations d’une manière nouvelle et passionnante. L’IoT est en train de révolutionner notre mode de vie en tant qu’utilisateurs et consommateurs, mais il a également des applications très variées en dehors du secteur résidentiel.
La technologie qui permet nos vies connectées a entraîné de grands changements dans de nombreux domaines de la société moderne, des voitures que nous conduisons à la façon dont nous recevons des soins médicaux. L’infrastructure qui sous-tend ces avancées, qu’il s’agisse de solutions filaires ou des derniers réseaux sans fil 5G, dépend de la transmission de données à des vitesses sans précédent. En bref, la technologie d’interconnexion à haut débit est essentielle à la fiabilité de l’IoT.
Industrie connectée
Dans le secteur manufacturier, l’internet industriel des objets (IIoT) a donné naissance à une nouvelle expression : « Industrie 4.0 ». C’est le nom donné à la dernière révolution qui fait des données l’une de ses principales matières premières. Le résultat est l’usine intelligente - une usine dans laquelle chaque machine fait partie d’un réseau qui partage les informations à toutes les phases du processus de production.
L’intégration du traitement des données à tous les niveaux de l’usine permet au fabricant de répondre aux demandes et aux tendances actuelles beaucoup plus rapidement que ne le permettent les méthodes traditionnelles. La réactivité d’une telle usine permet aux fabricants de développer et de fournir plus rapidement de nouveaux produits aux consommateurs.
La ville intelligente et le réseau électrique intelligent
La même technologie qui permet de surveiller chaque aspect d’un processus de fabrication est également déployée dans les villes. À titre d’exemple, la technologie moderne a modifié la façon dont notre énergie est générée. Par rapport à la structure centralisée du réseau électrique classique, les petites centrales électriques constituent aujourd’hui des alternatives efficaces. Connues sous le nom de ressources énergétiques distribuées (RED), elles combinent la production éolienne et solaire habituelle avec de nouvelles technologies, notamment des centrales alimentées par la biomasse et même des sources géothermiques, pour compléter les centrales électriques traditionnelles.
La même technologie qui permet l’IoT est utilisée dans une nouvelle approche de la gestion de l’énergie et est connue sous le nom de réseau électrique intelligent. Les données en temps réel sont utilisées pour contrôler un réseau de production d’électricité décentralisé dans lequel la relation entre les demandes du consommateur local et la production du réseau électrique peut être gérée automatiquement. Des techniques similaires permettent de gérer la circulation ou les systèmes de transport public, créant ainsi des villes plus efficaces et plus agréables à vivre et à travailler.
L’industrie automobile adopte elle aussi la technologie connectée. La voiture familiale est en train de devenir un appareil connecté qui collecte des informations en temps réel sur l’environnement. Ces données sont combinées aux systèmes de diagnostic embarqués afin de fournir au conducteur la meilleure connaissance de la situation possible. En outre, la connectivité intégrée à ces véhicules modernes permet au constructeur de surveiller les performances à distance, de sorte que le conducteur peut être informé de la nécessité d’une maintenance avant que la situation ne devienne critique.
Technologie portable
Le secteur médical a rapidement pris conscience de la puissance des appareils sans fil et connectés. Les solutions pour la surveillance des patients ont traditionnellement utilisé une connectivité câblée peu pratique. Toutefois, grâce aux derniers développements en matière d’électronique miniaturisée et de connectivité sans fil sécurisée à haut débit, les capteurs portables modernes sont à la fois légers et très performants. Les appareils entièrement connectés permettent de surveiller les patients en temps réel, ce qui permet aux patients souffrant d’affections de longue durée d’être traités chez eux. La demande de lits d’hôpitaux s’en trouve réduite et les soins de santé peuvent être adaptés aux besoins de chaque patient.
Conception de dispositifs connectés
Les appareils de toutes sortes font de plus en plus partie du monde connecté dans lequel nous vivons. Les concepteurs sont confrontés au défi de créer des solutions qui partagent des données à grande vitesse tout en tirant parti de tailles plus petites. Cela impose des exigences particulièrement élevées aux connecteurs utilisés pour ces appareils.
Avec des transmissions de données de l’ordre de plusieurs gigabits par seconde, la capacité des connecteurs à créer un circuit fiable et sécurisé devient de plus en plus critique. Dans le même temps, la nature portable des appareils intelligents, qu’il s’agisse de technologie portable, de combinés mobiles ou de véhicules, signifie que les connecteurs à haute vitesse sont censés survivre à une utilisation dans des conditions difficiles.
L’exposition aux chocs et aux vibrations est un élément clé pour ces applications à forte intensité de données. Les conditions difficiles peuvent provoquer de brefs circuits ouverts. Les systèmes électriques à basse fréquence sont suffisamment robustes pour ne pas être affectés par un écart d’une seule microseconde. Toutefois, comme les appareils modernes doivent traiter des données à des débits de 10 Gb/s ou plus, une perturbation du signal aussi minime qu’une microseconde peut entraîner la perte d’informations cruciales. Les connecteurs doivent être conçus pour fournir un contact qui puisse résister à ces conditions.
Cependant, avec l’essor des appareils à profil bas, les connecteurs doivent être plus robustes physiquement. Ils doivent également proposer des emballages de plus petite taille et des pas plus fins. Les connecteurs traditionnels carte à carte ont cédé la place à des alternatives légères et peu encombrantes, comme l’utilisation de circuits imprimés flexibles (FPC).
Molex est un fabricant qui connaît l’importance des connecteurs qui offrent la bonne combinaison de petite taille, de conception robuste et de haute performance. Pour les solutions dans le monde connecté, ces qualités sont essentielles, et les concepteurs doivent trouver des fournisseurs de solutions qui comprennent les défis auxquels ils sont confrontés. Molex et Arrow travaillent ensemble pour fournir des solutions innovantes et fiables aux clients et partagent un engagement à fournir des choix aux concepteurs de la technologie de demain.
Découvrez comment Molex rend possible un monde connecté