Internet ha cambiado para siempre nuestras vidas, no solo en la forma en que nos conectamos entre nosotros, sino también en la forma en que nuestra tecnología se conecta con otros dispositivos. Esta es la pieza clave de la Internet de las Cosas (IoT), que permite a las máquinas compartir información de formas nuevas y emocionantes. El IoT está revolucionando nuestras vidas como usuarios y consumidores, pero tiene aplicaciones de gran alcance fuera del hogar.
La tecnología, que permite que nuestras vidas se conecten, ha provocado grandes cambios en muchos ámbitos de la sociedad moderna, desde los automóviles que conducimos hasta la forma en que recibimos atención médica. La infraestructura que respalda estos avances, ya sean soluciones por cable o las redes inalámbricas 5G más actuales, depende de la transmisión de datos a velocidades sin precedentes. En definitiva, la tecnología de interconexión de alta velocidad es fundamental para la confiabilidad del IoT.
La industria conectada
Para el sector manufacturero, la Internet Industrial de las Cosas (IIoT) ha traído consigo una nueva frase: la Industria 4.0. Este es el nombre que recibe la última revolución que se apoya en los datos como una de sus principales materias primas. El resultado es la fábrica inteligente: una fábrica en la que cada máquina forma parte de una red que comparte información en todas las etapas del proceso de producción.
Esta integración del procesamiento de datos en todos los niveles de la fábrica permite al fabricante responder a las demandas y tendencias actuales de manera mucho más rápida de lo que permitirían los métodos tradicionales. La capacidad de respuesta de una planta de este tipo permite a los fabricantes desarrollar y suministrar productos nuevos más rápido a los consumidores.
La ciudad inteligente y la red eléctrica inteligente
La misma tecnología que controla todos los aspectos de un proceso de fabricación también se está implantando en las ciudades. Por ejemplo, la tecnología moderna ha cambiado la forma en que se produce la energía. En comparación con la estructura centralizada de la red eléctrica convencional, las pequeñas centrales de energía son ahora alternativas eficaces. Conocidos como fuentes de energía distribuida (FED), combinan la conocida generación eólica y solar con nuevas tecnologías, como plantas alimentadas por biomasa e incluso fuentes geotérmicas, para complementar las centrales eléctricas tradicionales.
La misma tecnología que permite el IoT se está utilizando en un nuevo enfoque para la administración de potencia y se conoce como red inteligente. Los datos en tiempo real se utilizan para controlar una red de generación de energía descentralizada en la que la relación entre las demandas del consumidor local y la producción de la red eléctrica puede gestionarse de manera automática. Técnicas similares pueden dirigir la administración del tráfico o los sistemas de transporte público, lo que permite crear ciudades más eficientes y lugares más agradables para vivir y trabajar.
La industria automotriz también está incorporando la tecnología conectada. El automóvil familiar está pasando a ser un dispositivo conectado que recopila información del entorno, en tiempo real. Estos datos se combinan con los sistemas de diagnóstico del vehículo para proporcionar al conductor el mejor conocimiento de la situación. Además, la conectividad que se incorpora a estos modernos vehículos permite al fabricante supervisar el rendimiento a distancia, de manera que se puede informar al conductor que es necesario realizar tareas de mantenimiento antes de que la situación sea crítica.
Tecnología usable
La industria médica fue rápida al darse cuenta del poder de los dispositivos inalámbricos y conectados. Las soluciones para el monitoreo de los pacientes han utilizado, por lo general, la incómoda conectividad por cable. Ahora bien, los últimos avances en electrónica miniaturizada y en conectividad inalámbrica segura y de alta velocidad hacen que los modernos sensores portátiles sean ligeros y muy capaces. Los dispositivos con total conexión permiten monitorear a los pacientes en tiempo real, lo que posibilita que puedan tratarse en sus propios hogares por patologías de larga duración. Esto disminuye la demanda de camas de hospital y la atención médica se puede adaptar a las necesidades de cada paciente.
Diseño de dispositivos conectados
Los dispositivos de todo tipo forman parte, cada vez más, del mundo conectado en el que vivimos. Los diseñadores se enfrentan al desafío de crear soluciones que compartan datos a gran velocidad y que a la vez aprovechen los tamaños más pequeños. Esto plantea requisitos especialmente exigentes a los conectores que se utilizan para estos dispositivos.
Con la transmisión de datos en el rango de los gigabits por segundo, la capacidad de los conectores para crear un circuito confiable y seguro, es cada vez más crítica. Al mismo tiempo, la naturaleza portátil de los dispositivos inteligentes, ya sea la tecnología usable, de teléfonos móviles o de vehículos, quiere decir, que se espera que los conectores de alta velocidad sobrevivan al trato brusco.
La exposición a golpes y vibraciones es una consideración clave que se debe tener para estas aplicaciones de uso exhaustivo de datos. En condiciones adversas pueden producirse breves circuitos abiertos. Los sistemas eléctricos de baja frecuencia son lo suficientemente resistentes como para no verse afectados por un desfase de un solo microsegundo. Sin embargo, la demanda de los dispositivos modernos para procesar datos a velocidades de 10 Gbps o más significa que una interrupción de la señal tan pequeña como 1 microsegundo puede provocar la pérdida de información crucial. Los conectores deben diseñarse para proporcionar un contacto que pueda soportar estas condiciones.
No obstante, con el aumento de los dispositivos discretos, los conectores deben ser físicamente más resistentes. También tienen que ofrecer tamaños de paquete más pequeños y pasos más finos. Los conectores tradicionales de placa a placa han dado paso a alternativas ligeras y discretas, como el uso de circuitos impresos flexibles (FPC).
Molex es un fabricante que conoce la importancia de que los conectores aporten la combinación adecuada de tamaño reducido, diseño resistente y alto rendimiento. Estas cualidades son fundamentales para las soluciones del mundo conectado, y los diseñadores deben encontrar proveedores de soluciones que comprendan los desafíos a los que se enfrentan. Molex y Arrow trabajan en conjunto para ofrecer soluciones innovadoras y confiables a los clientes y comparten el compromiso de brindar opciones a los diseñadores de la tecnología del mañana.
Sepa cómo Molex hace posible un mundo conectado