Ahora es un momento emocionante para la industria automotriz. Una serie de nuevas tecnologías se desarrollaron al mismo tiempo, al crear fantásticas oportunidades para las innovaciones. Con los fabricantes sacando provecho de los últimos avances, el futuro de la conducción cambiará de manera significativa. En este artículo, analizaremos algunas tendencias clave y cómo influirán en nuestra forma de viajar en el futuro.
Conectividad automotriz
Durante décadas, los sistemas instalados en los vehículos no han podido compartir información con el mundo exterior. La conectividad inalámbrica más reciente cambia esto y creó un nuevo acrónimo en el mundo del automóvil: C-V2X, que significa “cellular vehicle-to-X”, a veces conocido como “vehículo para todo”. Muchos vehículos modernos emplean sensores en el vehículo para crear una imagen del entorno que les rodea, al utilizar esta información para ayudar a navegar y evitar posibles peligros. La tecnología C-V2X permite a los vehículos compartir la información recopilada con otros usuarios de la carretera, incluidos otros automóviles, peatones con smartphones 5G e infraestructura de control de tráfico.
Este intercambio de datos en la red permitirá a los demás usuarios de la carretera tomar decisiones en fracciones de segundo para mejorar el flujo del tráfico y evitar accidentes. Los EE. UU. El Departamento de Transporte estima que si la tecnología C-V2X se adoptara de forma generalizada, los accidentes de tráfico en carretera podrían reducirse en más de un 13 %. La clave para que este sistema alcance su potencial es la velocidad de respuesta. Los vehículos deben estar equipados con sistemas informáticos de alta velocidad que puedan procesar el enorme volumen de información que recogen los sensores y actuar en consecuencia. A menudo será necesario transmitir los datos a las redes de comunicación y a las infraestructuras externas al vehículo. Esto requiere una computación de borde, es decir, la implementación de equipos informáticos sofisticados próximos al punto de necesidad. Esto significa que los automóviles se están convirtiendo en sus propios pequeños centros de datos, al reunir y procesar enormes cantidades de datos incorporados para mantener la latencia al mínimo. Una red C-V2X en pleno funcionamiento es vital para este rápido intercambio de información. La infraestructura 5G más actual, incluidos los conectores y las antenas, permite compartir datos a las velocidades más altas posibles.
Movilidad electrónica y electrificación
Los vehículos a batería no son nuevos, pero el reciente crecimiento de la tecnología eléctrica e híbrida ha creado grandes cambios en la industria automotriz. Se nos anima a reducir o eliminar nuestra necesidad de combustibles fósiles, y los vehículos eléctricos desempeñarán un papel importante en la realización de este objetivo.
Uno de los obstáculos para la plena adopción de los vehículos eléctricos es la comodidad. Para que sean atractivos para los conductores, los fabricantes tienen que fabricar vehículos eléctricos que sean tan cómodos y sencillos de conducir como los a gasolina. Los mejores vehículos eléctricos de la actualidad pueden recorrer entre 200 y 300 millas. Sin embargo, antes de que los carros eléctricos puedan “competir” con los vehículos convencionales, esta autonomía debe aumentar para igualar las prestaciones de los vehículos a gasolina. La plena adopción también requerirá el desarrollo de una infraestructura de recarga que rivalice con la comodidad de acceder a los combustibles fósiles. Los fabricantes y gobiernos reconocen que para animar a los conductores a que adopten los vehículos eléctricos habrá que mejorar el rendimiento de las baterías y ubicar de forma conveniente las estaciones de recarga rápida.
La tecnología más actual de conectividad en este momento juega un papel fundamental a la hora de romper estas barreras para la adopción de los vehículos eléctricos. Las estaciones de carga se están volviendo algo habitual durante nuestros viajes, mientras que los hogares y los estacionamientos están cada vez más equipados para proporcionar energía a los vehículos eléctricos. De este modo, una vez que el uso de un vehículo eléctrico sea tan fácil como el de uno a gasolina, los verdaderos beneficios del vehículo eléctrico, incluidos los bajos costos de funcionamiento, la reducción del impacto medioambiental y la mayor confiabilidad, serán innegables. Estaremos en vías de crear un mejor medioambiente para el futuro.
Experiencia en el vehículo
La industria automotriz reconoce que el automóvil del futuro será un “tercer espacio habitable”. El tiempo que pasemos en nuestros vehículos solo quedará opacado por el que pasemos en casa o en el trabajo, y por eso los fabricantes los están diseñando para que sean espacios seguros y atractivos.
Los sistemas de infoentretenimiento avanzaron mucho desde que se introdujeron las primeras radios incorporadas en los vehículos. Han evolucionado mucho más allá de esos primeros desarrollos y ya no se limitan a proporcionar entretenimiento al conductor. En cambio, el uso de pantallas táctiles y controles dinámicos hace que estos sistemas desempeñen un papel central en el funcionamiento del automóvil.
Además, los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) más recientes combinan las entradas de los sensores con las pantallas frontales que ofrecen avances en la realidad aumentada. Esto permitirá proyectar una serie de informaciones, incluidas las órdenes de navegación y los peligros de la carretera, sobre la vista del conductor en el mundo real, y mejorar así el conocimiento de la situación y la seguridad.
Estas tecnologías crearán un entorno tranquilo, agradable y seguro, que es fundamental para el concepto del tercer espacio habitable. Esto irá más allá del mercado doméstico y permitirá a los operadores de vehículos comerciales e industriales aprovechar la tecnología pionera en los vehículos familiares. Los camiones, la maquinaria de construcción e incluso los vehículos agrícolas emplearán las mismas técnicas para ofrecer las mejores experiencias dentro del vehículo.
Vehículos autónomos
Los vehículos autónomos llevarán estas tecnologías un paso más allá. Con el ADAS, que ya ofrece soluciones sofisticadas para la seguridad vial, las tecnologías que pueden ayudar a conducir el vehículo están cada vez más disponibles.
Una encuesta reciente entre profesionales del sector automotriz reveló que más de cuatro quintos de los expertos creen que la conducción autónoma de nivel IV estará disponible como característica estándar en los vehículos nuevos en los próximos 10 años. Los vehículos de autoconducción o autónomos captan sin duda la atención del público, y los fabricantes están desarrollando soluciones sólidas y seguras para ayudar al público a adoptar esta tecnología.
El vehículo autónomo representa una combinación de las últimas tendencias automotrices en un solo producto. El auge de la energía eléctrica, el uso de la conectividad C-V2X y la introducción de funciones de seguridad avanzadas para el conductor están preparando el camino para los vehículos autónomos. Es raro que tantas nuevas innovaciones maduren al mismo tiempo para crear tal reevaluación de la forma en que viajamos. Estas tendencias representan el futuro de la industria automotriz, y Molex está desarrollando productos y estrategias que permitirán a los fabricantes emplear estas nuevas tecnologías en todo su potencial. Con una gama de productos que abarca conectores, cableado y antenas, Molex está a la vanguardia del sector automotriz.
COMPRAR PRODUCTOS RELACIONADOS CON MOLEX
DESCUBRA CÓMO MOLEX HACE POSIBLE UN MUNDO CONECTADO