Arrow Electronic Components Online

우리는 거의 다 왔나요? 미래지향적인 운전 경험이 바로 코앞에 있습니다.

자동차 및 교통26 4월 2022
곡선이 진 아스팔트 도로, 하얀 차선 표시, 먼 거리에서 흐릿하게 보이는 차량, 그리고 하단에 있는 회사 로고 "molex".
모든 기사 보기

지금은 자동차 산업에 있어 매우 흥미로운 시기입니다. 다양한 새로운 기술들이 동시에 성숙해지면서 혁신을 위한 놀라운 기회들이 창출되고 있습니다. 제조업체들이 최신 개발을 활용함에 따라 운전의 미래는 크게 변화할 것입니다. 이 글에서는 몇 가지 주요 트렌드와 그것이 미래의 이동 방식에 어떤 영향을 미칠지 살펴보겠습니다.

차량 연결성

수십 년 동안 차량 내 시스템은 외부 세계와 정보를 공유할 수 없었습니다. 최신 무선 연결 기술은 이를 변화시키며 자동차 세계에서 새로운 약어를 만들어냈습니다—C-V2X, 이는 "셀룰러 차량-대-X"를 의미하며, 때로는 차량 대 모든 것(vehicle-to-everything)으로도 알려져 있습니다. 많은 현대 차량은 차량 내부 센서를 사용하여 주변 환경의 그림을 그려내고, 이 정보를 활용해 네비게이션을 돕고 잠재적인 위험을 피하도록 하고 있습니다. C-V2X 기술은 차량이 수집한 정보를 다른 도로 이용자들과 공유할 수 있게 하며, 여기에는 다른 차량, 5G 스마트폰을 가진 보행자, 그리고 교통 통제 인프라가 포함됩니다.

네트워크를 통한 이러한 데이터 공유는 다른 도로 이용자들이 교통 흐름을 개선하고 사고를 피하기 위해 순간적인 결정을 내릴 수 있도록 합니다. 미국 교통부는 C-V2X 기술이 널리 채택될 경우, 도로 교통 사고를 13% 이상 줄일 수 있을 것이라고 추정합니다. 이 시스템이 잠재력을 최대한 발휘하려면 대응 속도가 핵심입니다. 차량은 센서로 수집된 대량의 정보를 처리하고 이를 기반으로 행동할 수 있는 고속 컴퓨팅 시스템을 갖춰야 합니다. 이 데이터는 종종 차량 외부의 통신 네트워크 및 인프라로 전송되어야 할 수도 있습니다. 이를 위해 엣지 컴퓨팅이 필요합니다—즉, 요구 지점 근처에 정교한 컴퓨팅 장비를 배치하는 것입니다. 이는 차량이 자체적으로 작은 데이터 센터처럼 변하여 온보드에서 대량의 데이터를 수집하고 처리함으로써 지연 시간을 최소화하는 것을 의미합니다. 빠른 정보 공유를 위해 완전하게 작동하는 C-V2X 네트워크는 필수적입니다. 가장 최신의 5G 인프라, 연결기기 및 안테나를 포함하여, 데이터를 가능한 가장 빠른 속도로 공유할 수 있게 합니다.

e모빌리티 및 전동화

배터리로 구동되는 차량은 새로운 것이 아니지만, 최근 전기 및 하이브리드 기술의 성장은 자동차 산업에 큰 변화를 가져왔습니다. 우리에게 화석 연료 사용을 줄이거나 없애도록 권장하고 있으며, 전기차는 이 목표를 달성하는 데 중요한 역할을 할 것입니다.

전기차의 완전한 보급을 가로막는 장애물 중 하나는 편리성입니다. 운전자들에게 매력적으로 보이게 하기 위해, 제조업체들은 전기차를 휘발유 차량만큼 편리하고 간단하게 사용할 수 있도록 만들어야 합니다. 현재 최고의 전기차는 200~300마일 정도를 주행할 수 있습니다. 그러나 전기차가 기존 차량과 "경쟁"하기 위해서는 이 주행 거리가 휘발유 차량의 성능에 맞먹도록 증가해야 합니다. 전면적인 보급을 위해서는 화석 연료만큼 접근성이 편리한 충전 인프라 개발도 필요합니다. 제조업체와 정부는 운전자들에게 전기차를 도입하도록 장려하려면 배터리 성능 개선과 편리한 위치에 설치된 급속 충전소가 함께 필요하다는 것을 인식하고 있습니다.

최신 연결 기술은 전기차 보급의 장벽을 허무는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 충전소는 이제 여행 중 흔히 볼 수 있는 풍경이 되었으며, 주택과 주차장은 점점 더 전기차를 충전할 수 있도록 설비를 갖추고 있습니다. 이러한 방식으로 전기차 사용이 기존의 가솔린 차량 사용만큼 쉬워지면, 전기차의 진정한 혜택—낮은 운영 비용, 환경에 미치는 영향 감소, 높은 신뢰성—이 분명해질 것입니다. 우리는 미래를 위한 더 나은 환경을 만드는 길에 한 걸음 가까워질 것입니다.

차량 내 경험

자동차 산업은 미래의 자동차가 "세 번째 생활 공간"이 될 것임을 인식하고 있습니다. 자동차 안에서 보내는 시간은 집이나 직장에서 보내는 시간 다음으로 많아질 것이며, 이에 따라 제조업체들은 자동차를 안전하고 매력적인 공간으로 설계하고 있습니다.

인포테인먼트 시스템은 최초의 차량용 라디오가 도입된 이후로 크게 발전했습니다. 초기 발전 단계를 훨씬 넘어선 이 시스템들은 이제 단순히 운전자에게 엔터테인먼트를 제공하는 역할을 하지 않습니다. 대신, 터치스크린과 다이내믹 컨트롤의 사용으로 인해 이러한 시스템은 차량 운행에서 중심적인 역할을 수행합니다.

추가적으로, 최신 고급 운전자 지원 시스템(ADAS)은 센서 입력과 증강 현실의 발전을 제공하는 헤드업 디스플레이를 결합합니다. 이를 통해 내비게이션 명령과 도로 위험을 포함한 다양한 정보를 운전자의 현실 세계 시야에 투영하여 상황 인식과 안전성을 향상시킬 수 있습니다.

이 기술들은 세 번째 생활 공간 개념의 중심에 있는 평온하고, 즐겁고, 안전한 환경을 조성할 것입니다. 이는 국내 시장을 넘어 가족용 자동차에서 선구적인 기술을 상업 및 산업 차량 운영자들에게도 제공할 수 있는 기회를 열어줄 것입니다. 트럭, 건설 기계, 심지어 농업용 차량에서도 동일한 기술을 활용하여 최고의 차량 내 경험을 제공합니다.

자율 주행 차량

자율 주행 차량은 이러한 기술을 한층 더 발전시킬 것입니다. 이미 ADAS가 도로 안전을 위한 정교한 솔루션을 제공함에 따라 차량을 운전하는 데 도움을 줄 수 있는 기술이 점차 실현되고 있습니다.

최근 자동차 전문가들을 대상으로 한 설문 조사에 따르면, 전문가들 중 80% 이상이 레벨 IV 자율 주행 기술이 향후 10년 이내에 신차의 표준 기능으로 제공될 것이라고 믿고 있습니다. 자율 주행 차량은 확실히 대중의 관심을 끌고 있으며, 제조업체들은 대중이 이 기술을 수용할 수 있도록 강력하고 안전한 솔루션을 개발하고 있습니다.

자율주행 차량은 최신 자동차 트렌드를 하나의 제품으로 결합한 결과물입니다. 전기 동력의 부상, C-V2X 연결 기술의 활용, 운전자를 위한 첨단 안전 기능 도입은 모두 자율주행 차량의 미래를 준비하고 있습니다. 이렇게 많은 혁신이 동시에 성숙하여 우리의 이동 방식을 재조명하는 것은 매우 드문 일입니다. 이들 트렌드는 자동차 산업의 미래를 대표하며, 몰렉스(Molex)는 제조업체들이 이러한 신기술을 최대한 활용할 수 있도록 제품과 전략을 개발하고 있습니다. 커넥터, 케이블, 안테나를 포함한 다양한 제품군을 통해 몰렉스는 자동차 산업의 최전선에서 활동하고 있습니다.

기사 태그

글로벌
자율 기계
Molex
커넥터
전기차 (EV)
모든 것의 전기화

관련 콘텐츠