Antenas Molex: soluciones integradas para alcanzar posibilidades ilimitadas en IoT

Descubra todo el potencial de la Internet de las Cosas y desbloquéelo con las antenas Multi-Hub de Molex, disponibles en arrow.com.

El mundo moderno es un mundo conectado. Sin embargo, el crecimiento necesario en la comunicación inalámbrica para fortalecer la red 5G requiere una conectividad que se traduce en algo más que cables y alambres.

La conectividad inalámbrica de alta velocidad nos ha liberado de la necesidad de las redes físicas tradicionales y ha permitido una de las innovaciones más emocionantes de los últimos años: la Internet de las Cosas (IoT). La Internet de las Cosas es un entorno con una red de máquinas conectadas que se comunican entre sí. Se procesan datos y se toman decisiones de forma autónoma gracias a una gran variedad de dispositivos.

Para muchos de nosotros, esta tecnología ha encontrado su aplicación inicial en nuestros hogares. Los dispositivos domésticos ahora están equipados para compartir datos entre sí y para que el propietario de la vivienda los controle con un teléfono inteligente. Estas innovaciones, que van desde refrigeradores que pueden pedir comida a domicilio hasta contadores inteligentes que controlan el consumo de energía a distancia, son posibles gracias a la conectividad 5G.

El potencial de la Internet de las Cosas

AntennaA pesar de todo el valor que tiene la implementación de estas tecnologías dentro del hogar, el verdadero potencial de la Internet de las Cosas se encuentra fuera de él. La adopción generalizada de la comunicación 5G ha creado enormes oportunidades para utilizar la IoT en aplicaciones comerciales. Casi todos los sectores, desde la agricultura hasta la atención médica, utilizan dispositivos conectados para ofrecer servicios más rápidos y eficaces.

La integración de tantos dispositivos en una red inalámbrica global ha significado un reto para los diseñadores. En generaciones anteriores, muchas de estas máquinas se fabricaban con una mínima conectividad inalámbrica. Su conexión inalámbrica a la Internet de las Cosas requiere nueva tecnología y, para la mayoría de los dispositivos, esto significará que deben incorporar antenas.

Todas las comunicaciones inalámbricas utilizan radiofrecuencia (RF) para transferir datos. Desde el dispositivo Bluetooth más simple hasta la más reciente red 5G, cualquier máquina que comparta datos requerirá antenas para transmitir y recibir su señal. El enorme crecimiento en la cantidad de dispositivos que utilizan estas tecnologías inalámbricas ha creado una gran demanda de productos de antena que pueden integrarse en dispositivos electrónicos compactos. Además de su gama tradicional de productos de conectores, Molex también fabrica una amplia gama de productos de antena para una gran variedad de aplicaciones. Molex ha sido uno de los principales fabricantes de componentes de antena para aplicaciones móviles y de consumo desde finales de la década de 1990. En los últimos años, Molex ha desarrollado una amplia cartera de antenas listas para usar con el objetivo de respaldar la creciente demanda en todas las industrias.

Los desafíos de las aplicaciones complejas

Muchos dispositivos pasarán toda su vida útil en un solo lugar. Pueden usar conectividad Wi-Fi o Bluetooth para comunicarse, y los diseñadores pueden elegir una antena que funcione en cada entorno. No obstante, hay algunas aplicaciones que son más complejas.

El mundo del diseño automotriz siempre ha estado a la vanguardia de las nuevas tecnologías. Los fabricantes de vehículos emplean los avances más recientes para crear una experiencia inmersiva en la que los automóviles, los teléfonos inteligentes y otros usuarios de carreteras compartirán información para mejorar la seguridad. El mercado comercial está llevando esta tecnología un paso más allá para crear vehículos que integren una parte central de la más avanzada red logística.

"Fábrica inteligente" es el nombre que se le da a una planta de fabricación que emplea IoT. Dentro de la fábrica, todos los elementos están conectados a IoT para crear un panorama completo del proceso de fabricación. Si bien las máquinas pueden aprovechar las comunicaciones cableadas, hay muchos elementos móviles que dependen de la conectividad inalámbrica para compartir datos con la red.

Los vehículos autónomos, como las carretillas elevadoras, utilizan IoT para gestionar el movimiento de materias primas en las instalaciones. De hecho, esas mismas materias primas también se rastrean para garantizar una entrega rápida y en el lugar correcto. La fábrica empleará Wi-Fi para conectar todos estos elementos, o incluso, usará su propia celda 5G privada para brindar conectividad en el sitio.

Sin embargo, el entorno de la fábrica solo representa un elemento de la cadena de suministro. El uso de IoT significa que los vehículos de entrega pueden integrarse mediante 5G o incluso, comunicaciones satelitales para rastrear los envíos una vez que salen de la fábrica. Esto proporciona una imagen global sin precedentes del proceso de fabricación, desde la entrega de materias primas desde el origen hasta el seguimiento de envíos en todo el mundo.

No obstante, el poder brindar esta visión integral del proceso de fabricación representa un enorme desafío para el diseñador. Cada una de las tecnologías inalámbricas empleadas por dicho sistema (5G, LTE, GNSS, Wi-Fi y Bluetooth) utiliza una frecuencia diferente para comunicarse. Un dispositivo de seguimiento que pueda proporcionar información sobre un envío a nivel mundial necesitará antenas que puedan comunicarse con todos los protocolos necesarios a fin de brindar actualizaciones en tiempo real.Multi-Hub_5-in-1_Antenna

Diferentes frecuencias, una solución

Molex ha creado un sinfín de antenas combinadas que ofrece rangos de frecuencia ampliados. Algunas de las soluciones son de muy bajo perfil, lo que permite una integración sencilla en gabinetes existentes con PCB de montaje en superficie o alternativas cableadas. Para conectividad en condiciones difíciles, Molex ha desarrollado un poco más este concepto y creó la antena Multi-Hub 5 en 1, que está disponible en arrow.com. Este es un dispositivo de montaje externo y de bajo perfil con sellado IP67 para brindar protección contra entornos hostiles. Está equipado con dos antenas 5G, dos para Wi-Fi y una para GPS, con el objetivo de permitir una amplia variedad de comunicaciones.

La utilización de la antena Multi-Hub permite una transición perfecta con IoT, desde la red Wi-Fi dentro de la fábrica hasta la red 5G en el exterior. La funcionalidad del GPS permite compartir la información de la ubicación precisa, lo que brinda un panorama claro y en tiempo real de la cadena de suministro. Equipadas con el popular conector SMA, las Multi-Hub pueden integrarse con facilidad en los arneses existentes y proporcionar soluciones para vehículos comerciales y especializados, así como para soluciones de transporte de contenedores.

La Internet de las Cosas ha sido posible gracias a la conectividad inalámbrica, y su potencial, recién ahora se está explorando por completo. La necesidad de comunicaciones de RF multifrecuencia confiables puede ser un desafío para los diseñadores que desean adoptar la funcionalidad completa de IoT. Por suerte, Molex y Arrow ofrecen una gama de soluciones que facilitan la integración perfecta con su gama de antenas combinadas, lo que permite que muchos fabricantes de dispositivos inalámbricos se den cuenta fácilmente de las diversas formas en que IoT puede generar valor no solo para sus diseños de productos, sino también para sus instalaciones de fabricación e incluso, para la comodidad de la vida diaria.

Descubra cómo la conectividad 5G hace posible la tecnología del futuro

Ver Productos relacionados

2165891000

Molex Antena Ver

Ver Productos relacionados

Ver Productos relacionados

2079010100

Molex Antena Ver

Ver Productos relacionados

2067600001

Molex Antena Ver

Ver Productos relacionados

1461750001

Molex Antena Ver

Artículos informativos relacionados

Últimas noticias

Lo sentimos, pero su selección de filtros no devolvió resultados.

Hemos actualizado nuestra política de privacidad. Por favor tome un momento para revisar estos cambios. Al hacer clic en Acepto, usted está de acuerdo con la Politica de Privacidad de Arrow Electronics y sus condiciones de uso.

Nuestro sitio Web coloca cookies en su dispositivo para mejorar su experiencia y nuestro sitio. Lea más sobre las cookies que utilizamos y cómo desactivarlas aquió. Es posible que se utilicen las cookies y tecnologías de seguimiento con fines de marketing.
Al hacer clic en "Aceptar", usted está consintiendo la colocación de cookies en su dispositivo y el uso de tecnologías de seguimiento. Haga clic en "Leer más" a continuación para obtener más información e instrucciones sobre cómo desactivar las cookies y tecnologías de seguimiento. Si bien la aceptación de cookies y tecnologías de seguimiento es voluntaria, la desactivación de estos puede resultar en que el sitio web no funcione correctamente, y es posible que ciertos anuncios sean menos relevantes para usted.
Respetamos su privacidad. Lea nuestra política de privacidad aquió