Scopri tutto il potenziale dell'Internet delle cose e sbloccalo con le antenne Multi-Hub di Molex, disponibili sul sito arrow.com.
Il mondo moderno è un mondo connesso. Ma la crescita necessaria nelle comunicazioni wireless per rafforzare la rete 5G richiede una connettività che va oltre i semplici cavi e fili.
La connettività wireless ad alta velocità ci ha liberato dalla dipendenza dalle reti fisiche tradizionali e ha consentito una delle innovazioni più interessanti degli ultimi anni: l'Internet delle cose (IoT). L'IoT è un ambiente in cui delle macchine, connesse tramite una rete, comunicano tra di loro. I dati vengono elaborati e le decisioni vengono prese autonomamente da una vasta gamma di dispositivi.
Per molti di noi, questa tecnologia ha trovato la sua applicazione iniziale nelle nostre case. I dispositivi domestici sono ora attrezzati per condividere i dati tra loro e per essere controllati dal proprietario dell'abitazione tramite uno smartphone. Dai frigoriferi in grado di ordinare generi alimentari ai contatori intelligenti che monitorano il consumo di energia da remoto: tutte queste innovazioni sono rese possibili dalla connettività 5G.
Il potenziale dell'Internet delle cose
Nonostante il grande valore rappresentato dall'implementazione delle tecnologie IoT all'interno della casa, il loro vero potenziale si esprime all'esterno delle abitazioni. L'adozione diffusa della tecnologia di comunicazione 5G ha creato enormi opportunità per l'utilizzo dell'IoT nelle applicazioni commerciali. Quasi tutti i settori, dall'agricoltura all'assistenza sanitaria, utilizzano ormai dispositivi connessi per fornire servizi più rapidi ed efficienti.
L'integrazione di così tanti dispositivi in una rete wireless globale ha comportato varie sfide per i progettisti. In precedenza, molti di questi dispositivi sarebbero stati realizzati con una connettività wireless minima. Oggi, invece, la connessione over-the-air all'Internet delle cose richiede una nuova tecnologia e, per la maggior parte dei dispositivi, ciò significa che devono essere dotati di antenne.
Tutte le comunicazioni wireless utilizzano radiazioni a radiofrequenza (RF) per il trasferimento dei dati. Dall'umile dispositivo Bluetooth alla più recente rete 5G, qualsiasi macchina che condivida dei dati avrà bisogno di antenne, sia per trasmettere che per ricevere i segnali. L'enorme aumento del numero di dispositivi che utilizzano queste tecnologie wireless ha generato una notevole domanda di antenne in grado di essere integrate in prodotti elettronici compatti. Oltre alla sua tradizionale gamma di connettori, Molex produce anche un ricco assortimento di antenne per una vasta serie di applicazioni. Molex è uno dei principali produttori di antenne per applicazioni mobili e di consumo sin dalla fine degli anni '90. Negli ultimi anni, Molex ha sviluppato un'ampia gamma di antenne pronte all'uso per supportare la crescente domanda di questi prodotti in tutti i settori.
Le sfide delle applicazioni complesse
Molti dispositivi rimangono in un solo posto per tutta la loro vita utile. Possono utilizzare la connettività Wi-Fi o Bluetooth per le loro esigenze di comunicazione e i progettisti hanno la possibilità di scegliere un'antenna che funzioni in ogni ambiente. Ma esistono anche applicazioni più complesse.
Il mondo del design automotive è da sempre all'avanguardia delle nuove tecnologie. I produttori di veicoli utilizzano i progressi più recenti per creare un'esperienza immersiva in cui auto, smartphone e altri utenti della strada condividono le informazioni per promuovere la sicurezza. Il mercato commerciale sta portando questa tecnologia un passo più avanti e creando veicoli che costituiscono una parte fondamentale della più recente rete logistica.
"Fabbrica intelligente" è il nome che viene attribuito a un impianto di produzione che utilizza l'IoT. All'interno della fabbrica, tutti gli elementi sono collegati all'IoT per creare la struttura completa del processo di produzione. Mentre i macchinari possono trarre vantaggio dall'utilizzo delle comunicazioni cablate, ci sono molti elementi mobili che dipendono dalla connettività wireless per condividere i dati con la rete.
I veicoli autonomi come i carrelli elevatori utilizzano l'IoT per gestire la movimentazione delle materie prime all'interno dell'impianto. In realtà, anche le materie prime stesse vengono tracciate per garantire una pronta consegna nel luogo giusto. La fabbrica utilizzerà la tecnologia Wi-Fi per connettere tutti questi elementi o potrà addirittura utilizzare una cella 5G privata per fornire connettività all'interno dell'impianto.
Tuttavia, l'ambiente di fabbrica rappresenta solo uno degli elementi della catena di approvvigionamento. L'uso dell'IoT implica che è possibile integrare i veicoli per le consegne dotandoli della tecnologia 5G o persino di comunicazioni satellitari per tracciare le spedizioni una volta che lasciano la fabbrica. Ciò fornisce un quadro globale senza precedenti del processo di produzione, dalla consegna delle materie prime dal relativo fornitore al monitoraggio delle spedizioni in tutto il mondo.
Tuttavia offrire questa visione completa del processo di produzione rappresenta una sfida enorme per i progettisti. Ciascuna delle tecnologie wireless impiegate da un sistema di questo tipo (5G, LTE, GNSS, Wi-Fi e Bluetooth) utilizza una frequenza diversa per comunicare. Un dispositivo di localizzazione in grado di fornire informazioni su una spedizione a livello globale avrà bisogno di antenne in grado di comunicare con tutti i protocolli necessari per fornire aggiornamenti in tempo reale.
Frequenze diverse, un'unica soluzione
Molex ha creato un gran numero antenne combinate che offrono gamme di frequenza estese. Alcune delle soluzioni hanno un profilo estremamente basso che ne consente una facile integrazione in alloggiamenti esistenti con PCB a montaggio superficiale o alternative cablate. Per la connettività globale in condizioni difficili, Molex ha ulteriormente sviluppato questo concetto per creare l'antenna 5-in-1 Multi-Hub, disponibile sul sito arrow.com. Si tratta di un dispositivo a basso profilo, montato esternamente e sigillato con grado di protezione IP67, per permetterne il funzionamento negli ambienti più difficili. Il dispositivo è dotato di due antenne per tecnologia 5G, due per il Wi-Fi e una per il GPS, per consentire comunicazioni più estese possibile.
L'utilizzo dell'antenna Multi-Hub agevola la transizione dell'IoT dalla rete Wi-Fi presente all'interno della fabbrica alla rete 5G disponibile all'esterno. La funzionalità GPS consente di condividere informazioni precise sulla posizione, fornendo un'immagine accurata in tempo reale della catena di approvvigionamento. L'antenna Multi-Hub, è dotata del popolare connettore SMA, può essere facilmente integrata nei cablaggi esistenti e fornire soluzioni per veicoli commerciali e specializzati, oltre che per soluzioni per il trasporto di container.
L'Internet delle cose è stato reso possibile dalla connettività wireless, ma il suo potenziale viene esplorato appieno soltanto ora. La necessità di comunicazioni RF multifrequenza affidabili può rappresentare una sfida per i progettisti che desiderano utilizzare appieno la funzionalità dell'IoT. Per fortuna, Molex e Arrow offrono svariate soluzioni che semplificano l'integrazione grazie alla loro gamma di antenne combinate, consentendo a moltissimi produttori di dispositivi wireless di realizzare facilmente i diversi modi in cui l'IoT può valorizzare non solo la progettazione dei prodotti, ma anche gli impianti di produzione, offrendo un maggiore comfort anche nella vita quotidiana.
Scopri come la connettività 5G consentirà la tecnologia del futuro