Sensori
I sensori sono dispositivi che misurano alcune funzionalità fisiche o elettriche di un ambiente e convertono quel segnale in un segnale diverso che deve essere letto o interpretato da un essere umano o una macchina. Questo tipo di dispositivo viene chiamato trasduttore e fa riferimento alla conversione del segnale da uno a un altro. I sensori sono utilizzati ovunque nel mondo moderno, e nell'era elettronica odierna la maggior parte dei sensori tendono a convertire i diversi segnali del mondo in un impulso elettrico che può essere letto da un circuito. La loro sensibilità e il loro range di solito assegnano una velocità ai sensori. La loro sensibilità può essere misurata da ciò che è noto come risoluzione. Poiché viviamo in un ambiente analogico e continuo, i sensori non possono catturare una rappresentazione perfetta del mondo esterno, ma solo approssimazioni. I sensori misurano il cambiamento e la quantità di cambiamento necessaria per alterare l'uscita di un sensore chiamata risoluzione. La sensibilità richiesta varia in base all'applicazione, ma di solito esiste un compromesso tra risoluzione e range. Quando un'uscita è al di fuori del range, il sensore potrebbe essere danneggiato o distrutto, o potrebbe fornire un segnale d'uscita nella migliore delle ipotesi.
35,116
Prodotti totali