Soluciones energéticas para las tendencias en energía

Varias industrias están realizando la transición hacia un futuro con mayor eficiencia energética, impulsadas por la necesidad de contar con más datos en tendencias, como los hogares inteligentes, la electrificación de vehículos y el crecimiento de los centros de datos. En este artículo, descubra cómo Molex proporciona soluciones para la creciente demanda de energía en áreas de tendencia, respaldado por décadas de conectividad de alta calidad y experiencia en ingeniería.

La energía es vital para el mercado automotriz con el alto nivel de interés en vehículos eléctricos (VE). Los consumidores alrededor del mundo buscan alternativas a los combustibles fósiles convencionales y se ha producido un crecimiento rápido en la demanda por vehículos eléctricos e híbridos. Los avances en la tecnología de baterías, junto con los sistemas de administración de baterías, se traducen en que la energía eléctrica es ahora una alternativa práctica a los motores convencionales.

El sistema de administración de baterías (BMS, por sus siglas en inglés) juega un rol clave para garantizar la seguridad y confiabilidad de las baterías de vehículos eléctricos, ya que monitorea el estado y la carga de las celdas de la batería. El BMS se basa en sensores distribuidos en toda la batería que monitorean la salida, temperatura y otros factores actuales. Como consecuencia, las interconexiones interpretan un papel vital para garantizar que nada obstaculice esta relación.

Los fabricantes de automóviles están creando vehículos eléctricos (VE) que compiten con los vehículos convencionales en autonomía y rendimiento. La tecnología de carga rápida ha convertido a los VE en una opción práctica para automóviles familiares y los fabricantes están creando redes de estaciones dedicadas. Diseñados para transmitir cientos de amperios a una alta tensión, los conectores confiables deberán demostrar un alto rendimiento y un funcionamiento seguro para los usuarios de carreteras.

El futuro de la comunicación de datos yace en los centros de datos. La Internet es un enorme consumidor de energía y la demanda seguirá creciendo. Algunos estudios predicen que, a fines de la década, la quinta parte de toda la energía que se genere en el mundo se usará dentro del sector informático. Con el aumento en los servicios basados en la nube, especialmente a través de dispositivos móviles y billones de nodos de Internet de las cosas, la dependencia de los centros de datos es incluso mayor.

La funcionalidad de los centros de datos ha progresado de manera rápida más allá de solo almacenar datos: las operaciones de hoy en día exigen respaldar aplicaciones y capacidades de alta demanda como asistentes por voz y transmisión de video. Con estas nuevas demandas de datos viene una creciente lista de atributos esenciales para los centros de datos modernos: la flexibilidad, escalabilidad y confiabilidad son lo principal, pero el tema en común entre ellos es la constante necesidad de eficiencia. A medida que la energía que consumen los centros de datos aumenta de manera inevitable, la eficiencia en los centros de datos se ha convertido no solo en algo deseable, sino que en algo esencial. Si bien las mejoras en la eficiencia garantizan que el uso de energía no aumente en proporción exacta a los datos, se hace evidente que el consumo de energía de los centros de datos seguirá aumentando.

Los diseñadores de conectores ahora se ven forzados a idear soluciones creativas para administrar el calor y la corriente, con la eficiencia energética convirtiéndose en algo fundamental para las aplicaciones de alto consumo energético de hoy, lo que incluye centros de datos, estaciones de carga, administración de baterías, inversores y mucho más. Molex ofrece una gama creciente de interconexiones que pueden manejar volúmenes significativos de energía, diseñadas de manera específica para respaldar aplicaciones de alta corriente con densidades de energía óptimas en configuraciones múltiples.

 

Image

Productos EXTreme Power

La gama de productos EXTreme Power de Molex están diseñados de manera específica para respaldar aplicaciones de alta corriente con densidades de energía óptimas y capacidades de control térmico excepcionales. Cuentan con tipos de contactos mixtos que combinan la señal y la potencia en la misma carcasa del conector, lo que simplifica el diseño de placas de circuitos impresos y las operaciones de montaje.

Image

Sistema de pines de alta corriente y de interconexión de enchufes Sentrality

El sistema de interconexión de alta corriente Sentrality de Molex proporciona hasta 350,0 A de corriente a través de cuatro tamaños de diámetro y ofrece una amplia gama de configuraciones, para conectar placas de circuitos impresos y barras de bus. Al proporcionar hasta 1,0 mm de flotación radial en cuatro tamaños, la diversidad de esta gama de productos ayuda a facilitar el acoplamiento y también previene el daño potencial a los rayos de contacto del enchufe.

Image

Conectores PowerWize

El equipo energizado, como un servidor o una gama de fuente de alimentación debe ser seguro de manipular si se instala un nuevo dispositivo o si un dispositivo defectuoso se retira y reemplaza. Los cabezales y receptáculos PowerWize están diseñados para cumplir con los requisitos a prueba de toque estándar de la industria.

Ver Productos relacionados

2046080006

Molex Contacto del conector Ver

Ver Productos relacionados

172510-3612

Molex Carcaza de cables discretos de conector Ver

Ver Productos relacionados

2043160006

Molex Potencia del conector Ver

Descubra las soluciones de Molex para los transportes y mucho más.

 

Artículos informativos relacionados

Últimas noticias

Lo sentimos, pero su selección de filtros no devolvió resultados.

Hemos actualizado nuestra política de privacidad. Por favor tome un momento para revisar estos cambios. Al hacer clic en Acepto, usted está de acuerdo con la Politica de Privacidad de Arrow Electronics y sus condiciones de uso.

Nuestro sitio Web coloca cookies en su dispositivo para mejorar su experiencia y nuestro sitio. Lea más sobre las cookies que utilizamos y cómo desactivarlas aquió. Es posible que se utilicen las cookies y tecnologías de seguimiento con fines de marketing.
Al hacer clic en "Aceptar", usted está consintiendo la colocación de cookies en su dispositivo y el uso de tecnologías de seguimiento. Haga clic en "Leer más" a continuación para obtener más información e instrucciones sobre cómo desactivar las cookies y tecnologías de seguimiento. Si bien la aceptación de cookies y tecnologías de seguimiento es voluntaria, la desactivación de estos puede resultar en que el sitio web no funcione correctamente, y es posible que ciertos anuncios sean menos relevantes para usted.
Respetamos su privacidad. Lea nuestra política de privacidad aquió