Les modules de communication Ethernet et 5G pour l'automobile ont montré qu'ils sont efficaces en tant que système nerveux des véhicules opérant en réseau, qui intègrent des véhicules connectés et autonomes. Pour offrir ces fonctionnalités, Molex s'efforce de fournir la bande passante de données pour l'automobile essentielle et la puissante infrastructure connectée requise afin de suivre la cadence, alors que les véhicules connectés et la conduite autonome sont en train d'être adoptés à grande échelle. Dans cet article, vous en saurez plus sur les solutions de connectivité dans le véhicule automobiles nouvelle génération, complètes et de bout en bout proposées par Molex.
Comment l'Ethernet et la 5G pour l'automobile vont-ils permettre la conduite autonome ?
L'industrie automobile est l'une des forces motrices sous-jacentes à la demande en technologie 5G. En matière de 5G liée aux véhicules connectés de demain, il est clair que la nouvelle norme mobile donne vie au concept de la conduite connectée.
Des débits de données plus rapides à des fréquences plus élevées et des délais de transfert de données plus courts transforment la technologie pour un avenir plus intelligent et plus connecté, prenant en charge un plus large éventail d'applications automobiles nouvelle génération.
Des débits de données et une fiabilité élevés deviendront des critères clé.
L'amélioration de la sécurité routière et du confort des passagers relève désormais d'une importance vitale pour les véhicules d'aujourd'hui. Pour répondre à ces besoins, les véhicules connectés et autonomes doivent opérer à la fois rapidement et de manière fiable pour fournir les données collectées par leurs capteurs et transmises aux unités informatiques.
Tout comme le cerveau humain transmet des signaux électrochimiques pour déclencher des activités dans le corps, le véhicule connecté dispose d'ordinateurs puissants faisant office de cerveau. Les capteurs automobiles agissent en tant que système sensoriel et œuvrent pour détecter la route et les conditions environnementales immédiates. Les impulsions sont perçues simultanément via des récepteurs sensoriels et sont retransmises au cerveau du véhicule – ce qui permet à ce dernier d'agir, de réagir et de communiquer.
C'est depuis l'intérieur du véhicule connecté que la sécurité est assurée.
Des technologies puissantes sont nécessaires pour, en temps réel, anticiper les stimuli internes et externes et y réagir. Les modules de communication Ethernet et 5G pour l'automobile ont montré qu'ils sont efficaces en tant que système nerveux des véhicules opérant en réseau. La technologie Ethernet découle de la technologie informatique et est bien positionnée pour répondre aux besoins de l'industrie, qui réclame des vitesses de transmission, une tolérance aux fautes et, surtout, la sécurité. Il s'agit d'une fonctionnalité évolutive vitale aux véhicules connectés et autonomes.
Les systèmes de communication 5G amélioreront le confort dans les véhicules connectés.
Pour répondre à ce défi, Molex s'efforce de fournir la bande passante de données pour l'automobile essentielle et la puissante infrastructure connectée requise afin de suivre la cadence, alors que les véhicules connectés et la conduite autonome sont en train d'être adoptés à grande échelle. En d'autres termes, Molex offre une solution de connectivité dans le véhicule automobile nouvelle génération, complète et de bout en bout – des passerelles, unités de contrôle de domaine, modules de communication, câbles et raccordements aux solutions connectées dans le cloud.
Le futur commence aujourd'hui.
Les fabricants automobiles testent déjà des véhicules automatisés dans des essais sur le terrain. Selon les premiers résultats, les conducteurs acceptent les véhiculent autonomes et sont prêts à leur céder le contrôle. Le véhicule autonome agit comme le corps humain : des capteurs reçoivent un signal. Ce signal est transmis au cerveau via les systèmes nerveux et de communication. La communication est établie avec les autres véhicules de la route par l'intermédiaire d'antennes (dirigées). Si vous êtes à jour par rapport aux derniers développements dans la conception de véhicule, vous êtes prêt à adopter la 5G dans votre conception.
Rédigé par Guido Dornbusch, Alex Bormuth