Le rayonnement électromagnétique crée la lumière visible, permet l’utilisation des fours à micro-ondes, provoque des coups de soleil et permet la communication sans fil. Les applications technologiques utilisent une vaste gamme de fréquences électromagnétiques dans le spectre électromagnétique.
Les routeurs Wifi et les systèmes de communication cellulaire sont deux utilisations modernes qui s’appuient sur le spectre électromagnétique. Les routeurs Wi-Fi modernes peuvent créer un Wi-Fi « 5 GHz ». Les systèmes de communication cellulaire utilisent la technologie « 5G ». Ce n’est pas la même chose.
Quelle est la différence entre la 5G et la 5 GHz ? Ces systèmes utilisent différentes parties du spectre électromagnétique et ont des capacités de performance très différentes. Cet article explique la différence entre la 5G et la 5 GHz et les cas d’utilisation des deux technologies.
Qu’est-ce que la 5G et qu’est-ce que le Wi-Fi 5 GHz ?
Essentiellement, les technologies 5G et 5 GHz utilisent toutes deux des ondes radio (rayonnement électromagnétique) pour permettre la communication sans fil. Cependant, ils utilisent des technologies d’ondes radio différentes. En outre, les termes 5G et 5 GHz désignent deux technologies différentes.
Que signifie 5G ?
5G est l’abréviation de la cinquième génération de technologie de communication cellulaire sans fil. La technologie cellulaire 5G, qui remplace la technologie 3G/4G/LTE, utilise des bandes de fréquences radio (RF) relativement similaires à celles de ses prédécesseurs, ainsi qu’une nouvelle bande de fréquences radio (NR) qui n’était pas utilisée auparavant pour les communications sans fil RF.
Les fréquences basses et moyennes de la technologie cellulaire 5G sont comprises entre 600 et 900 MHz (bande basse) et entre 2,5 et 3,7 GHz (bande moyenne). Les fréquences 5G à haut débit sont les nouvelles fréquences des télécommunications, allant de 24 GHz à 71 GHz.
Consultez notre article Qu’est-ce que la 5G ? pour en savoir plus sur cette technologie.
Que signifie 5 GHz ?
La 5GHz est l’une des différentes bandes de fréquences de fonctionnement réservées au Wi-Fi et à d’autres technologies de communication sans fil sans licence. La plupart des routeurs Wi-Fi modernes offrent deux options de bande RF lors de la configuration : 2,4 GHz et 5 GHz. Le Wi-Fi 2,4 GHz est plus performant pour fournir Internet sur de longues distances et à travers des surfaces solides, mais les signaux Wi-Fi 5 GHz ont une latence plus faible et des vitesses Internet plus élevées que le Wi-Fi 2,4 GHz.
Qu’en est-il de l’Internet 5G domestique ?
Pour ajouter à la confusion entre les deux technologies, de nombreux fournisseurs d’accès Internet à domicile proposent désormais un service 5G qui est en fait une combinaison des deux technologies.
Traditionnellement, l’Internet est fourni à un foyer par un câble Ethernet ou à fibre optique appartenant au fournisseur d’accès à l’Internet. Ce signal Internet est converti à partir d’un signal câblé via un modem, puis diffusé sans fil dans la maison via un routeur.
Avec l’Internet domestique 5G aucune connexion Internet câblée n’est nécessaire. Au lieu de cela, il utilise un signal 5G sans fil fourni par un fournisseur de services cellulaires. Ce signal cellulaire 5G est ensuite converti, via le modem, en un signal Wi-Fi (potentiellement un signal 5 GHz) et diffusé via un routeur Wi-Fi.

Comparaison des fonctionnalités de la 5G et de la 5 GHz
Outre le fait qu’il s’agit de technologies différentes, il existe plusieurs différences entre les capacités de la 5G et celles de la 5 GHz. D’une manière générale, les capacités cellulaires de la 5G sont beaucoup plus vastes que celles de la 5GHz, mais chacune a sa propre valeur et ses propres cas d’utilisation.
1. Portée et qualité du signal : étant donné que la technologie 5G occupe trois bandes de fréquences différentes, la portée de ces signaux varie également. Les fréquences à basse bande peuvent parcourir plusieurs milliers de mètres, tandis que les fréquences à haute bande ne peuvent parcourir que quelques mètres. Les signaux Wi-Fi à 5 GHz peuvent parcourir environ 15 mètres tout en conservant un signal de qualité, mais le signal est rapidement affaibli par les signaux parasites et les obstacles tels que les matériaux de construction et les personnes.
2. Vitesse : là encore, la vitesse de la technologie 5G varie considérablement d’une bande de fréquence à l’autre. Les fréquences 5G à bande basse permettent d’atteindre des vitesses Internet de 50 à 250 Mbps. Cependant, les fréquences 5G à haut débit peuvent atteindre des vitesses théoriques allant jusqu’à 20 Gbps (soit 20 fois plus que les vitesses typiques de la fibre optique câblée).
Quant aux signaux Wi-Fi à 5 GHz, ils peuvent atteindre des vitesses théoriques d’environ 1,3 Gbps.
3. Capacité : un autre avantage des fréquences 5G à large bande est leur capacité à prendre en charge plus d’appareils qu’un système 5GHz classique. Les systèmes Wi-Fi à 5 GHz peuvent généralement prendre en charge des dizaines d’appareils, tandis que les systèmes 5G à bande large peuvent prendre en charge des centaines d’appareils. Ces seuils de prise en charge des appareils sont une fonction directe des vitesses opérationnelles de chaque technologie, ce qui explique pourquoi les systèmes cellulaires 5G sont largement utilisés dans les lieux publics tels que les arènes, à la place des systèmes Wi-Fi.
Que signifie la 5G pour l’avenir du Wi-Fi ?
Bien que les technologies cellulaires 5G et les technologies Wi-Fi 5Ghz soient différentes, leurs applications et leurs capacités sont relativement similaires. Le Wi-Fi est la norme pour les services sans fil à domicile et a toujours été plus rapide que les communications cellulaires. Avec l’avènement de la 5G, ce n’est plus le cas. La 5G ne remplacera pas de sitôt le Wi-Fi 5GHz à domicile, mais au cours de la prochaine décennie, nous assisterons probablement à une évolution des appareils connectés qui ne prennent actuellement en charge que le Wi-Fi vers la prise en charge des signaux Wi-Fi et 5G. Lorsque les vitesses et latences maximales théoriques de la 5G seront atteintes, les applications à haut débit telles que les jeux en ligne, la RV, la RA et les produits IoT de périphérie n’auront plus besoin d’un routeur Wi-Fi.
Recherchez dans la sélection Arrow de produits de communication sans fil de fabricants de premier plan sur Arrow.com. Trouvez les antennes, émetteurs-récepteurs RF, et modems les plus populaires et les plus vendus, et bien plus encore.
Voir les produits connexes
Voir les produits connexes