5GHz Wi-Fi 및 5G 셀룰러 기술: 차이점은 무엇인가요?

전자기 방사선을 통해 가시광선을 만들고, 전자레인지를 사용하고, 햇볕에 그을리고, 무선 통신이 가능합니다. 기술 애플리케이션은 전자기 스펙트럼 내에서 광범위한 전자기 주파수를 사용합니다.

Wi-Fi 라우터 및 셀룰러 통신 시스템은 전자기 스펙트럼을 이용하는 두 가지 최신 도구입니다. 최신 Wi-Fi 라우터는 '5GHz' Wi-Fi를 만들 수 있습니다. 셀룰러 통신 시스템은 '5G' 기술을 활용합니다. 이 두 개의 작동 방식은 다릅니다.

5G와 5GHz의 차이점은 무엇일까요? 전자기 스펙트럼의 다른 부분을 사용하며 성능 수준이 매우 다릅니다. 이 기사에서는 5G와 5GHz의 차이점과 두 기술의 사용 사례가 나와 있습니다.

5G와 5GHz Wi-Fi는 무엇입니까?

기본적으로 5G와 5GHz 기술은 모두 무선 통신이 가능하도록 전파(전자파 복사)를 사용합니다. 단, 서로 다른 전파 기술을 사용합니다. 또한 5G와 5GHz는 두 가지 다른 기술을 나타냅니다.

5G는 무엇을 의미합니까?

5G는 5세대 무선 셀룰러 통신 기술의 약어입니다. 3G/4G/LTE 기술의 대체품인 5G 셀룰러는 셀룰러 이전 세대와 비교적 유사한 RF(무선 주파수) 대역과 이전에 RF 무선 통신에 사용되지 않았던 새로운 무선 NR(주파수 대역)을 사용합니다.

5G 셀룰러 기술의 저대역 및 중대역 주파수는 600MHz ~ 900MHz(저대역) 및 2.5GHz ~3.7GHz(중대역)에서 작동합니다. 고대역 5G 주파수는 24GHz ~ 71GHz의 전기 통신에 사용되는 새로운 수단입니다.

이 기술에 대한 자세한 내용은 5G란 무엇인가요? 기사를 참조하십시오.

5GHz는 무엇을 의미합니까?

5GHz는 Wi-Fi 및 기타 비인가 무선 통신 기술용으로 사용되는 여러 작동 주파수 대역 중 하나입니다. 대부분의 최신 Wi-Fi 라우터에는 설정 시 두 가지 RF 대역 옵션(2.4GHz 및 5GHz)이 있습니다. 장거리 및 단단한 표면을 통해 인터넷을 제공하기에는 2.4GHz Wi-Fi가 더 낫지만, 5GHz Wi-Fi 신호는 2.4GHz Wi-Fi보다 대기 시간이 짧고 인터넷 속도가 빠릅니다.

5G 가정용 인터넷이란 무엇입니까?

두 기술 간의 혼란이 늘어나면서 많은 가정용 인터넷 제공업체는 이제 두 기술의 실제 조합인 5G 서비스를 제공합니다.

기존 인터넷은 인터넷 공급업체가 소유한 이더넷 또는 광섬유 케이블을 통해 가정에 제공됩니다. 이 인터넷 신호는 모뎀을 통해 유선 신호에서 변환된 다음, 라우터를 통해 무선으로 집안에 보내집니다.

5G 가정용 인터넷을 사용하면 유선 인터넷 연결이 필요하지 않습니다. 대신 셀룰러 제공업체를 통해 제공되는 무선 5G 신호를 사용합니다. 그런 다음 이 5G 셀룰러 신호는 모뎀을 통해 Wi-Fi 신호(잠재적으로 5GHz 신호)로 변환되고 Wi-Fi 라우터를 통해 보내집니다.

Body-Image-1-Body-of-a-woman-working-at-home-using-a-modem-router-connecting-the-internet

5G와 5GHz의 기능

기술이 다른 것 외에도, 5G와 5GHz 기능에는 몇 가지 차이점이 있습니다. 일반적으로 5G 셀룰러 기능은 5GHz보다 훨씬 빠르지만, 모두 고유의 가치와 사용 사례가 있습니다.

1.   신호 범위 및 품질: 5G 기술이 세 개의 서로 다른 주파수 대역을 차지한다는 점을 고려할 때, 신호 범위도 다양하다고 볼 수 있습니다. 저대역 주파수는 수천 미터를 이동할 수 있는 반면, 고대역 주파수는 몇 미터만 이동할 수 있습니다. 한편, 5GHz Wi-Fi 신호는 품질 신호를 유지하면서 약 15m를 이동할 수 있지만 신호 방해와 건축 자재 및 사람 등의 장애물로 인해 신호가 빠르게 약화됩니다.

2.   속도: 다시 말하지만, 5G 기술은 서로 다른 주파수 대역에 따라 속도가 크게 달라집니다. 저대역 5G 주파수는 50~250Mbps의 인터넷 속도에 도달할 수 있습니다. 단, 고대역 5G 주파수는 이론적으로 최대 20Gbps(일반적인 유선 광섬유 속도의 20배)에 도달할 수 있습니다.

한편, 5GHz Wi-Fi 신호는 이론적으로 약 1.3Gbps의 속도에 도달할 수 있습니다.

3.   기능: 5G 고대역 주파수의 또 다른 한 가지 장점은 일반적인 5GHz 시스템보다 더 많은 장치를 지원할 수 있다는 것입니다. 5GHz Wi-Fi 시스템은 일반적으로 수십 개의 장치를 지원할 수 있는 반면, 고대역 5G 시스템은 수백 개의 장치를 지원할 수 있습니다. 이러한 장치 지원 임계값은 각 기술의 작동 속도를 지원하는 직접적인 기능으로, 이는 5G 셀룰러 시스템이 Wi-Fi 시스템 대신 경기장과 같은 공공 환경에서 널리 사용되는 이유입니다.

Wi-Fi의 미래에 5G는 무엇을 의미합니까?

5G 셀룰러와 5Ghz Wi-Fi 기술은 다르지만 그 용도와 기능은 유사한 면이 있습니다. Wi-Fi는 가정용 무선 서비스의 표준이며 예나 지금이나 셀룰러 통신보다 더 빠릅니다. 5G가 등장하면서는 더 이상 그렇지 않습니다. 5G가 가정용 5GHz Wi-Fi를 당장 대체하지는 않겠지만, 향후 10년 동안 현재 Wi-Fi만 지원하는 연결 장치가 Wi-Fi 및 5G 신호를 지원하는 방향으로 전환될 것으로 보입니다. 이론적으로 최대 5G 속도와 지연 시간이 실현되면 인터넷 게임, VR, AR 및 에지 IoT 제품과 같은 고속 애플리케이션에는 더 이상 Wi-Fi 라우터가 필요하지 않을 것입니다.

Arrow.com에서 업계 최고의 제조업체가 제공하는 무선 통신 제품을 검색해 보세요. 가장 잘 팔리는 인기 안테나, RF 송수신기, 모뎀 등을 아래에서 확인하십시오.


관련 상품 참조

관련 상품 참조

메일이 리스트에 있습니까?
회원가입 후 전용 할인 정보, 제품 소식 및 최신 업계 뉴스를 받으실 수 있습니다.

관련 뉴스 기사

최신 뉴스

Sorry, your filter selection returned no results.

개인정보 보호정책이 업데이트되었습니다. 잠시 시간을 내어 변경사항을 검토하시기 바랍니다. 동의를 클릭하면 Arrow Electronics 개인정보 보호정책 및 이용 조건에 동의하는 것입니다.

당사의 웹사이트에서는 사용자의 경험 향상과 사이트 개선을 위해 사용자의 기기에 쿠키를 저장합니다. 당사에서 사용하는 쿠키 및 쿠키 비활성화 방법에 대해 자세히 알아보십시오. 쿠키와 추적 기술은 마케팅 목적으로 사용될 수 있습니다. '동의'를 클릭하면 기기에 쿠키를 배치하고 추적 기술을 사용하는 데 동의하는 것입니다. 쿠키 및 추적 기술을 해제하는 방법에 대한 자세한 내용과 지침을 알아보려면 아래의 '자세히 알아보기'를 클릭하십시오. 쿠키 및 추적 기술 수락은 사용자의 자발적 선택이지만, 웹사이트가 제대로 작동하지 않을 수 있으며 사용자와 관련이 적은 광고가 표시될 수 있습니다. Arrow는 사용자의 개인정보를 존중합니다. 여기에서 당사의 개인정보 보호정책을 읽을 수 있습니다.