Resistors

Arrow.com is an authorized distributor of resistors and resistor components from top manufacturers including KOA Speer, Vishay, TE Connectivity, Bourns, Panasonic, NIC Components, IRC and more. We have resistors in-stock for all applications including single surface mount, single through hole, trimmers, potentiometers and rheostats, as well as a variety of kits, networks and arrays, and other accessories.

What is a resistor?

A resistor is a passive electrical component that limits or regulates the flow of electrical current through a circuit. The current is calculated via Ohm's law: V = IR. Resistance value, tolerance, and sometimes even temperature coefficient can be determined by reading the color code, indicated by a series of colored bands on the side of the component.

Use of Resistors in Electronics

Resistors can be used to limit the current flow through a diode and to terminate a transmission line and prevent reflections. Two can be used to create a voltage divider that produces an output voltage proportional the resistance values. A general-purpose input/output (GPIO) transceiver can have its output set by a large pull-up or pull-down resistor that is overridden when the GPIO becomes active.

Formulas for resistors in series and parallel:

Req = ƩiRi if in a series
1/Req = Ʃi 1/Ri if in parallel

Form Factor Considerations:

Resistors are created using a variety of materials, including carbon composite, carbon film, metal film, and wire wound. Consumer electronics require them to be small and precise, whereas industrial applications may require them to be capable of dissipating large amounts of power, so they end up being larger.

Shop Arrow.com’s selection of electrical resistors and resistor accessories today.

View All

1,156,954

Resistors

Article & Videos

Sorry, your filter selection returned no results.

개인정보 보호정책이 업데이트되었습니다. 잠시 시간을 내어 변경사항을 검토하시기 바랍니다. 동의를 클릭하면 Arrow Electronics 개인정보 보호정책 및 이용 조건에 동의하는 것입니다.

당사의 웹사이트에서는 사용자의 경험 향상과 사이트 개선을 위해 사용자의 기기에 쿠키를 저장합니다. 당사에서 사용하는 쿠키 및 쿠키 비활성화 방법에 대해 자세히 알아보십시오. 쿠키와 추적 기술은 마케팅 목적으로 사용될 수 있습니다. '동의'를 클릭하면 기기에 쿠키를 배치하고 추적 기술을 사용하는 데 동의하는 것입니다. 쿠키 및 추적 기술을 해제하는 방법에 대한 자세한 내용과 지침을 알아보려면 아래의 '자세히 알아보기'를 클릭하십시오. 쿠키 및 추적 기술 수락은 사용자의 자발적 선택이지만, 웹사이트가 제대로 작동하지 않을 수 있으며 사용자와 관련이 적은 광고가 표시될 수 있습니다. Arrow는 사용자의 개인정보를 존중합니다. 여기에서 당사의 개인정보 보호정책을 읽을 수 있습니다.