您可能已经听说过对 5G 技术的大肆宣传,但它真的会改变一切吗?要了解这一突破性无线协议的潜力,首先要从技术角度研究 5G 的工作原理,以及它如何兑现其承诺。本文对 5G 进行了深入研究,将炒作与现实分开。
5G 技术解读
5G 是第五代手机技术。
第一代是模拟传输方法,主要在 20 世纪 80 年代采用。
2G 出现在 20 世纪 90 年代,允许数字数据传输,包括在第一代 iPhone 上。
3G 和 4G 在这些数字功能的基础上进行了改进,而 5G 是无线发展的下一步。可以说,5G 代表了从模拟过渡到数字以来前所未有的范式转变。
最基本的情况是,5G 承诺比前几代产品的速度更高,在某些情况下可能高达 10 Gbps。4G 传输技术能够以大约 20Mbps 的速度获取数据,4G+ 为 80Mbps,这使得 5G 理论上的速度为 10Gps 或 10,000Mbps,比 4G 快 100 多倍。
此外,与 4G 相比,5G 技术应允许在特定区域内连接 10 倍数量的设备。
延迟时间,即从单个信号返回响应所需的时间,也将减少。4G 网络的延迟时间约为 30 至 70 毫秒,而 5G(截至 2021 年年中进行的测试)可以降低至 5 到 20 毫秒的范围。
5G 是如何工作的?
5G 无线虽然通常被认为是“一种”革命性技术,但或许更适合将其视为两种核心无线信号方法,再加上有助于利用这些方法的辅助改进。与前几代蜂窝通信不同,5G 数据传输发生在两个极为不同的频段,有时分为低频、中频和高频三个范围。
低频和中频信号统称为“sub-6”,因为它们的频率低于 6 GHz。它们提供更长距离的信号,但是对于非城市和农村地区来说,速度相对较低。然而,5G 的真正速度提升来自更高的频率范围,也就是“毫米波”。在美国,这个范围从 24.25 GHz 开始,可以扩展到 95 GHz 以上,中间有一些间隙。
这些高频信号可以传输大量数据,能够在短短几秒钟内传输一部电影。然而,这里有一个重要的权衡因素。这种高频率的范围非常短,只有数百米视距。任何物理屏障,如外墙,往往会造成信号干扰,最终结果是需要一大群比萨饼盒子大小的小蜂窝“塔”来有效覆盖一个区域。
并非所有 5G 网络都是同等的
当您在大都市地区、户外以及小型基站的覆盖范围内时,毫米波传输速度非常快。对于大多数时间生活在郊区和农村环境中的人来说,高频 5G 看起来似乎没有什么边际效益。
好消息是,在速度更低、波长更长的迭代中,5G 仍然代表着相对于 4G 数据传输的重大改进。虽然可能更多的是迭代而不是革命,但用户可以期待低频速度在 100 到 200 Mbps 范围内,中频为 100 Mbps 到略低于 1 Gbps 速度范围。
在 2019 年起步阶段,各大运营商出于不同目的推出了这项技术。人们可能会认为,实施这些策略是为了让运营商 X 宣称他们拥有最广泛的 5G 覆盖,而运营商 Y 仍然可以(如实地)声称速度是最快的。这种竞争的净效应似乎是,某家运营商可能确实更适合您的情况,但不一定适合其他人,这取决于您所处的地点。
再往下解读言外之意,无论哪家公司声称拥有最广泛的 5G 网络,都有可能被解读为“如果你住在郊区/乡村,请选择我们”。原始数据传输速度最快的运营商可能反而对城市居民具有吸引力。
设备对 5G 技术至关重要
抛开网络不谈,要充分利用 5G 技术闪电般的毫米波迭代,您需要一部能胜任这一重任的手机。并非所有 5G 手机都能够同时实现 sub-6 和高速毫米波传输。例如,新发布的 5G iPhone SE 只能在 sub-6(较低的频率/速度)频段上通信,而 iPhone 13 Pro 和 Pro Max 除了 sub-6 之外,还列出了毫米波功能。
根据您选择的手机类型,最快的网络可能并不重要,至少在使用最高速频段方面就是如此。相反,如果您不住在大城市,您可能不想花钱购买毫米波功能。
当然,iPhone 不是市场上唯一的 5G 设备,事实上,直到 2020 年底,它们才完全具备 5G 通信能力。早在 2019 年,有限数量的安卓手机就能在有信号的地方使用这项技术,而今天有各种安卓手机可供选择。
5G 的优势:支持技术和未来用途
除了 5G 的分叉频率使用,其他技术,如先进的 MIMO(多输入多输出)数据传输、波束成形,以及在特定区域有更多分布式“塔”的简单事实,都将有助于移动技术的成功和持续改进。
5G 的明显优势是更高的手机速度和可用性,但人们也可能想知道,下载两季您最喜欢的节目需要有多快。对等物。也许我更感兴趣的是,更低的延迟有望实现更多实时移动使用场景,以及连接大量“事物”的能力,就像现在使用 WiFi 所做的一样。
事实上,它最终可能会改变我们对家庭 WiFi 的看法,以及对中央路由器的需求,我们在本文中探讨了 5G 有朝一日如何取代家庭物联网。