Actualmente, la tecnología de comunicación inalámbrica 5G (la “5ª generación” de tecnología celular, después de 4G/LTE) se encuentra en implementación a nivel mundial. 5G se puede confundir fácilmente con Wi-Fi de 5 GHz, pero 5G es una nueva adopción generacional de varias bandas de frecuencia diferentes, ninguna de las cuales es de 5 GHz.
En este artículo se identifican las tres principales bandas de frecuencia electromagnética que utiliza la tecnología celular 5G. También se exploran los usos y las nuevas capacidades que permite cada banda de frecuencia 5G.
¿Qué frecuencia es 5G?
La tecnología celular 5G se compone de tres bandas de frecuencia diferentes.
- Frecuencias de banda baja, que van de 600 MHz a 1 GHz
- Frecuencias de banda media, que van de 2,5 GHz a 3,7 GHz
- Frecuencias de banda alta, que van de 24 HGz a 40 GHz
En comparación, la tecnología celular 4G/LTE utiliza bandas de frecuencia de 700 MHz a 900 MHz y 1,8 GHz a 2,5 GHz. Las transmisiones de televisión estándar en EE. UU. utilizan 54 MHz a 88 MHz, 174 MHz a 216 MHz, 470 MHz a 608 MHz, y 614 MHz a 698 MHz.
Tenga en cuenta que diferentes tecnologías pueden utilizar bandas de frecuencia en diferentes partes del mundo. Estas bandas de frecuencia las definen organizaciones reglamentarias, como International Telecommunication Union (ITU), FCC en Estados Unidos, ETSI en Europa, MCIT en la India y muchas más para otros países y regiones alrededor del planeta.
Visite nuestro artículo ¿Qué es 5G? para obtener más información sobre esta tecnología.
Comprensión de las bandas y tecnologías 5G
Frecuencias 5G de banda baja: 600 MHz a 1 GHz
Estas frecuencias de banda baja se destacan en proporcionar una amplia cobertura en un área muy vasta, con un rango de decenas de kilómetros y están bien equipadas para penetrar paredes y edificios. Las frecuencias de banda baja 5G se usan normalmente en zonas rurales o poco pobladas para proporcionar una cobertura de red estable y confiable para usos que no requieran una velocidad de Internet alta, como llamadas de voz y navegación por Internet simple.
Frecuencias 5G de banda media: 2,5 GHz a 3,7 GHz
Las frecuencias 5G de banda media ofrecen una mayor velocidad de conexión a Internet que las frecuencias de banda baja por la naturaleza de su mayor frecuencia. Sin embargo, dada su menor longitud de onda, estas frecuencias ofrecen un menor rango que las frecuencias de banda baja (limitado a cientos de metros) y tienen una menor capacidad de penetración en interiores.
Las frecuencias de banda media son las frecuencias 5G más comunes. Pueden proporcionar conexión a Internet de alta velocidad en zonas urbanas y suburbanas, y son apropiadas para transmisiones de video, dispositivos con Internet de las cosas en ciudades inteligentes, y otros usos que requieran un equilibrio de Internet de alta velocidad y un área de cobertura amplia.

Frecuencias 5G FR2
Frecuencias 5G de banda alta: 25 GHz a 40 GHz
Las frecuencias de banda alta son las bandas de frecuencia 5G más revolucionarias. Su utilización requiere conjuntos de chips móviles de vanguardia y capacidad de manejar altas frecuencias y velocidades de transferencia de datos. Las frecuencias de banda alta son básicamente nuevas para la industria de telecomunicaciones inalámbricas y han adoptado un nombre alternativo para las frecuencias RF comunes: "mmWave", dada su longitud de onda de entre 4 y 12 milímetros.
El 5G de banda alta o mmWave tiene la capacidad de alcanzar velocidades de transferencia de datos inalámbricas nunca antes vistas. Esa velocidad ha desbloqueado una variedad de beneficios para las comunicaciones inalámbricas. Estas bandas de frecuencia 5G aumentan la capacidad total de la red, mejoran la cobertura, proporcionan una mayor velocidad de transferencia de datos a los usuarios y permiten contar con dispositivos más conectados. Las frecuencias de banda alta se usan en zonas densamente pobladas como ciudades, estadios, centros comerciales, rascacielos y zonas urbanas. Estas frecuencias pueden proporcionar baja latencia y una velocidad de conexión a Internet ultra alta que permite usos inalámbricos como vehículos autónomos, informática periférica, realidad aumentada y virtual, cirugías a distancia, y mucho más.
Debido a sus frecuencias, las señales de banda alta son altamente susceptibles a ser bloqueadas por árboles, automóviles, personas y edificios, y tienen un rango corto (miles de metros). Sin embargo, la industria de las telecomunicaciones ha luchado para enfrentar los desafíos de la transmisión de mmWave por medio de la implementación de nuevas tecnologías, como la formación de haces 5G y tecnologías de celdas pequeñas que permiten la conectividad de banda alta a varios cientos de metros de una estación base 5G.
Las tecnologías 5G permiten nueva conectividad y frecuencias
La tecnología 5G funciona en tres bandas de frecuencia: banda baja, banda media y banda alta (sinónimo de mmWave). Cada frecuencia permite que la tecnología 5G se utilice en varios entornos y lugares, lo que permite una nueva era de conectividad inalámbrica. El 5G combina las bandas de radiofrecuencia tradicionales (FR1) con nuevas bandas de radio (FR2) para proporcionar usos con diferentes equilibrios entre alta velocidad de transferencia de datos, baja latencia, confiabilidad de señal y conexión a más dispositivos que las tecnologías de telecomunicaciones heredadas.
Explore una gran selección de productos de radiofrecuencia y microondas de fabricantes líderes en la industria en Arrow.com. Encuentre los productos de transceptores de radiofrecuencia populares y más vendidos y mucho más a continuación.