I limiti nella distanza di trasmissione rappresentano un problema diffuso per le reti wireless esistenti; se è necessario trasmettere le informazioni su una distanza maggiore, è necessaria una potenza superiore, vale a dire che sarà consumata più potenza. Si tratta di un collo di bottiglia tecnico per l'IoT che richiede di ridurre al minimo il consumo di energia. Una nuova tecnologia di rete mesh Bluetooth risolve i problemi di rapporto tra distanza di trasmissione e consumo energetico per portare nuove opportunità per lo sviluppo IoT.
La rete mesh Bluetooth consente l'interconnessione di ogni cosa
Invece di essere caratterizzata da ridotti consumi energetici, la tradizionale tecnologia Bluetooth utilizza un metodo di trasmissione punto-a-punto (P2P); vale a dire che ogni dispositivo è un nodo e che due nodi sono collegati in serie in una singola rete di comunicazione punto-a-punto. Comunque, la modalità di connessione punto-a-punto sarà limitata dalla distanza di trasmissione.
La tecnologia di rete mesh Bluetooth, promossa dal Bluetooth Special Interest Group (Bluetooth SIG), consente a ogni dispositivo Bluetooth di diventare un singolo nodo in una rete di grandi dimensioni e consente a tutti i nodi di essere connessi a tutti i nodi nella topologia e a ogni nodo di essere incluso o escluso dalla rete in ogni momento, il che significa che le dimensioni della rete possono essere allargate in modo flessibile. Quindi, la rete mesh può essere utilizzata per espandere indirettamente l'intervallo e le dimensioni della trasmissione Bluetooth, in modo tale che non sia limitata dalla distanza di trasmissione P2P, sono consentiti scenari applicativi più vari e un sistema di comunicazione IoT più compatto può essere creato in modo indiretto.
Con una topologia mesh, diversa dalla rete tradizionale che richiede di raccogliere tutti i dati per lo scambio delle informazioni e la trasmissione delle apparecchiature di rete attraverso un hub o un router, la tecnologia di rete mesh Bluetooth può trasmettere direttamente o indirettamente le informazioni all'apparecchiatura richiesta per ricevere le informazioni mediante un dispositivoBluetooth. Questa architettura di rete è relativamente stabile, quindi l'intero sistema non smette mai di funzionare in modo regolare a causa di un guasto di una singola apparecchiatura. Poiché la rete mesh Bluetooth trasmette le informazioni da una a tutte quante le apparecchiature nella rete con il metodo dell'inondazione, richiede meno memoria e minor potenza di elaborazione rispetto al metodo di trasmissione con routing, il che significa che questo metodo risparmia maggiore energia.
Sebbene si stia ancora formulando lo standard per questa nuova tecnologia di rete mesh Bluetooth, sono stati immessi sul mercato prodotti dotati di tecnologie proprietarie simili. Le lampadine LED intelligenti ilumi, che sono appena state premiate come Prodotto di eccellenza dal Bluetooth SIG, rappresentano un sistema di illuminazione avanzato creato con semplici connessioni Bluetooth. Ilumi sfrutta l'interoperabilità delle luci di controllo ilumi MeshTek™ con la tecnologia di rete mesh Bluetooth e illumina l'intero soggiorno e una spazio commerciale collegando molte luci.
Le lampadine LED ilumi dotate di tecnologia di rete mesh Bluetooth ilumi MeshTek ™ possono essere collegate l'una all'altra in serie. Quindi, finché sono configurate e raggruppate, è possibile accendere le luci in tutti i locali semplicemente premendo un interruttore (che può essere un vero e proprio interruttore o un interruttore virtuale in un'applicazione mobile) quando si sta tornando a casa, spegnere le luci in tutti i locali semplicemente premendo un interruttore quando si esce di casa, o spegnere le luci in soggiorno quando ci si trova in camera da letto, prima di andare a dormire. Via Internet, è inoltre possibile controllare le luci di casa, creando l'impressione che qualcuno sia a casa per evitare l'intrusione di rapinatori; oppure dopo essere usciti di casa, se si ricorda di aver dimenticato di spegnere le luci in casa, con questa lampadina intelligente è possibile risolvere la cosa anche trovandosi all'estero. Per questo sistema di lampadine intelligenti, è inoltre possibile configurare ogni luce o gruppo di luci con una App, configurare il colore e la brillantezza della lampadina ove persino la luminosità della lampadina può essere modificata con la musica e le luci possono essere accese automaticamente per creare un soggiorno comodo e romantico mediante il rilevamento della vostra presenza a casa.
Oltre alle applicazioni inerenti le lampadine, numerose applicazioni IoT possono riguardare la tecnologia di rete mesh Bluetooth, come sicurezza e prevenzione, apparecchiature intelligenti, dispositivi indossabili, domotica, ecc. Inoltre, se la rete mesh Bluetooth viene utilizzata negli edifici di hotel e aziende, ne saranno mostrati più vantaggi. Provate a immaginare, quando tutte le luci in un edificio sono controllate attraverso una rete mesh Bluetooth o quando i dati sulla temperatura di tutte le stanze o le aree sono trasmessi e raccolti con un metodo wireless, quale comodità sarà evitare un inutile spreco di energia!
L'attuale dispositivo IoT è limitato dalla distanza di trasmissione e dal consumo energetico e quindi vi sono alcuni ostacoli nella sua promozione. Comunque, se viene utilizzata la tecnologia di rete mesh Bluetooth, la distanza di trasmissione di una rete può essere estesa all'infinito mentre il ridotto consumo energetico può essere mantenuto per risolvere completamente il problema che il dispositivo Bluetooth esistente offre una distanza di trasmissione insufficiente. Questa tecnologia offre infinite possibilità alle applicazioni IoT.