Bluetooth Mesh Network à l'appui du développement de l'Internet des objets (IoD)

La limitation de la distance de transmission est un problème que partagent les réseaux sans fils actuels : transférer des informations sur des distance plus longues exige plus de puissance, ce qui augmente la consommation d'énergie. Il s'agit d'une goulot d'étranglement technique pour l'IdO qui impose de minimiser l'énergie consommée. La nouvelle technologie Bluetooth Mesh Network résout les problèmes liés au rapport entre distance de transmission et consommation d'énergie pour offrir de nouvelles opportunités au développements de l'IdO.

Bluetooth Mesh Network permet l'interconnexion de tous les objets qui nous entourent

 

 Bien qu'elle présente une faible consommation d'énergie, la technologie Bluetooth conventionnelle continue d'employer une méthode de transmission point à point (P2P) ; c'est-à-dire que chaque appareil représente un nœud et que deux nœuds sont reliés en série dans un réseau de communication point à point unique. Néanmoins, le mode de connexion point à point est limité par la distance de transmission.

La technologie Bluetooth Mesh Network, promue par le Bluetooth SIG (Bluetooth Special Interest Group), permet à chaque appareil Bluetooth de devenir un nœud unique d'un grand réseau et permet à tous les nœuds d'être connectés àceux de la topologie (chaque nœud pouvant être inclus dans le réseau ou en être exclu à tout moment, autrement dit la taille du réseau peut être étendue de manière flexible. Le réseau maillé peut donc servir à accroitre de manière indirecte la portée et la taille de la transmission Bluetooth, pour éliminer la restriction liée à la distance de transmission P2P, diversifier les scénarios d'application et construire, de manière indirecte, un système de communication IdO plus compact.

Grâce à une topologie maillée, distincte des réseaux classiques qui doivent collecter toutes les données relatives à l'échange et la transmission des informations de l'équipement réseau via un hub ou un routeur, la technologie Bluetooth Mesh Network peut directement ou indirectement transmettre les informations à l'équipement auquel elles sont destinées via un appareil Bluetooth. Cette architecture réseau est relativement stable, de sorte que le système dans son ensemble continue de fonctionner correctement même si un élément d'équipement tombe en panne. Étant donné que Bluetooth Mesh Network transmetles informations d'un équipement vers tous les autres composants du réseau au moyen de la méthode par inondation (Flooding), cette technologie nécessite moins de mémoire et une puissance de traitement plus faible par rapport à la méthode de transmission par routage. Il s'agit donc d'une méthode avantageuse en termes d'économie d'énergie.

Bien que la norme de cette nouvelle technologie Bluetooth Mesh Network soit encore en cours de mise au point, des produits utilisant des technologies de même type ont été commercialisés. Les ampoules DEL intelligentes ilumi, qui viennent de recevoir le prix du Produit exceptionnel par Bluetooth SIG, est un système de pointe pour l'éclairage sans fil basé sur des simples connexions Bluetooth. ilumi utilise l'interopérabilité entre les commandes d'éclairage ilumi MeshTek™ et la technologie Bluetooth Mesh Network pour éclairer l'intégralité d'un séjour ou d'un espace commercial en connectant plusieurs lumières.

Les ampoules DEL intelligentes ilumi associées à la technologie ilumi MeshTek ™ Bluetooth Mesh Network peuvent se connecter les unes aux autres en série. Ainsi, lorsqu'elles sont configurées et regroupées, vous pouvez allumer ou éteindre les lumières de toutes les pièces à partir d'un seul interrupteur (réel ou virtuel dans une application mobile) lorsque vous arrivez chez vousou en partez, ou vous pouvez éteindre les lumières du séjour depuis la chambre avant de vous endormir. Vous pouvez également vous servir d'Internet pour commander l'éclairage de votre domicile à distance et donner l'illusion que votre habitation est occupée afin de prévenir les cambriolages.De plus, après avoir quitté la maison, si vous pensez avoir oublié d'éteindre les lumières de votre domicile, vous pouvez remédier au problème sans rentrer chez vous grâce à cette ampoule intelligente. Ce système d'ampoules intelligentes permet aussi un réglage individuel et collectif des lumières au moyen d'une application et peut définir la couleur et la luminosité souhaitée pour une ampoule. Il est même possible de synchroniser les ambiances musicale et lumineuse et les lumières peuvent s'allumer automatiquement pour créer un espace de vie confortable et romantique grâce à des détecteurs de présence.

En plus des applications utilisant des ampoules, un grand nombre de solutions IdO exploitent la technologie Bluetooth Mesh Network, notamment pour la sécurité et la prévention, les appareils intelligents, les appareil portatifs, la domotique, etc. Par ailleurs, l'utilisation de Bluetooth Mesh Network dans des établissements hôteliers ou commerciaux ne manque pas de souligner tous les atouts d'une telle technologie. Imaginez le temps et les efforts économisés lorsque toutes les lumières d'un bâtiments sont contrôlées via Bluetooth Mesh Network ou lorsque les données de température des chambres ou des locaux sont transmises et recueillies à l'aide d'un dispositif sans fil !

Les appareils IdO actuels sont soumis à des limitations en termes de distance de transmission et de consommation d'énergie qui entravent leur promotion. Néanmoins, si la technologie Bluetooth Mesh Network est utilisée, la distance de transmission peut être étendue à l'infini tout en conservant l'avantage de la faible consommation d'énergie pour régler définitivement le problème lié à la distance de transmission insuffisante des appareils Bluetooth actuels. Cette technologie ouvre des débouchés infinis pour les applications IdO.

Articles de presse apparentés

Actualité

Sorry, your filter selection returned no results.

Nous avons mis à jour notre politique de confidentialité. Prenez un moment pour lire les changements. En cliquant sur "J'accepte", vous acceptez la clause de confidentialité d'Arrow Electronics ainsi que les conditions d'utilisation.

Notre site Internet place des cookies sur votre appareil pour améliorer votre expérience et pour améliorer notre site. Pour en savoir plus sur les cookies que nous utilisons et la façon de les désactiver, cliquez ici. Des cookies et des technologies de suivi peuvent être utilisés à des fins de marketing. En cliquant sur « Accepter », vous consentez au placement de cookies sur votre appareil et à notre utilisation de technologies de suivi. Cliquez sur « En savoir plus » pour de plus amples informations et instructions sur la façon de désactiver les cookies et les technologies de suivi. Même si l'acceptation des cookies et technologies de suivi est volontaire, leur désactivation peut entraîner un mauvais fonctionnement du site Internet et certaines publicités peuvent être moins pertinentes pour vous. Nous respectons votre confidentialité. Lisez notre politique de confidentialité ici.