La limitación de la distancia de transmisión es un problema común para las redes inalámbricas existentes: si se requiere transmitir la información a través de una distancia más larga, debe haber una mayor potencia, es decir, mayor será la potencia consumida. Este es un cuello de botella técnico para el IoT que requiere minimizar el consumo de energía. Una nueva tecnología de red de malla Bluetooth resolverá los problemas de la distancia de transmisión con respecto al consumo de energía para ofrecer nuevas oportunidades para el desarrollo del IoT.
La red de malla Bluetooth permite interconectar todas las cosas
A pesar de pertenecer a la categoría de bajo consumo de energía, la tecnología Bluetooth convencional todavía utiliza un método de transmisión de punto a punto (P2P), es decir, cada dispositivo es un nodo y dos nodos están conectados en serie a una sola red de comunicación de punto a punto. Sin embargo, el modo de conexión de punto a punto estará limitada por la distancia de transmisión.
La tecnología de red de malla Bluetooth, promovida por el Grupo de Interés Especial de Bluetooth (Bluetooth SIG)>, permite que cada dispositivo Bluetooth se convierta en un nodo único en una gran red y que todos los nodos puedan conectarse con todos los nodos de la topología y cada nodo puede incluirse o excluirse de la red en cualquier momento, lo que significa que el tamaño de la red puede ampliarse de forma flexible. Por lo tanto, la red de malla puede usarse para ampliar indirectamente el alcance y tamaño de transmisión Bluetooth, por lo que no estará limitada por la distancia de transmisión de P2P, se habilitan más escenarios de aplicación y se puede crear indirectamente un sistema de comunicación de IoT más compacto.
Con una topología de malla, diferente de la red tradicional que requiere recolectar todos los datos para el intercambio de información y transmisión del equipo de red a través de un concentrador o router, la tecnología de red de malla Bluetooth puede transmitir directa o indirectamente la información al equipo requerido para recibir la información a través de un dispositivo Bluetooth. Esta arquitectura de red es relativamente estable, de modo que todo el sistema nunca dejará de funcionar correctamente debido a la falla de un solo equipo. Dado que la red de malla Bluetooth transmitela información de uno a todos los equipos de la red con el método de inundación, esto requiere menos memoria y potencia de procesamiento en comparación conel método de transmisión de enrutamiento, lo que significa que este método tiene un mayor ahorro de energía.
Aunque el estándar para esta nueva tecnología de red de malla Bluetooth sigue en desarrollo, se han lanzado al mercado productos con tecnologías patentadas similares. Las ampolletas LED inteligentes ilumi, que fueron premiadas como Producto destacado por Bluetooth SIG, es un sistema de iluminación inalámbrica avanzada construido con simples conexiones Bluetooth. El ilumi utiliza la interoperabilidad de las luces con controles ilumi MeshTek™ con la tecnología de red de malla Bluetooth e ilumina todo el salón y el espacio comercial conectando una serie de luces.
Las ampolletas LED inteligentes ilumi con la tecnología de red de malla Bluetooth ilumi MeshTek ™ pueden conectarse entre sí en serie. Por lo tanto, siempre y cuando se configuren y agrupen, puede encender las luces de todas las habitaciones con solo pulsar un interruptor (que puede ser un interruptor real o virtual de una aplicación móvil) cuando llega a casa o apagar las luces en todas las habitaciones con solo pulsar un interruptor al salir de casa, o apagar las luces en la sala o en el dormitorio antes de dormir. A través de la Internet, también puede controlar de forma remota las luces de su hogar, creando la impresión de que alguien está en casa para evitar la intrusión de ladrones; odespués de salir de casa, si recuerda que olvidó de apagar las luces de su hogar; con esta elegante lámpara puede solucionar este problema incluso si está en el extranjero. Para este elegante sistema de ampolleta inteligente, también puede configurar cada luz o grupo de luces con una aplicación, definir el color deseado y el brillo de la luz de la ampolleta, donde incluso la luminosidad de la lámpara puede cambiarse con la música y las luces pueden encenderse automáticamente para crear un espacio romántico y cómodo al detectar en qué lugar de la casa se encuentra.
Además de las aplicaciones de las ampolletas, varias de las aplicaciones del IoT pueden aplicar la tecnología de red de malla Bluetooth, como seguridad y prevención, electrodomésticos inteligentes, dispositivos portátiles, domótica, etc. Además, si la red de malla Bluetooth se utiliza en hoteles y edificios corporativos, se mostrarán más sus beneficios. Intente imaginar la conveniencia de que todas las luces de un edificio se controlen a través de una red de malla Bluetooth o que los datos de temperatura de las habitaciones o áreas se transmitany recopilencon un método inalámbrico, y, cómo a la vez, se evitaría un derroche innecesario de energía.
El dispositivode IoT actual está limitado por la distancia de transmisión y el consumo de energía, y, por lo tanto, existen algunos obstáculos en su promoción. Sin embargo, si la tecnología de red de malla Bluetooth se utiliza, la distancia de transmisión de una red puede extenderse infinitamente, mientras que es posible mantener un bajo consumo de energía para solucionar por completo el problema de que los dispositivos Bluetooth existentes noproporcionan la distancia de transmisión suficiente. Esta tecnología permitirá que un número infinito de posibilidades para las aplicaciones del IoT.