传输距离限制是现有无线网络的普遍问题;如果需要更长距离间的信息传输,则需要更大的功率,也就是将消耗更多的能源。对于要求最小化功率消耗的物联网来说,这是一个技术瓶颈。一个全新的蓝牙网状网络技术将解决传输距离与功率消耗的问题,从而给物联网的发展带来新的机遇。
蓝牙网状网络使万物相互连接
尽管以低功耗著称,传统的蓝牙技术仍然使用点对点(P2P)传输方式;即每个设备是一个节点,两个节点串联连接形成一个单一的点对点通信网络。然而,点对点连接模式将受限于传输距离。
由蓝牙技术联盟(Bluetooth Special Interest Group, 简称Bluetooth SIG)推广的蓝牙网状网络技术允许每个蓝牙设备成为一个大型网络里面的一个单一节点,让所有节点能够与拓朴结构中的所有节点相连接,并且每个节点可随时进入或退出这个网络,这意味着这个网络的规模可以灵活地进行扩展。因此,网状网络可以 用于间接扩展蓝牙传输的范围和规模,以致于它将不再受限于P2P传输距离,更加多样化的应用场景得以实现, 以及更加紧凑的物联网通信系统得以间接构建。
不同于需要通过集线器或路由器收集网络设备的信息交换和传输所需的所有数据的传统网络,应用网状拓扑的蓝牙网状网络技术可以通过蓝牙设备直接或间接传输信息到接受信息所需的设备。这种网络架构相对稳定,因此整个系统不会由于单个设备的失效而无法顺利运行。由于蓝牙网状网络采用泛洪法从网络中的一个设备传输信息到所有的各个设备,与路由传输方法相比,这种方法需要较少的存储和较低的处理能耗,因此,这种方法更节能。
尽管这种新的蓝牙网状网络技术的标准仍在制定当中,拥有类似专利技术的产品已经投放市场。刚被蓝牙技术聪明授予优秀产品称号的ilumi LED Smartbulbs智能灯泡是一款使用简单蓝牙连接构建的先进无线照明系统。ilumi利用了ilumi MeshTek™的互通性,通过 蓝牙网状网络技术控制灯泡,并通过连接许多灯泡来照亮整个起居室和商业空间。
配有ilumi MeshTek ™蓝牙网状网络技术的ilumi LED Smartbulbs智能灯光可以以串联方式相互连接。因此,只要对它们进行设置和分组,您在回家时只需按下一个开关(可以是实物开关或手机应用里的虚拟开关)就可打开所有房间的电灯 o,或者在离家时只需按下一个开关就可关闭所有房间的电灯,或是睡觉前关闭起居室和卧室的电灯。通过因特网,您也可以远程控制您家的电灯,创造一种有人在家的假象以避免窃贼的闯入;或者在离家后,如果您想起您没有关闭您家的电灯,您也可以解决这个问题,即使您身处异国他乡。对于这种智能灯泡系统,您也可以通过一个应用程序来设置每盏灯或一组灯,设置想要的灯光颜色和亮度,甚至灯光的亮度可以根据音乐来变化,并且这种电灯可以通过感应您是否在家而自动打开,创造一个舒适、浪漫的生活空间。
除了电灯泡的应用之外,相当多的物联网应用也可以应用蓝牙网状网络技术,例如安全与防范、智能家电、穿戴式设备、家庭自动化等等。另外,如果应用于酒店和商业大厦,蓝牙网状网络技术将会展示其更多的好处。试想一下,当一幢大楼里的所有电灯通过蓝牙网状网络来控制时,或者所有房间或区域的温度数据通过无线方法传输和收集时,那是多么大的便利,并且可以避免不必要的能源浪费。
当前的物联网设备受限于传输距离和the 功率消耗,因此它的推广遇到了一些障碍。然而,如果采用蓝牙网状网络技术,网络的传输距离可以得到无限地延伸,同时可以获得低功耗,从而完全解决现有蓝牙设备传输距离不够的问题。这种技术将为物联网 应用带来无限的可能性。