Le cœur des diagnostics modernes : analyser la technologie des diagnostics in vitro et ses avantages
Les dispositifs de diagnostic in vitro (IVD) exécutent des analyses précises d'échantillons biologiques - tels que le sang, l'urine et les tissus - pour fournir aux professionnels de la santé (HCPs) des informations essentielles sur la détection, le suivi et le traitement des maladies.
Ces dispositifs fonctionnent à l'extérieur du corps humain, intégrant des biosenseurs sophistiqués qui détectent les interactions moléculaires avec une grande spécificité, aidant ainsi les HCP dans l'analyse des échantillons. De plus, des unités de traitement du signal avancées convertissent les signaux biochimiques en données quantifiables, en exploitant la réduction de bruit et les convertisseurs analogiques-numériques (ADCs) pour une précision accrue. Les analyses pilotées par l'intelligence artificielle (AI) traitent de vastes ensembles de données pour identifier des biomarqueurs, détecter des anomalies et fournir des informations prédictives, soutenant ainsi les HCP dans leurs décisions cliniques. Des systèmes microfluidiques modulaires automatisent la préparation des échantillons et la livraison des réactifs, garantissant une précision et une reproductibilité pour réduire les erreurs humaines. Une gestion énergétique robuste et une connectivité de qualité médicale permettent un fonctionnement ininterrompu et une transmission sécurisée des dossiers de santé électroniques pour satisfaire aux réglementations de cybersécurité en constante évolution dans le domaine de la santé. Ces systèmes compacts réduisent les délais de diagnostic, améliorent l'efficacité des flux de travail et facilitent l'accès mondial à la médecine personnalisée. Ces caractéristiques en font des outils indispensables dans les environnements de soins de santé cliniques et décentralisés.
Caractéristiques principales
Diagnostics rapides et précis
Tests multiplex à haute sensibilité
Analytique pilotée par IA
Conception centrée sur l'utilisateur
Connectivité intégrée
Exemples de divers dispositifs IVD
Figure 1
Diagramme de bloc du système
L'architecture système d'un dispositif IVD se compose de plusieurs modules intégrés qui travaillent ensemble de manière transparente pour fournir des résultats diagnostiques fiables et précis. Chaque module joue un rôle essentiel pour garantir la fonctionnalité globale, les performances et la précision du système. Ci-dessous se trouve une explication détaillée des principaux composants du diagramme de bloc du système pour un dispositif IVD généralisé, ainsi qu'un exemple de diagramme de bloc pour un dispositif de traitement d'image.
Unité de préparation des échantillons
Array de biocapteurs
Module de traitement du signal
Moteur d'analyse de données (Algorithmes d'IA/apprentissage automatique (ML))
Interface utilisateur (Écran/Affichage tactile)
Système de gestion de l'énergie
Interface de communication (Wi-Fi/ Bluetooth)
Module de stockage de données
Module de Contrôle Qualité et de Calibration
Diagramme fonctionnel d'un analyseur IVD basé sur l'image
Figure 2
Unité de préparation d'échantillons
L'utilisateur prépare l'échantillon biologique ou chimique, souvent en utilisant des techniques telles que la coloration, l'ajout de réactifs ou le lavage. L'échantillon est ensuite chargé dans la cartouche de l'analyseur. L'unité de préparation d'échantillons basée sur la microfluidique est conçue pour automatiser des tâches essentielles telles que le mélange des réactifs, la séparation des composants et la préparation des échantillons. Grâce à des actionneurs précis — incluant des moteurs, des pompes et des chauffages —, cette unité manipule les liquides avec une grande précision dans des conditions contrôlées. Pour gérer efficacement de petits volumes d'échantillons, l'unité intègre des canaux et des chambres microfluidiques, assurant une préparation optimale pour l'analyse subséquente.
Array de biosenseurs
L'ensemble de biosenseurs est une caractéristique centrale du système de diagnostic, intégrant plusieurs technologies de capteurs pour détecter et mesurer les interactions biochimiques. Un capteur d'image doté d'une caméra de traitement d'images capture des images haute résolution d'échantillons biologiques, essentielles aux diagnostics basés sur l'analyse morphologique. Ces images sont traitées en temps réel par le GPU. Des capteurs électrochimiques sont employés pour surveiller les interactions ioniques ou moléculaires, tandis que les capteurs optiques capables de détection par fluorescence, absorbance ou chimiluminescence offrent des moyens polyvalents d'analyser les échantillons. De plus, des capteurs basés sur des immunoessais sont utilisés pour identifier des antigènes ou anticorps spécifiques. Les capteurs fonctionnent en harmonie pour convertir les réactions biochimiques en signaux électriques, optiques ou mécaniques mesurables, constituant la base d'une interprétation diagnostique précise.
Module de traitement du signal
Après que les capteurs détectent des signaux, le module de traitement de signal amplifie, filtre et numérise ces données d'entrée afin de garantir qu'elles soient quantifiées avec précision. Grâce aux ADC, ce module assure la précision des lectures de signal. De plus, des circuits spécialisés de réduction du bruit sont mis en œuvre pour améliorer la clarté et la fidélité des données, réduisant les distorsions pouvant compromettre la précision des résultats diagnostiques. Dans le cas des IVD basés sur le traitement d'images, la source lumineuse (LED, laser ou lampe halogène) éclaire l'échantillon et le détecteur. Les détecteurs peuvent inclure des dispositifs à transfert de charge (CCDs) ou des capteurs CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) qui capturent l'image sur une surface. Ces données capturées subissent un prétraitement pour améliorer la qualité, éliminant bruit ou artefacts. Les images sont ensuite segmentées pour identifier des régions d'intérêt.
Moteur d'analyse de données (Algorithmes IA/ML)
Le moteur d'analyse de données est équipé d'algorithmes avancés d'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage automatique (ML) qui traitent et interprètent les données des capteurs. Ces algorithmes peuvent reconnaître des motifs complexes, diagnostiquer des conditions et identifier toute anomalie pouvant nécessiter une enquête approfondie. Le système affine continuellement ses modèles de diagnostic grâce à des systèmes d'apprentissage basés sur le cloud, ce qui contribue à améliorer l'exactitude des prédictions et la prise de décision au fil du temps. Ce processus en temps réel et évolutif améliore le soutien aux professionnels de santé (HCP).
Interface utilisateur (Écran tactile/affichage)
L'interface utilisateur sert de point d'interaction entre le dispositif de diagnostic et son opérateur. Dotée d'un écran tactile, elle offre une interface graphique utilisateur (GUI) permettant aux utilisateurs de sélectionner des tests, de surveiller les progrès et de visualiser les résultats dans un format convivial. L'interface prend en charge plusieurs langues et peut être personnalisée pour s'adapter à des flux de travail spécifiques, améliorant ainsi la commodité et l'accessibilité du dispositif pour répondre aux besoins divers des utilisateurs.
Système de gestion de l'énergie
Pour garantir un fonctionnement fluide et fiable, le système de gestion de l'alimentation régule l'alimentation électrique de l'appareil, qu'elle provienne d'une source CA ou d'une batterie. Il est équipé de transformateurs de qualité médicale, de régulateurs de tension et de systèmes de secours pour maintenir un fonctionnement continu. Ce système est optimisé pour une faible consommation d'énergie, en particulier lorsqu'il prend en charge des conceptions d'appareils portables. Il est également crucial que l'appareil reste opérationnel pendant de longues périodes sans interruption.
Interface de communication (Wi-Fi/Bluetooth)
L'interface de communication permet à l'appareil de se connecter avec des systèmes externes et des réseaux via des technologies sans fil telles que le Wi-Fi, le Bluetooth ou la communication en champ proche (NFC). Cette connectivité garantit une transmission sécurisée des données vers des systèmes de dossiers de santé électroniques (EHR) ou des dispositifs distants. De plus, l'intégration avec des plateformes cloud facilite les diagnostics à distance et les applications de télémédecine, permettant aux professionnels de santé de surveiller et de gérer les données des patients à distance.
Module de stockage de données
Le module de stockage de données est chargé de stocker de manière sécurisée les résultats des tests et les informations des patients. Ce module prend en charge à la fois des options de stockage local, telles que la mémoire flash, et la synchronisation avec le cloud pour une gestion efficace des données. Le respect des normes réglementaires pour le traitement des données médicales, telles que HIPAA et RGPD, garantit la confidentialité des patients et assure que le dispositif fonctionne conformément aux exigences de l'industrie.
Module de contrôle qualité et de calibration
Pour garantir la fiabilité et la précision de l’appareil au fil du temps, le module de contrôle qualité et de calibration surveille les performances du système grâce à des vérifications internes régulières. Il inclut des normes de référence et des échantillons de contrôle qui valident les capacités de test de l’appareil. Des routines de calibration automatisées sont intégrées pour maintenir l’exactitude et la cohérence des résultats, garantissant les performances à long terme de l’appareil dans divers scénarios diagnostiques. Chacun de ces composants joue un rôle essentiel dans le fonctionnement d’un appareil IVD, assurant que l’appareil fournit des résultats précis, fiables et en temps opportun tant pour les professionnels de santé (HCP) que pour les patients. Vous trouverez ci-dessous des recommandations de composants qui devraient vous être utiles. Vous pouvez entrer en contact avec notre équipe de support technique via la boîte de contact. Nous disposons également d’ingénieurs locaux en applications sur le terrain qui peuvent soutenir vos conceptions.
Téléchargez gratuitement une copie du descriptif de l'application des diagnostics in vitro en cliquant ci-dessous.
Support à la conception pour les diagnostics in vitro
Veuillez remplir le formulaire ci-dessous et un représentant de Arrow vous contactera pour vous aider avec votre conception dès que possible.
En soumettant ce formulaire, vous reconnaissez que l'utilisation de arrow.com est soumise aux Conditions d'utilisation d'Arrow et à la Politique de confidentialité.
Ressources
| Produits | Fiches techniques associées | |
| Module BLE | ||
|---|---|---|
| Microchip | ||
| STMicroelectronics | ||
| Silicon Labs | ||
| Fanstel | ||
| Module Wi-Fi | ||
| Silicon Labs | ||
| Qualcomm | ||
| Murata |
Pour plus d'informations, contactez : EngineeringSupport@arrow.com
Connectez-vous avec nous
eInfochips, une société d'Arrow Electronics, est un fournisseur de services d'ingénierie de premier plan pour le cycle de vie complet du développement de produits/logiciels médicaux (PDLC/SDLC) avec des systèmes de gestion de la qualité (QMS) certifiés ISO 13485 en interne et conformes à FDA 21 CFR 820. eInfochips possède une expertise technique approfondie en IoT/IoMT, AI/ML, sécurité, capteurs, silicium, sans fil, cloud et conception d'alimentation. Contactez-nous pour discuter de la façon dont nous pouvons accélérer le développement de vos produits et votre mise sur le marché.
Étiquettes d'article