Arrow Electronic Components Online

Innovations MedTech : connectivité intelligente pour les dispositifs de santé portables

Santé intelligente12 mars 2024
Un capteur médical portable est attaché au bras d'une personne, associé à un smartphone affichant des données de santé. Le logo Molex est clairement visible dans l'image. L'écran du téléphone montre un graphique et des données numériques, y compris '6.3'. Le contexte suggère une activité de surveillance de la santé.
Voir tous les articles

Dans cet article, découvrez comment les avancées en électroniques miniaturisées et en connectivité haut débit transforment l'industrie médicale, permettant aux patients de porter des dispositifs sophistiqués qui facilitent la surveillance et le traitement à distance tout en préservant leurs routines quotidiennes.

Les dernières avancées en électronique miniaturisée et en connectivité haute vitesse ont créé une multitude d'opportunités à travers les industries. Les progrès technologiques, autrefois développés pour résister aux exigences spécifiques d'une application, trouvent désormais des utilisations dans de nouveaux marchés. Dans cet article, découvrez comment l'industrie de la santé adopte plusieurs innovations issues de différents marchés et les utilise pour concevoir la prochaine génération d'équipements médicaux.

Innover dans le domaine des dispositifs portables pour le marché médical

Les innovations qui sont nées sur le marché des smartphones sont désormais utilisées pour créer la prochaine génération de matériel médical. Leur petite taille et leur portabilité signifient que ces dispositifs sophistiqués ne sont plus limités aux limites de l’hôpital. Au lieu de cela, ces derniers appareils médicaux peuvent être transportés ou portés par le patient.

Image

MedTech Innovations: Smart Connectivity for Healthcare Wearables

Ces dispositifs n'ont que peu en commun avec les grandes et encombrantes machines que l'on trouve dans les hôpitaux. Une conception électronique miniaturisée et des commandes simples sur écran tactile ont permis à la nouvelle génération de technologies portables d'offrir aux patients la liberté de poursuivre leur vie quotidienne, même tout en étant surveillés et même traités en fonction des données.

La montre connectée des dernières années est un parfait exemple de taille réduite et de haute fonctionnalité. Connectée via Bluetooth à un smartphone et équipée d'une interface tactile conviviale, la montre connectée peut recueillir des informations sur son porteur et les partager à distance avec son équipe de soins de santé. En effet, la combinaison de la montre connectée et du téléphone offre une connectivité et une puissance de calcul supérieures à celles de nombreux instruments hospitaliers.

Un autre exemple plus performant peut être trouvé dans les derniers moniteurs portables conçus pour les patients diabétiques. Ceux-ci offrent un mélange parfait entre taille réduite et haute fonctionnalité. Ils utilisent des capteurs pour mesurer les niveaux de sucre dans le sang en temps réel, créant d'immenses avantages pour la santé et le bien-être des patients et améliorant leur qualité de vie. Lorsque combinés aux systèmes d'administration d'insuline, la surveillance et le traitement peuvent être assurés tout en permettant au patient de poursuivre sa vie quotidienne. En même temps, les données collectées et partagées via le réseau 5G permettront aux médecins de surveiller la santé à long terme du patient.

Image

A woman leans on the edge of an indoor swimming pool while holding a smartphone. She is wearing a green swimsuit and has a small circular device attached to her upper arm. The setting features modern architecture with warm lighting and reflective water surfaces.

Cette augmentation de la demande pour la technologie portable et les communications de données signifie que des connecteurs fiables et sûrs fournis par des partenaires de confiance sont essentiels pour l'avenir de l'industrie médicale. Le développement des appareils sur le terrain et de l'auto-traitement verra les connecteurs placés entre les mains des patients d'une manière jamais vue auparavant.

Connecteurs pour dispositifs portables

Image

A woman wearing a peach-colored athletic shirt and a backpack is hiking in a mountainous outdoor setting. She has a wearable sensor attached to her arm and is holding a smartphone. The background features lush greenery and rugged terrain, suggesting an active and adventurous mood.

L'un des plus grands défis pour les concepteurs est d'intégrer la sophistication énorme requise dans de petits dispositifs faciles à porter. Ces dispositifs nécessiteront des batteries, des contrôles, des capteurs et des écrans, tous intégrés dans le format le plus compact possible. Les connecteurs pour ces dispositifs portables doivent être compacts et légers, offrant les meilleures performances possibles dans un format minimal.

Dans le passé, les câbles rubans étaient un choix populaire pour connecter des composants ensemble lorsque l'espace était limité. Cependant, les concepteurs modernes exigent des solutions plus compactes et offrant des performances supérieures. Les alternatives modernes aux câbles rubans traditionnels sont connues sous le nom de câbles plats flexibles (FFCs). Alors que les câbles rubans sont fabriqués avec plusieurs fils torsadés enfermés dans un isolant, les FFC utilisent des conducteurs plats fixés à un film plastique, créant ainsi un câble flexible beaucoup plus fin que les câbles rubans torsadés.

Pour cette raison, les FFC sont idéaux pour les dispositifs médicaux portables où la taille est importante. Par exemple, la famille de connecteurs Easy-On de Molex propose des solutions à pas fin et à profil bas qui permettent une connexion rapide et sécurisée des FFC à une gamme d'autres composants. L'intégration des derniers dispositifs médicaux dans le réseau 5G nécessite également des connecteurs RF haute performance et des câbles. Les connecteurs RF micro-coaxiaux de la gamme MCRF offrent des solutions carte-vers-fil haute fréquence permettant aux concepteurs de garantir une connectivité LAN sans fil, GPS et Bluetooth. La prise de montage PCB ultra-basse en profil s'accouple avec des câbles pré-assemblés.

Image

A collection of electronic connectors and cables displayed on a white background. The assortment includes gold-plated connectors, fiber optic cables, and pin headers. The image highlights various connector types used in electronic and communication devices.

Image

A collection of electronic connectors displayed against a white background. The connectors vary in size and design, featuring intricate pin arrangements and plastic housings. The image highlights the precision and diversity of connector types used in electronic devices.

Les soins de santé intelligents améliorent les vies

La dernière génération de technologie de santé à distance améliore la vie des patients dans le monde entier. Les dispositifs portables permettent aux patients de mener une vie plus épanouie loin des hôpitaux ou des centres de santé. Ils peuvent également être surveillés de manière bien plus efficace minute par minute, permettant un diagnostic plus rapide des conditions émergentes et offrant de meilleurs résultats.

Pour ces raisons et bien d'autres, la connectivité des appareils est essentielle. Les concepteurs ont besoin de partenaires capables de fournir des solutions haute performance dans des formats compacts. En partenariat avec Molex, Arrow s'engage à offrir des solutions innovantes et fiables à ses clients, tout en proposant choix et opportunités d'innovation pour le concepteur des technologies médicales de demain.

Image

Close-up of a wearable medical device attached to the upper arm of an adult. The patch is secured with adhesive and features a compact, white sensor. The individual is wearing a red sleeveless shirt, emphasizing the arm and device placement.

Étiquettes d'article

Mondial
Molex
Médical & Santé
Santé Intelligente
Article
IP&E

Contenu Connexe