Acheter un produit complet prêt à être utilisé peut être merveilleux mais certaines personnes aiment vraiment construire leurs produits eux-mêmes. Cette liste est précisément pour ces personnes qui adorent construire leur produit et aiment à montrer leur projet à monter soi-même. Je vais répertorier ce que je pense être les 10 meilleurs produits tech à monter soi-même que nous avons à offrir et mon préféré sera donc peut être différent du vôtre. Ceci dit, voici mes 10 meilleurs produits tech à monter soi-même.
10. Kit de châssis pour mini véhicule robot

Un véhicule motorisé pour votre RP3 et Arduino.
Commençons la liste avec le Kit de châssis pour mini véhicule robot simple, qui vous permet d'utiliser les cartes Raspberry Pi ou Arduino sur le véhicule. Vous devrez construire ce véhicule afin de pouvoir attacher votre carte dessus et le guider en un rien de temps. Certains composants proposés pour que les moteurs fonctionnent sont les cartes de dérivation TB6612, le Motor FeatherWing, le Motor Shield pour Arduino ou le Motor HAT pour Raspberry Pi.
Les microcontrôleurs et les microordinateurs peuvent être codés pour que votre véhicule puisse faire tout ce dont vous avez besoin qu'il fasse, que ce soit suivre un chemin ou que les capteurs déterminent le chemin à prendre. Notez que le kit ne contient que le véhicule en entier. Il n'inclut pas de microcontrôleur ni de microordinateur, d'alimentation électrique ou de contrôleur de moteur de pont en H.
Ce kit comprend :
- 2 roues
- 2 moteurs CC de forme MicroServo
- 1 roue de support
- 1 châssis métallique
- 1 plaque métallique supérieure avec matériel d'installation
9. Kit de chargeur à monter soi-même MintyBoost v3.0

Équipez-vous de vos outils de soudure pour construire le Kit MintyBoost v3.0, un chargeur matériel Open Source portable qui peut charger vos iPod, iPhone, GPS et bien plus encore ! Ce projet inclut toutes les pièces électroniques nécessaires pour construire votre propre petit chargeur USB, simple et puissant.
Le circuit du chargeur et les deux batteries AA s'adaptent dans de très petits espaces, tels qu'une petite boîte en fer comme celle des bonbons Altoids , pouvant faire fonctionner votre iPod pendant des heures. La construction peut facilement être réalisée par un débutant qui n'a jamais fait de soudure auparavant. Le MintyBoost est un très bon chargeur de sauvegarde pour tout ce qui nécessite une connexion USB. Les batteries, les câbles USB et les outils de soudure ne sont pas inclus.
Voir les produits connexes
MintyBoost Kit v3.0 | 14
Adafruit Industries Cartes et kits de développement de gestion de la puissance AfficherUn jeu portable basé sur Arduino.
Si vous êtes un joueur passionné, créer votre propre jeu électronique est l'une des expériences les plus excitantes. Avec le kit de jeu à monter soi-même d'Adafruit Industries, vous pouvez créer votre propre jeu portable basé sur Arduino. Vous devrez souder les pièces mais hormis cela, il est normalement facile à créer même si vous n'avez jamais soudé quoi que ce soit avant.
Une fois que tout le projet a été soudé ensemble, vous disposerez d'un affichage à matrice LED 8 x 8 pouvant servir d'écran à un appareil. Vous pouvez alors parcourir le Web et télécharger un code de jeu sur votre Arduino ou, si vous vous sentez plus ambitieux, vous pouvez créer votre propre jeu comme Snake, Tetris et même une version basse résolution de Flappy Bird (ça vous rappelle de bons souvenirs, n'est-ce pas ?).
Pour réaliser le kit de jeu à monter soi-même, vous aurez besoin d'outils de soudure, d'un Arduino Uno R3 et d'une batterie 9 V, qui ne sont pas inclus.
Voir les produits connexes
7. Projet pour imprimante Adafruit IoT Pi v2

Créez votre propre imprimante IoT.
Avec le Projet pour imprimante IoT Pi v2 d'Adafruit, vous pouvez fabriquer une petite imprimante IoT et l'emmener partout avec vous. Cette petite imprimante se connecte sans fil à Internet pour obtenir des données à imprimer sur du papier reçu d'un format de 5,72 cm.
Vous pouvez trouver des exemples de code Python en ligne avec diverses impressions qui incluent des rapports quotidiens de prévision météorologique, des puzzles Sudoku et des images. Si vous êtes un utilisateur actif de Twitter, ce qui suit va vous enchanter. Vous pouvez avoir une « imprimante de tweet » qui se connecte à l'API de recherche de Twitter et qui peut récupérer et imprimer des tweets selon vos demandes. Vous pourrez ainsi imprimer des tweets d'une personne, un hashtag mentionnant un mot et bien plus encore !
Ce projet n'est pas très complexe mais il nécessite un peu de soudure et une compréhension de la configuration d'un ordinateur Raspberry Pi et des commandes d'exécution. L'ordinateur Raspberry Pi et les outils de soudure ne sont pas inclus. Un Raspberry Pi 3 ou un Raspberry Pi Zero W (requiert une embase 2x20) sont recommandés.
Ce kit comprend :
- Mini imprimante de reçu
- Papier reçu 50¢. Sans bisphénol
- Adaptateur de courant 5 V, 4 A
- Prise Jack 2,1 mm
- Bouton poussoir métallique robuste avec anneau LED blanc
- Carte SD 8 Go avec NOOBS (vous écrirez cette carte de nouveau pour exécuter Raspbian Lite)
- 20 câbles de connexion
- Condensateur électrolytique 4 700 uF
- Boîtier découpé au laser et matériel
Voir les produits connexes
6. Kit de caméra à faire soi-même Konstruktor

Prenez de belles photos avec le kit Konstruktor à monter soi-même.
Nous avons présenté des kits pour ceux qui aiment les jeux. Voyons à présent un produit pour ceux qui aiment la photographie : le kit d'appareil photo à monter soi-même Konstruktor d'Adafruit. Découvrez tout sur le mécanisme d'un appareil photo en quelques étapes en construisant votre propre appareil reflex à un seul objectif. Ce n'est pas juste un appareil photo car il est doté de caractéristiques qui incluent un viseur qui s'abaisse, plusieurs fonctions d'exposition, la pose B pour les expositions longues et un objectif amovible.

Sa construction est facile car tout est inclus dans le paquet et il n'est donc pas nécessaire de se procurer d'autres pièces.
Ce kit comprend :
- Pièces de l'appareil photo
- Autocollants pour décorer votre appareil à monter soi-même.
- Tournevis pour l'assemblage
Voir les produits connexes
5. TJ Bot

Dites bonjour à votre ami.
Si vous avez toujours voulu découvrir les robots d'IA, le TJ Bot (bientôt là !) est un robot d'IA à monter soi-même pour apprendre, expérimenter et explorer l'IA avec le programme Watson conçu par IBM. Le TJ Bot utilise un Raspberry Pi pour connecter les services Watson et pour contrôler le robot et lui faire faire certaines activités. Des instructions étape par étape sont incluses pour vous aider avec votre robot d'IA, et même des formules en ligne pour que votre robot fasse des actions surprenantes !
Le TJ Bot peut discuter avec vous, vous pouvez lui apprendre à danser et même à vous faire signe du bras. Tous les éléments sont inclus dans le kit pour que vous construisiez votre propre petit robot d'IA.
Ce kit comprend :
- Raspberry Pi 3, modèle B
- Carte de caméra Raspberry Pi v2
- Micro Servo
- Mini microphone USB
- Mini haut-parleur stéréo USB externe
- Câbles de connexion femelle/femelle – 20 x 7,62 cm
- Câbles de connexion d'extension femelle/mâle – 20 x 7,62 cm
- Alimentation à découpage 5 V 2,4 A
- DEL à insérer 8 mm diffusion à néopixel – Paquet de 5
- Carte 16 Go avec NOOBS 2.1
- Carte à puce et châssis TJ Bot
4. Kit d'ordinateur portable Pi-Top

Créez votre propre ordinateur portable avec le Pi-Top.
L'ordinateur portable simple à monter soi-même avec un cœur qui s'exécute à partir du Raspberry Pi. La mission du Pi-Top est de faire passer les utilisateurs d'un niveau de programmation débutant à un niveau avancé. Le boîtier de l'ordinateur portable est livré avec un écran, une partie supérieure, une partie inférieure et la carte circuit hub Pi-Top pour prendre en charge la gestion de la puissance, le pilote d'écran et bien plus encore !

Notez que le Raspberry Pi n'est pas inclus et je vous recommande d'utiliser le Raspberry Pi 3 car il est doté de capacités Wi-Fi et est le modèle le plus puissant des modèles Raspberry Pi.
Ce kit comprend :
- Écran :
- Écran LCD HD 13,3" avec interface eDP
- Résolution 1 366 x 768
- Écran DIM de contrôle PWM
- Fréquence d'actualisation 60 Hz
- Module LCD TFT à matrice active couleur avec finition anti-reflets
- Consommation d’énergie 3 W
- Couleurs 262K
- Interface 1.2 eDP
- Partie supérieure :
- Clavier, entièrement reprogrammable via USB
- N'importe quel caractère peut être saisi sur n'importe quel emplacement de touche, pour correspondre précisément aux préférences de l'utilisateur
- Distance de fonctionnement 2,2 mm
- Câble FPC 18 broches
- Pavé tactile
- La fonction PalmCheck permet d'empêcher les clics de souris involontaires
- Interface PS/2
- Force de fonctionnement de clic de souris 1 N
- Câble FPC 8 broches
- Partie inférieure :
- Pack de batteries intelligentes
- Interface v2.0 SMBus à deux câbles
- Profil de chargement recommandé par la JEITA
- Protection contre les courts-circuits, la surchauffe, les surintensités et les surtensions
- Équilibrage de charge pour une durée de vie étendue
- Capacité de 51,8 Watts-heure
- Durée de fonctionnement de 10 à 12 heures
- Hub :
- Gestion de la puissance
- Pilote écran (conversion HDMI à eDP)
- Voyants DEL de batterie
- Entrées 18 V, 3 A
- Sortie 5 V, 3,5 A
- Sortie 3,3 V, 500 mA
- Sortie 3,3 V persistante (disponible même en position éteinte)
- La broche de spécification sur rail PCB connecte UART, I2C et SPI au Raspberry Pi pour une utilisation avec des modules
- Carte SD 8 Go avec Pi-Top : SE pour le Pi
- Câbles connectant les pièces du Pi-Top
- Chargeur
- Livret d'instructions
3. Kit vocal à monter soi-même Google

La boîte d'IA à monter soi-même !
Les derniers projets excitants à monter soi-même sur le marché ; le kit vocal à monter soi-même Google. Avec ce boîtier vous pourrez obtenir les directions pour la pizzeria la plus proche, envoyer un e-mail sans devoir l'écrire, connaître la météo dans votre région ou même écrire des petits scripts pour certaines commandes vocales.
Avec le kit vocal à monter soi-même, vous pouvez construire un système de reconnaissance vocale autonome en utilisant l'assistant Google ou vous pouvez ajouter la reconnaissance vocale et un traitement de langage naturel à votre projet basé sur le Raspberry Pi. Il est recommandé de disposer aussi des éléments suivants car ils ne sont pas inclus dans le kit : Raspberry Pi 3, alimentation de 5 V, mémoire Flash micro SD, tournevis Phillips 00 et du ruban adhésif. Pour de conseils d'assemblage, regardez cette vidéo !

Ce kit comprend :
- Carte d’accessoire Voice HAT
- Carte de microphone Voice HAT
- Distances de sécurité en plastique
- Haut-parleur 7,62 cm (câbles attachés)
- Bouton poussoir de type Arcade
- Câble de bouton à 4 fils
- Câble de carte fille à 5 fils
- Boîtier en carton externe
- Structure en carton interne
- Lampe
- Micro-commutateur
- Support de lampe
2. PiGRRL de poche

Retour à l'époque de la Game Boy !
La Game Boy était un produit populaire dans les années 90 et de nos jours encore, les gens en ont gardé de bons souvenirs. Désormais, vous avez la possibilité de redonner vie à ces jeux et à ces souvenirs avec le PiGRRL de poche ! C'est un système de jeu à monter soi-même doté d'un Raspberry Pi portable exécutant les émulateurs MAME et NES.
Il est actualisé pour disposer cette fois de plus de boutons, bien que vous devrez faire toute l'impression 3D, l'assemblage et l'installation pour pouvoir jouer. Vous devrez souder les pièces et avoir d'autres petites pièces comme des câbles en silicone, des vis. Vous avez aussi besoin d'un Raspberry Pi 2 ou 3, alors n'oubliez pas d'en prendre un !

Ce kit comprend :
- PiTFT Plus assemblé 320 x 240 2,8” TFT + écran tactile résistif
- Carte de circuit imprimé PiGRRL 2
- Embase IDC BOX 2 x 20 broches
- Amplificateur audio classe D 2,5 W mono Adafruit – PAM8302
- Interrupteur à coulisse SPDT compatible Breadboard
- Câble ruban GPIO – 40 broches
- Mini haut-parleur métallique avec câbles – 8 ohm, 0,5 W
- Chargeur PowerBoost 1000 – Rechargeable 5 V Lipo USB Boost à 1 A – 1000 C
- 20 commutateurs de bouton tactile 6 mm
10 commutateurs de bouton tactile 12 mm
Voir les produits connexes
Pocket PiGRRL | 2510
Adafruit Industries Cartes et kits de développement de systèmes intégrés Afficher1. Kit coffret Pimoroni Picade

Le coffret Raspberry Pi Arcade – La nostalgie des jeux !
Le dernier produit présenté était aussi un petit jeu portable mais celui-là remporte la mise ! Ce coffret d'arcade inspiré par Pi est un coffre d'arcade rétro, élégant et amusant pour votre Raspberry Pi. Toutes les pièces, les panneaux et les composants sont inclus. Vous n'aurez besoin que du Raspberry Pi et d'un adaptateur d'alimentation.
Les panneaux inclus ont une belle finition, offrant à la console un aspect rétro de haute qualité. Les hauts-parleurs sont aussi de belle qualité, reproduisant tous les sons rétros. Le Raspberry Pi n'est pas inclus et vous devez donc vous assurer de disposer du plus récent incluant une bonne alimentation électrique de 2 A. La construction prend environ une à deux heures et les instructions pour le construire sont également disponibles en ligne.

Ce kit comprend :
- Panneaux du coffret laqués noirs
- Carte à circuit imprimé Picade (compatible Arduino avec amplificateur 2,8 W stéréo) préchargé avec le logiciel Picade.
- Montage de panneau LCD avec recouvrement de protection
- Panneau LCD 8" et carte pilote
- 2 câbles de haut-parleur pré-soudés
- Prise casque monté sur panneau stéréo 3,5 mm
- Décalcos de contrôle et de marque
- Câbles USB, HDMI et audio
- Manette de commande d'arcade
- 12 boutons d'arcade à micro-interrupteur
- Boucles de câblage à assemblage personnalisé
- Assortiments de supports, de fixations, d'écrous et de boulons
Ce dernier produit complète ma liste des 10 meilleurs projets à monter soi-même que nous proposons pour ces fêtes de fin d'année ! Avec autant de projets excitants, il n'était pas facile de faire un choix mais cela vous montre à quel point ces produits sont superbes ! Vous allez sans aucun doute vous divertir en en construisant un vous-même ou avec quelqu'un. N'oubliez pas de prendre un Raspberry Pi 3 car un grand nombre de ces produits en nécessitent un.
Pour consulter d'autres guides cadeaux qui comprennent des produits à monter soi-même, des jouets électroniques, des imprimantes 3D, reportez-vous aux ressources suivantes :