Guide d'achat de drones : DJI Phantom 4 Pro contre Mavic Pro Drones

Publié par

DJI figure régulièrement dans les classements des meilleurs drones du marché, qu'il s'agisse des séries Phantom, Inspire, Mavic Pro ou Spark (la plus récente). Outre une kyrielle d'autres produits, DJI couvre toute la gamme du secteur des drones de catégorie professionnelle ou grand public. Néanmoins, deux modèles DJI sont en concurrence pour le titre du meilleur drone de niveau intermédiaire : le Mavic Pro ou le Phantom 4 Pro.

Selon nous, les drones DJI se classent dans 4 différentes catégories : Débutant, Intermédiaire, Photographe et Industriel. Puisque le gagnant du meilleur drone DJI dans la catégorie Débutant est sans conteste le modèle Spark et comme les catégories Photographe et Industriel correspondent à des drones destinés à des pilotes professionnels (voir les modèles Inspire et Matrice), nous allons nous intéresser aux différences fondamentales qui distinguent les différents modèles de niveau intermédiaire. En effet, vous vous êtes sans doute déjà demandé : « Qu'est-ce qui différencie le Mavic Pro du Phantom Pro à part leur prix ? » ou « Lequel dois-je acheter ? » Voici les facteurs que nous vous recommandons de prendre en compte (ou d'ignorer) lorsque vous souhaitez identifier le modèle de drone convenant le mieux à vos besoins.

Coût

Au lieu de se focaliser sur le critère de prix, cette comparaison va uniquement examiner ce qui distingue les deux modèles du point de vue technique. En effet, ce sont les seuls éléments décisionnels qu'il convient de prendre en compte dans la mesure où ces deux drones ont des prix relativement similaires. Ignorer le prix permet de vous aider à faite un choix plus éclairé quant au drone le plus adapté à vos besoins, car croyez-le ou non, ce n'est pas anodin !

Temps de vol

Selon DJI, les modèles Mavic Pro et Phantom 4 Pro ont des temps de vol respectifs de 27 et 28 minutes. Toutefois, ayant toujours jugé ces estimations légèrement exagérées, j'ai constaté des temps de vol plus réalistes avec des valeurs situées entre 22 et 23 minutes pour le Mavic Pro et une durée légèrement supérieure entre 25 et 26 minutes pour le Phantom 4 Pro. Le temps de vol est un critère déterminant pour un drone. Néanmoins, il est possible qu'un pilote de niveau intermédiaire ne remarque pas la différence entre deux valeurs si voisines. Pour les besoins de notre analyse, je recommande donc d’ignorer ce facteur.

Facilité de transport

Mavic Pro DJI Drone

Dans ce domaine, c'est le Mavic Pro qui l'emporte. Que vous soyez aventurier, globe-trotter ou simplement amateur de petits sacs à dos, le Mavic Pro est bien plus facile à emballer à tout point de vue. Il n'est pas nécessaire de retirer ses rotors, ce qui fait 4 articles de moins à surveiller. Les bras du Mavic Pro se replie sur le corps lui-même. Il est donc inutile de réserver un espace supplémentaire pour les rotors et les bras de rotor. Dernier point, la manette du Mavic Pro est environ 3 fois plus petite que celle du Phantom 4 Pro.

Commandes de vol

1117 Controller DJI Phantom 4 Drone - 21117 Controller Mavic Pro Drone - 2

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comme vous pouvez le deviner, savoir piloter un drone est d'une importance cruciale. Le Phantom Pro (à gauche) et le Mavic Pro (à droite) étant basés sur le même système de commandes, tous deux présentent des caractéristiques de vol très similaires. On peut tout de même remarquer quelques différences notables. Le Mavic Pro et le Phantom 4 Pro ne sont pas équipés du même système de transmission vidéo et communiquent différemment avec votre écran de commande. Le Mavic Pro peut communiquer automatiquement avec les lunettes DJI Goggles, car il utilise la technologie de transmission OcuSync de DJI et assure une transmission vidéo avec une latence extrêmement faible entre les deux dispositifs. Le Phantom 4 Pro utilise, quant à lui, un système de transmission vidéo plus ancien appelé Lightbridge. Si cette distinction est notable entre les appareils, elle n'a pas une importance cruciale. Le Mavic Pro présente donc ici encore un avantage.

Évitement d'obstacles

Le Mavic Pro et le Phantom 4 Pro disposent d'une fonction d'évitement d'obstacles qui en font indiscutablement des drones d'excellente qualité. Cependant, le Phantom 4 Pro présente une autonomie de vol de 360 degrés. La détection des obstacles s'effectue dans 5 directions. Le Phantom 4 Pro utilise un système de navigation à 6 caméras, qui calcule la vitesse relative entre le drone et un objet. Il prend également en charge le vol de précision pour les utilisations à l'intérieur ou en milieu confiné. Il utilise également des capteurs infrarouge à droite et à gauche pour détecter la distance entre lui et un objet lorsque l'écart ne dépasse pas 7 mètres. Enfin, la partie inférieure du Phantom 4 Pro est équipée d'une capteur d’ultrasons pour calculer à tout moment la distance exacte qui le sépare du sol. Cette fonctionnalité permet d'effectuer des procédures d’atterrissage en douceur et de recueillir les données de vol portant sur l'altitude relative. Par ailleurs, elle fait en sorte que le vol se déroule dans les meilleures conditions de sécurité. Tous ces instruments fournissent au Phantom 4 Pro une protection à 360 degrés pour s'assurer que le drone ne heurte pas d'obstacles. Le Mavic Pro possède des fonctionnalités similaires, y compris 5 caméras et des capteurs ultrasoniques. Néanmoins, il ne peut pas se targuer d'assurer une détection d'obstacles à 360 degrés comme le Phantom.

Fonctionnalités de la caméra

DJI Phantom Drone

C'est ce facteur qui va compliquer un peu la décision d'achat, car jusqu'ici le Mavic Pro faisait la course en tête. Toutefois, en ce qui concerne les fonctionnalités de la caméra, le Phantom 4 Pro commence à briller par ses atouts. Au lieu de vous noyer sous les caractéristiques techniques de la caméra, il est préférable de souligner les différences qui font du Phantom 4 Pro le grand gagnant pour les caméras. D'abord, le Phantom 4 Pro qui possède un ensemble caméra de taille supérieure peut embarquer un plus grand capteur d'image. Ce dernier est en fait 2,3 x plus grand que le capteur Mavic Pro. Le système de caméra embarqué du Phantom 4 dispose également d'un processeur d'image plus rapide, d'un contrôle total de l'ouverture et d'un obturateur mécanique.

Ces fonctionnalités s’exécutent de concert pour faire de la caméra du Phantom 4 Pro une solution bien supérieure. Elles permettent d'utiliser une sensibilité ISO plus élevée et des images fixes. La caméra fonctionne donc mieux dans des conditions de très faible luminosité, par exemple pendant un vol au crépuscule ou à l'aube. Elles permettent d'utiliser un champ de vision plus large pour capturer des photos de paysage qui s'étendent à perte de vue comme au cinéma. Le Mavic Pro présente des fonctionnalités un peu inférieures dans ce domaine. Le Phantom 4 Pro possède une vitesse de trame vidéo supérieure ainsi qu'une taille d'image globale qui atteint 20 mégapixels, par rapport aux 12 mégapixels du Mavic. S'il est très amusant de piloter un drone, réaliser des films à partir de ses prises de vue constitue notre première motivation à tous. Aussi, tenez compte la caméra dans votre décision.

Réponse finale

Chacun ses préférences ! Si vous êtes passionné de photographie et que vous souhaitez embarquer la meilleure caméra possible sur votre drone DJI, alors vous connaissez la réponse. Toutefois, si vous êtes comme la plupart d'entre nous et que pour vous toutes les caméras 4k se ressemblent, la décision pencherait en faveur du Mavic Pro, simplement parce qu'il est plus facile à transporter. S'il y a évidemment un grand nombre de facteurs à prendre en considération, la décision repose entièrement sur une préférence personnelle. Les deux modèles sont des drones d'excellente qualité qui valent leur prix d'achat. Néanmoins, pour l'amateur de drones ordinaire, il est préférable d'acheter le Mavic Pro.

Articles de presse apparentés

Actualité

Sorry, your filter selection returned no results.

Nous avons mis à jour notre politique de confidentialité. Prenez un moment pour lire les changements. En cliquant sur "J'accepte", vous acceptez la clause de confidentialité d'Arrow Electronics ainsi que les conditions d'utilisation.

Notre site Internet place des cookies sur votre appareil pour améliorer votre expérience et pour améliorer notre site. Pour en savoir plus sur les cookies que nous utilisons et la façon de les désactiver, cliquez ici. Des cookies et des technologies de suivi peuvent être utilisés à des fins de marketing. En cliquant sur « Accepter », vous consentez au placement de cookies sur votre appareil et à notre utilisation de technologies de suivi. Cliquez sur « En savoir plus » pour de plus amples informations et instructions sur la façon de désactiver les cookies et les technologies de suivi. Même si l'acceptation des cookies et technologies de suivi est volontaire, leur désactivation peut entraîner un mauvais fonctionnement du site Internet et certaines publicités peuvent être moins pertinentes pour vous. Nous respectons votre confidentialité. Lisez notre politique de confidentialité ici.