Guía para comprar drones: Drones DJI Phantom 4 Pro y Mavic Pro

Publicado por

DJI entra siempre en las listas de los “Mejores drones del mercado”, ya sea con su serie Phantom, su serie Inspire, Mavic Pro o la más nueva, Spark. Entre sus muchos otros productos, DJI abarca todo el espectro de la industria de los drones, tanto de clase profesional como para consumidores. Sin embargo, DJI tiene dos drones que son los competidores principales para ser el mejor dron de "nivel intermedio" de DJI, el Mavic Pro o el Phantom 4 Pro.

En nuestra opinión, DJI ofrece 4 niveles diferentes niveles de drones: Principiante, Intermedio, Fotógrafo e Industrial. Ya que el ganador claro del mejor Dron para principiantes de DJI es su modelo Spark, y sus drones de nivel Fotógrafo e Industrial son para pilotos de drones profesionales (consulte los modelos Inspire y Matrice), queremos enfocarnos en las variadas diferencias entre los modelos de nivel intermedio. Quizás ya se preguntó: "¿Cuál es la diferencia entre el Mavic Pro y el Phantom Pro, aparte del precio?" o "¿Cuál debería comprar?". Estos son los factores que recomendamos considerar (o ignorar) al decidir cuál dron de DJI es el correcto para usted.

Costo

En lugar de enfocarnos en el costo como un factor, esta comparación solo observará las diferencias técnicas entre los dos; ese debería ser el factor decisivo, ya que su precio es relativamente el mismo. El objetivo de ignorar los costos es simplemente ayudarle a tomar una mejor decisión acerca de cuál es el dron correcto para usted, porque, aunque no lo crea, ¡eso importa!

Tiempo de vuelo

DJI indica que Mavic Pro y Phantom 4 Pro tienen tiempos de vuelo de 27 y 28 minutos, respectivamente. Sin embargo, siempre he encontrado que esos cálculos son algo exagerados y he visto tiempos de vuelo más realistas de alrededor de 22 a 23 minutos para el Mavic Pro y un tiempo un poco mayor de 25 a 26 minutos para el Phantom 4 Pro. El tiempo de vuelo es un gran factor para cualquier dron, pero esos tiempos son tan estrechos que es posible que el piloto de un dron de nivel intermedio no note la diferencia en este factor, así que recomendaría ignorarlo en este caso.

Transportabilidad

Mavic Pro DJI Drone

Para este factor, Mavic Pro simplemente es mejor. Si es un aventurero, viajero del mundo o simplemente le gustan las mochilas pequeñas, el Mavic Pro es mucho más portátil en todos los sentidos. No es necesario extraer los rotores del Mavic Pro, lo que significa que son 4 artículos menos a los que poner atención. Los brazos del Mavic Pro se doblan hacia el interior del cuerpo, así que no tiene que preocuparse de tener espacio adicional para los rotores y los brazos de los rotores. Y por último, el control del Mavic Pro es unas 3 veces más pequeño que el control del Phantom 4 Pro.

Controles en vuelo

1117 Controller DJI Phantom 4 Drone - 21117 Controller Mavic Pro Drone - 2

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hacer volar el dron es, como se imaginará, muy importante. Ya que el Phantom Pro (izquierda) y el Mavic Pro (derecha) se basan en el mismo sistema de controles, ofrecen una experiencia de vuelo muy similar. Sin embargo, hay algunas diferencias notables. Los sistemas de transmisión de video son distintos entre el Mavic Pro y el Phantom 4 Pro, lo que significa que la forma en la que el dron se comunica con su pantalla de control es diferente. Esto también significa que el Mavic Pro se puede comunicar automáticamente con las DJI Goggles, ya que usa la tecnología de transmisión OcuSync de DJI, y ofrece una latencia de video extremadamente baja entre los dos dispositivos. El Phantom 4 Pro, por otro lado, usa el sistema de transmisión más antiguo llamado Lightbridge. Al final, esto no hace una diferencia drástica, pero es notable entre los dos. Nuevamente, Mavic Pro tiene la ventaja.

Evasión de obstáculos

Tanto Mavic Pro como Phantom 4 Pro cuentan con evasión de obstáculos, lo que hace ambos sean drones geniales, no cabe duda de eso. Sin embargo, el Phantom 4 Pro tiene lo que DJI llama Autonomía de vuelo de 360 grados. Esto consiste en 5 direcciones de detección de obstáculos. El Phantom 4 Pro utiliza un sistema de navegación de 6 cámaras, que calcula la velocidad relativa del dron entre sí mismo y un objeto, además de proporcionar un vuelo refinado para aplicaciones en interiores o espacios confinados. También usa sensores infrarrojos a la izquierda y derecha del dron para detectar la distancia de objetos que están hasta 23 pies de distancia. Por último, el Phantom 4 Pro cuenta con sensores ultrasónicos en su parte inferior para calcular la distancia precisa del suelo en todo momento. Esto permite procedimientos de aterrizaje sin problemas y la recolección de datos de altitud relativa durante el vuelo, lo que proporciona la base para un vuelo seguro. Todos esto junto le da al Phantom 4 Pro 360 grados de seguridad de vuelo para protegerlo de los obstáculos. El Mavic Pro cuenta con características muy similares, incluidas 5 cámaras y los sensores ultrasónicos, pero no incluye los 360 grados de detección de obstáculos del Phantom.

Capacidades de cámara

DJI Phantom Drone

Este factor es lo que hace que la decisión de compra sea un poco más complicada, ya que hasta este punto, el Mavic Pro es el claro ganador. Sin embargo, cuando se trata de las capacidades de cámara, el Phantom 4 Pro comienza a brillar. En lugar de mostrar un montón de especificaciones de cámara, quiero destacar las diferencias que hacen que el Phantom 4 Pro sea el claro ganador cuando se trata de cámaras. Primero, el Phantom 4 Pro tiene un conjunto de cámara más grande, lo que significa que tiene un sensor de imágenes más grande incorporado. De hecho, es 2,3 veces más grande que el sensor del Mavic Pro. El sistema de cámara incorporado para el Phantom 4 también cuenta con un procesador de imágenes más rápido, control de apertura completo y un obturador mecánico.

Estas características de combinan y hacen que la cámara del Phantom 4 Pro sea mucho mejor. Permiten un rango ISO más alto para video e imágenes estáticas, lo que significa que la cámara funciona mejor en condiciones de luz baja, como al volar durante un atardecer o crepúsculo. Permiten un mayor campo de visión, lo que significa que puede capturar esas "tomas de grandes paisajes" que solo ve en las películas, incluso más de lo que es capaz el Mavic Pro. También obtiene velocidades de cuadros de video mayores con el Phantom 4 Pro y tamaños de imágenes más grandes en general de 20 MP, en lugar de los 12 MP del Mavic. Volar un dron es divertido, pero grabar imágenes con el dron es lo que queremos hacer, así que realmente debe tener en mente la cámara al decidir.

Respuesta final

¡Depende de la persona! Si le interesa mucho la fotografía y quiere tener la mejor cámara posible en su dron DJI, entonces ya conoce su respuesta. Sin embargo, si es como la mayoría de nosotros, una cámara 4K es una cámara 4K, y la decisión favorecería al Mavic Pro, simplemente porque es mucho más fácil de transportar. Obviamente hay muchas cosas que considerar, pero la decisión se reduce completamente a las preferencias personales. Ambos son excelentes drones que realmente valen su precio, pero para los aficionados a los drones normales, el Mavic Pro es la mejor compra.

Artículos informativos relacionados

Últimas noticias

Lo sentimos, pero su selección de filtros no devolvió resultados.

Hemos actualizado nuestra política de privacidad. Por favor tome un momento para revisar estos cambios. Al hacer clic en Acepto, usted está de acuerdo con la Politica de Privacidad de Arrow Electronics y sus condiciones de uso.

Nuestro sitio Web coloca cookies en su dispositivo para mejorar su experiencia y nuestro sitio. Lea más sobre las cookies que utilizamos y cómo desactivarlas aquió. Es posible que se utilicen las cookies y tecnologías de seguimiento con fines de marketing.
Al hacer clic en "Aceptar", usted está consintiendo la colocación de cookies en su dispositivo y el uso de tecnologías de seguimiento. Haga clic en "Leer más" a continuación para obtener más información e instrucciones sobre cómo desactivar las cookies y tecnologías de seguimiento. Si bien la aceptación de cookies y tecnologías de seguimiento es voluntaria, la desactivación de estos puede resultar en que el sitio web no funcione correctamente, y es posible que ciertos anuncios sean menos relevantes para usted.
Respetamos su privacidad. Lea nuestra política de privacidad aquió