Comprar un producto atractivo y listo para usar puede ser agradable, pero otros derivan un enorme gozo de montar los productos ellos mismos. Esta lista está dedicada precisamente a aquellos que disfrutan de armar sus productos y de exhibir sus proyectos “hágalo usted mismo” terminados. A continuación, enumeraré los, en mi opinión, 10 mejores productos tecnológicos “hágalo usted mismo” que tenemos para ofrecer, de modo que mi opción número uno puede ser distinta a la suya. Dicho esto, les presento mi lista de los mejores 10 productos tecnológicos "hágalo usted mismo".
10. Kit de chasis Mini Robot Rover

Un vehículo motorizado para su RP3 y Arduino.
Daremos inicio a la lista con el sencillo Kit de chasis Mini Robot Rover, que le permite usar una placa Raspberry Pi o Arduino en el rover. Una vez que ensamble el rover, podrá conectar la placa y controlarlo en un santiamén. Algunos de los componentes recomendados para el funcionamiento del motor son TB6612 Breakout, Motor FeatherWing, Motor Shield para Arduino o Motor HAT para Raspberry Pi.
Se puede programar a los microcontroladores y las microcomputadoras para que su rover haga todo lo que necesite que haga, sea seguir una ruta o hacer que sensores definan la ruta que deba tomar. Tenga en cuenta que el kit cuenta solo con el rover. No incluye microcontroladores ni microcomputadoras, suministros de alimentación ni controladores de motor con puente en H.
El kit incluye:
- 2 ruedas
- 2 motores CC tipo microservo
- 1 rueda de soporte
- 1 chasis metálico
- 1 placa de metal superior con hardware de montaje
9. DIY Charger Kit v3.0 MintyBoost

Prepare sus herramientas de soldadura para montar el Kit v3.0 MintyBoost, un cargador de hardware de código abierto que puede cargar a su iPod, iPhone, GPS y más. Este proyecto incluye todas las piezas electrónicas necesarias para crear un USB cargador simple y pequeño, pero de gran capacidad.
El circuito del cargador y las dos baterías AA caben en espacios reducidos, como una lata de dulces de menta Altoids y puede hacer funcionar a un iPod por horas. El ensamblaje es muy accesible para principiantes, incluso si no tienen experiencia en soldadura. El MintyBoost es un excelente cargador de respaldo para cualquier cosa que requiera de una conexión USB. Las baterías, los cables USB y las herramientas de soldadura no están incluidas.
Ver Productos relacionados
MintyBoost Kit v3.0 | 14
Adafruit Industries Placas y kits de desarrollo de administración de potencia VerUn dispositivo de juego portátil en sistemas Arduino.
Para los jugadores de videojuegos más apasionados, la creación de un juego electrónico probablemente es una de las mejores experiencias que uno podría obtener. Con el Kit Gamer DIY de Adafruit Industries, puede crear su propio dispositivo de juego portátil en sistemas Arduino. Es necesario soldar las piezas pero, fuera de eso, el ensamblaje es algo sencillo, incluso si es su primera vez con una soldadora.
Una vez que haya soldado el proyecto, contará con una pantalla de matriz LED 8x8 que será la pantalla del dispositivo. Posteriormente podrá buscar en la web código de juego e introducirlo en su Arduino o, si tiene una meta más ambiciosa en mente, puede escribir un juego usted mismo, como Snake, Tetris o, incluso, una versión de baja resolución de Flappy Bird (qué días aquellos, ¿no?).
Para montar el Kit Gamer DIY, necesitará herramientas de soldadura, un Arduino Uno R3 y una batería de 9 V, que no están incluidos.
Ver Productos relacionados
7. IoT Pi Printer Project Pack v2 de Adafruit

Construya su propia impresora IoT.
Con el IoT Pi Printer Project Pack v2 de Adafruit, puede montar una pequeña impresora IoT y llevarla donde guste. Esta pequeña impresora se conecta inalámbricamente a Internet para obtener datos de impresión para un papel de receta de 2 1/4 pulgadas.
Puede buscar distintos códigos de Python de ejemplo en línea con diferentes impresiones, que incluyen informes de pronóstico del clima diario, Sudoku e imágenes. Si usted es un entusiasta de Twitter, la siguiente información le será muy interesante. Puede crear una “impresora de tweets” que se conecte con la API de búsqueda de Twitter y puede recuperar e imprimir tweets a pedido, de modo que pueda imprimir tweets de una persona, un hashtag, menciones de una palabra y más.
No es un proyecto muy complejo, pero requiere un poco de soldadura y conocimientos sobre cómo configurar una computadora Raspberry Pi y ejecutar comandos. Computadora Raspberry Pi y herramientas de soldadura no incluidas. Es recomendable usar un Raspberry Pi 3 o Raspberry Pi Zero W (necesitará un cabezal de 2x20).
El kit incluye:
- Mini impresora de recibos
- Papel de recibo de 50 pies de largo (15 m). Libre de BPA
- Adaptador de alimentación de 5 V, 4 A
- Conector de panel de 2,1 mm
- Pulsador de metal robusto con anillo LED blanco
- Tarjeta SD de 8 GB con NOOBS (deberá volver a grabar esta tarjeta para ejecutar Raspbian Lite)
- Cables de puente de 20 piezas
- Capacitadores electrolíticos de 4700 uF
- Compartimiento y hardware con corte láser
Ver Productos relacionados
6. DIY Camera Kit Konstruktor

Tome hermosas fotos con el kit DIY Konstruktor.
Mostramos kits para entusiastas de los videojuegos. Permítanme mostrarles ahora algo para los fotógrafos: el DIY Camera Kit Konstruktor de Adafruit. Descubra todos los aspectos mecánicos de las cámaras fotográficas en unos pocos pasos al ensamblar su propia cámara réflex de objetivo simple. Esta no es solo una cámara básica: cuenta con características como un visor vertical, función de exposición múltiple, valores de bombilla para exposición larga y una lente desmontable.

Todo viene incluido en el paquete, de modo que no necesita piezas adicionales, para facilitar su ensamblaje.
El kit incluye:
- Piezas de la cámara
- Adhesivos para decorar su cámara DIY
- Destornillador para ensamblaje
Ver Productos relacionados
5. TJ Bot

Salude a su pequeño amigo.
Si alguna vez deseó entrar al mundo de los robots con IA, TJ Bot (disponible próximamente) es un robot con IA “hágalo usted mismo” para aprender, experimentar y explorar el ámbito de IA con IBM Watson. TJ Bot usa un Raspberry Pi para conectarse a los servicios de Watson para controlar el robot y que haga ciertas actividades. Hay instrucciones paso a paso para ayudarle a ponerse en marcha en su proyecto de robot de IA e incluso existen recetas en línea que permitirán que su robot haga acciones impresionantes.
Puede hacer que TJ Bot converse con usted, enseñarle a bailar o incluso puede aprender a responder un saludo. Este kit incluye todo lo necesario para ponerse en marcha con su propio robot con IA.
El kit incluye:
- Raspberry Pi 3 Modelo B
- Placa de cámara v2 de Raspberry Pi
- Micro Servo
- Micrófono mini USB
- Mini altavoz estéreo USB externo
- Cables de puente hembra/hembra - 20 x 3 pulgadas
- Cables de puente hembra/macho - 20 x 3 pulgadas
- Suministro de energía conmutada de 5 V, 2,4 A
- LED de orificio pasante difuminados de 8 mm Neopixel - paquete de 5
- Tarjeta de 16 GB con NOOBS 2.1
- Madera aglomerada y marco de TJBot
4. Kit de computadora portátil Pi-Top

Cree su propia computadora portátil con Pi-Top.
La sencilla computadora portátil “hágalo usted mismo” con un núcleo que ejecuta Raspberry Pi. La misión de Pi-Top es tomar a usuarios desde un nivel básico de programación a un nivel avanzado. El compartimiento viene con una pantalla, partes superior e inferior de la base y la PCB del concentrador Pi-Top para controlar la administración de potencia, el controlador de pantalla y más.

Tenga en cuenta que el Raspberry Pi no está incluido; yo recomendaría usar el Raspberry Pi 3, dado que cuenta con capacidades de Wi-Fi y es el modelo de Raspberry Pi de más alta potencia.
El kit incluye:
- Pantalla:
- Pantalla LCD de alta definición 13,3 pulgadas con interfaz eDP
- Resolución de 1366x768
- Control de atenuación de pantalla PWM
- Tasa de actualización de 60 Hz
- Módulo LCD TFT de matriz activa de color con terminación antireflejo
- Consumo de energía de 3 W
- 262K colores
- Interfaz de eDP 1.2
- Parte superior de la base:
- Teclado, totalmente reprogramable vía USB
- Cualquier caracter se puede poner en la posición de cualquier tecla, de modo que se ajuste a las preferencias exactas del usuario
- Distancia de operación de 2,2 mm
- Cable FPC de 18 pines
- Paneles táctiles
- La característica PalmCheck ayuda a prevenir clics no deseados de mouse inalámbrico
- Interfaz PS/2
- Fuerza de operación de clic de mouse de 1 N
- Cable FPC de 8 pines
- Fondo de base:
- Batería inteligente
- Interfaz SMBus v2.0 de dos cables
- Perfil de carga recomendada de JEITA
- Protección contra sobrecorriente, sobrevoltaje, sobrecalentamiento y cortocircuito
- Balance de carga para duración extendida
- Capacidad de 51,8 vatios-hora
- Tiempo de ejecución de 10 a 12 horas
- Concentrador:
- Administración de potencia
- Controlador de pantalla (conversión de HDMI a eDP)
- Indicadores de LED de batería
- Entrada de 18 V, 3 A
- Entrada de 5 V, 3,5 A
- Entrada de 3,3 V, 500 mA
- Salida persistente de 3,3 V (disponible incluso mientras está apagado)
- La disposición de pines de la especificación del riel de PCB conecta UART, I2C y SPI a Raspberry Pi para usarlo con placas complementarias
- Tarjeta SD de 8 GB con Pi-Top: SO para la Pi
- Cables que conectan las partes del Pi-Top
- Cargador
- Libreto de instrucciones
3. AIY Voice Kit de Google

La caja de IA “hágala usted mismo”.
Los proyectos “hágalo usted mismo” más interesantes y recientes, el AIY Voice Kit de Google. Con esta caja, podrá obtener direcciones a la pizzería más cercana, enviar correos electrónicos por voz, obtener información del clima en su área o incluso escribir pequeños scripts para comandos de voz específicos.
Con el AIY Voice Kit, puede crear un sistema de reconocimiento de voz autónomo con usando el Asistente de Google o puede agregar reconocimiento de voz y procesamiento de lenguaje natural a un proyecto de Raspberry Pi. Es recomendable que cuente con los siguientes elementos que no están incluidos en el kit: Raspberry Pi 3, suministro de alimentación de 5 V, memoria flash microSD, destornillador Phillips 00 y cinta adhesiva. Para obtener más consejos para el ensamblaje, consulte este video.

El kit incluye:
- Placa de accesorio HAT de voz
- Placa de micrófono HAT de voz
- Separadores plásticos
- Altavoz de 3 pulgadas (cables conectados)
- Botón pulsador estilo arcade
- Cable de botón de 4 alambres
- Cable de placa secundaria de 5 alambres
- Caja de cartón externa
- Caja de cartón interna
- Lámpara
- Microconmutador
- Soporte de lámpara
2. Pocket PiGRRL

Regrese a los días del Game Boy.
La Game Boy fue un producto sumamente popular en la década de los noventas. Incluso hoy hay personas que recuerdan con cariño todos esos juegos de Game Boy. Ahora puede revivir estos juegos y estos recuerdos con el Pocket PiGRRL. Es un sistema de videojuegos “hágalo usted mismo” que contiene una Raspberry Pi que ejecuta emuladores de MAME y NES.
Está actualizada para contar con más botones, aunque necesitará llevar a cabo la impresión 3D, el montaje y la instalación de estos para empezar a jugar. También necesitará soldar las piezas, además de algunas piezas pequeñas como cables de silicona y tornillos. Adicionalmente, necesitará una Raspberry Pi 2 o 3, así que no olvide adquirir una.

El kit incluye:
- TFT PiTFT Plus Assembled 320x240 de 2,8 pulgadas con pantalla táctil resistiva
- PCB PiGGRL 2
- 2 cabezales BOX IDC de 20 pin
- Amplificador de audio Clase D de 2,5 W mono Adafruit - PAM8302
- Conmutador deslizante SPDT compatible con placa de pruebas
- Cable de cinta de puerto GPIO - 40 pines
- Mini altavoz metálico con cables - 8 ohmios, 0,5 vatios
- Cargador PowerBoost 1000 - USB Boost LiPo de 5 V recargable a 1 A - 1000 C
- 20 conmutadores de botón táctiles de 6 mm
10 conmutadores de botón táctiles de 12 mm
Ver Productos relacionados
1. Pimoroni Picade Cabinet Kit

El gabinete de arcade de Raspberry Pi: pura nostalgia de videojuegos
El último producto que evaluamos también era un dispositivo portátil pequeño, pero esta es la guinda de la torta. Este sistema Pi inspirado en los gabinetes de arcade es un gabinete atractivo, retro y divertido para su Raspberry Pi. Todas las piezas, los paneles y los componentes están incluidos. Lo único que necesita es el Raspberry Pi y el adaptador de alimentación.
Los paneles incluidos tienen un acabado fantástico, lo que le da a la consola un aspecto retro de alta calidad. Los altavoces también son de excelente calidad y transmiten toda esa energía retro en su gloria y majestad. El Raspberry Pi no está incluido, así que asegúrese de obtener el más reciente, lo que incluye buen suministro de energía de 2 A. El montaje toma aproximadamente una hora o dos, y encontrará instrucciones en línea que le ayudarán en este proceso.

El kit incluye:
- Paneles de gabinete negro con recubrimiento de polvo
- PCB Picade (compatible con Arduino, con amplificador estéreo de 2,8 W) precargado con el software de Picade.
- Montaje de panel LCD con superposición protectora
- Panel LCD de 8 pulgadas y placa controladora
- 2 cables de altavoz previamente soldados
- Enchufe de audífono montado en panel estéreo de 3,5 mm
- Adhesivos de marquesina y de controles
- Cables de HDMI, audio y USB
- Palanca de mando de arcade
- 12 botones de arcade con microconmutadores
- Conductos de cable ensamblado personalizado
- Conjunto de fijaciones, sujetadores, tuercas y pernos
Con esto, completamos mi selección de los 10 mejores proyectos “hágalo usted mismo” que ofrecemos en estas fiestas. Con todos estos proyectos geniales, organizar esta lista fue difícil, pero esto solo demuestra lo fantásticos que son estos productos. Sé con seguridad que pasará un muy buen momento montándolos usted mismo o acompañado. Recuerde comprar un Raspberry Pi 3, puesto que muchos de estos productos lo necesitan.
Para ver más guías de regalos que incluyen otros productos “hágalo usted mismo”, juguetes CTIM e impresoras 3D, mire los siguientes: